Ciudad de México, Fecha TBD. – Philips Lighting amplía las posibilidades de la luz blanca con Philips Hue White Ambiance ofreciéndote la posibilidad de tener la luz ideal para cada uno de tus momentos.
Con Hue White Ambiance puedes aumentar el brillo de la luz o atenuarlo suavemente, incrementando tu nivel de energía durante el día y ayudándote a relajarte por la noche, ofreciendo el nivel de iluminación y la tonalidad adecuada, controlándola mediante un dispositivo inteligente gracias a una app, sumamente amigable, o bien a través del mando regulador.
Nuestro cuerpo, de forma natural, tiende a sincronizarse con los ciclos solares: Una luz cálida, de atardecer, es propicia para prepararnos para el descanso, mientras que una luz brillante y fría, pone nuestro cuerpo y mente en un estado de concentración, propicio para un nivel alto de actividad.
Despierta sin ruido
Por qué no evitar los sobresaltos al despertarnos de forma violenta, ya sea con la alarma de un reloj o el sonido de nuestro celular? Hue White Ambiance puede ayudarte con la función “Wake up”: incrementando gradualmente la luminosidad para despertarte de forma natural.
Tiempo de ir a dormir
En el pasado el ser humano sabía que había que dormir porque ya no había luz solar, ahora, con la luz artificial, es probable que sólo el cansancio nos avise que es hora de ir a la cama. Con la función “Go to sleep” las luces de tu cuarto se pueden ir atenuando poco a poco hasta que se apagan, preparando el cuerpo para dormir.
Mamilas a las 2 AM
Si hay un bebé en casa, dormir es un privilegio, cualquier segundo que puedas aumentar al descanso es bienvenido y gracias la programación “Nightlight” si necesitas levantarte a mitad de la noche, cuentas con un nivel de luz bajo y una mínima exposición a la luz azul, lo que reduce la perturbación del ciclo del sueño
¡No más tropezones por andar a oscuras por los pasillos!
No más Jet Lag
Cuando regresas de un viaje largo, puede verse alterado tu ciclo circadiano (el encargado de ajustar nuestros patrones de sueño, alimentación, actividad,…), lo que puede acortar tus periodos de descanso. Es aquí donde Hue White Ambiance puede ayudarte a recuperar tu hábitos normales, a la hora a la que siempre los haces y no a la hora que los hacías en el extranjero.
Todo el mundo, incluso los más pequeños, pueden usar el regulador de luz portátil para encender, apagar o atenuar las luces o acceder a las “escenas” de luz, que puedes personalizar.
La familia de producto Phillips Hue White Ambiance está disponible en México.
El starter kit incluye dos focos A19 Philips Hue White Ambiance (800 lúmenes, 2700-6500 K), un puente compatible Apple HomeKit (y otras plataformas) y también un interruptor regulador de intensidad Philips Hue , también puedes ampliar tu ecosistema Hue con los focos individuales y con la familia de luminarios Phoenix.
Para más información visite www.philips-hue.com.
Enrique Márquez
FleishmanHillard México
55406031 Ext. 231
Jorge Viveros
FleishmanHillard México
55406031 Ext. 226