La iluminación en las escuelas es esencial, especialmente en México, donde se prevé que para el año 2025, 90% de los niños y adolescentes tendrá algún tipo de problema visual y 70% presentará miopía o astigmatismo, debido al desmedido incremento en el uso de teléfonos celulares, tabletas o algún otro aparato electrónico.
Además de promocionar el bien estar de los niños, las luminarias LED reducen el consumo energético en hasta 80% y cuentan con una vida útil promedio de 15 años. Una buena iluminación ayuda a evitar la fatiga visual, visión borrosa y dolores de cabeza; es importante que cuando se realizan actividades como leer, escribir o estudiar, se tenga la luz adecuada pues reportes indican que esto puede aumentar la productividad de las personas hasta 4.5%.
Llevando luz a jóvenes y niños alrededor del mundo
Luz para la Educación se convierte en la primera implementación en América Latina del programa global de responsabilidad social de la Fundación Signify: Light For Better Learning, inaugurado en mayo de 2018 en celebración del primer Día Internacional de la Luz de la UNESCO, cuyo propósito es proveer acceso sostenible a la luz en escuelas y planteles educativos alrededor del mundo, mejorando así la oportunidades de aprendizaje para jóvenes y niños en comunidades con y sin acceso a la red eléctrica principalmente en África, el Medio Oriente, el Sudeste Asiático, China y Latinoamérica.
El acto protocolario de este programa se realizó en las instalaciones de Plantel Azteca, en una emotiva ceremonia que incluyó la participación de directivos de Fundación Azteca, así como de Signify. También, se llevó a cabo la presentación musical de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad de México Norte.
Las 6 escuelas apoyadas son:
En Mérida, Yucatán
- Escuela Primaria Narcedalia García Aguilar
- Escuela Secundaria Estatal Eduardo Urzaiz
- Escuela Primaria Emiliano Zapata
En Tepalcatepec, Michoacán
- Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 70
En la Ciudad de México
- Escuela Primaria Revolución
- Plantel Azteca