Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Signify laajentaa UV-C-valaistusvalikoimaansa vastatakseen kasvavaan desinfiointikysyntään

    25. kesäkuuta, 2020

     

    • Lanseeraa 12 UV-C-pohjaisten tuotteiden perhettä ammattilaismarkkinoille
    • Hankkii GLA:n täydentämään tuotevalikoimaansa huoneen yläosan ilman desinfiointiin tarkoitetuilla valaisimilla
    • Lisää UV-C-valonlähteen tuotantokapasiteettia kahdeksankertaisesti tänä vuonna

     

    Eindhoven, AlankomaatSignify (Euronext: LIGHT), maailman johtava yritys valaistuksessa, kasvattaa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentaa UV-C-tuotevalikoimaansa. Yhtiö hyödyntää yli 35 vuoden kokemusta UV-C-valaistuksesta vastatakseen maailmalla kasvavaan ilman, pintojen ja esineiden desinfiointitarpeeseen.

     

    Lisäämällä kapasiteettia ja laajentamalla UV-C-tuotevalikoimaansa, Signify auttaa pitämään ihmiset turvassa maailmassa, joka mukautuu uuteen normaaliin. Tehokas UV-C-valaistus on hyvin todistettu ja luotettava desinfiointimenetelmä. Tämä vahvistettiin Bostonin yliopiston laboratoriokokeessa, joka osoitti, että Signifyn UV-C-valonlähteet deaktivoivat COVID-19:ää aiheuttavan viruksen muutamassa sekunnissa. Tämä on tärkeää, kun organisaatiot etsivät tapoja jatkaa toimintaansa ja tarjota palveluitaan turvallisessa ympäristössä.

     

    Signifyn uusi UV-C-tuotevalikoima sisältää valaisimia ja kammioita monenlaiseen ammattikäyttöön.

    Olemme tuoneet markkinoille 12 UV-C-valaistuslaiteperhettä, jotka on erityisesti suunniteltu desinfioimaan ilmaa, pintoja ja esineitä. Nämä tuotteet on suunnattu eri asiakassegmenteille toimistoista, kouluista, kuntosaleista ja vähittäiskaupoista varastoihin sekä julkisiin liikennevälineisiin.”

     

    Harsh Chitale

    Divisionsleder af Digital Solutions hos Signify

    Osa valikoimasta on UV-C-valaisimia, jotka ovat ihanteellisia toimistojen, koulujen ja vessojen pintojen huolelliseen desinfiointiin. Ne on varustettu antureilla ja hallintalaitteilla, joilla varmistetaan, että ne toimivat vain, kun ihmisiä ja eläimiä ei ole läsnä. Muita tuotteita ovat siirrettävät, itsenäisesti seisovat UV-C-valaisimet, jotka voidaan rullata hotellihuoneeseen tai käyttää julkisen liikenteen, kuten linja-autojen ja junien, desinfiointiin.

     

    Esineiden desinfiointiin Signify tuo markkinoille joukon turvallisia ja nopeasti käytettäviä UV-C-desinfiointikammioita. Näitä kammioita käytetään toimistoissa ja kunnallisissa rakennuksissa vierailijoiden tunnisteiden, puhelimien, laukkujen, kannettavien tietokoneiden ja lompakkojen desinfioimiseen muutamassa sekunnissa. Kaupoissa ne ovat ihanteellisia palautettujen tavaroiden, silmälasien tai pukuhuoneessa kokeiltujen vaatteiden desinfioimiseksi.

     

    UV-C-valaisimia voidaan käyttää myös desinfiointitunnelien sisällä. Pohjois-Amerikassa suuri jälleenmyyjä kokeilee UV-C-tunnelia ostoskärryjen desinfioimiseksi. Intiassa eräs hotelli aikoo käyttää Signifyn UV-C-tunnelia vieraittensa laukkujen desinfioimiseen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

     

    Signify täydensi toimialaansa äskettäin hankkimalla pienen, alankomaalaisen Germicidal Lamps & Applications (GLA) – yrityksen, jolla on laaja kokemus UV-C-desinfiointiratkaisuista. Kauppa sisältää GLA:n huoneen yläosan ilman UV-C-desinfiointitoimialan sekä syvän sovellustiedon.

    GLA:lta saadut varat ja tietotaito auttavat meitä nopeuttamaan UV-C-pohjaisten huoneen yläosan ilman desinfiointijärjestelmien etenemissuunnitelmaamme. Nämä tuotteet ovat pian saatavilla ympäri maailmaa.”

     

    Paul Peeters

    Signifyn Digital Solutions Europe

    Huoneen yläosan ilman desinfiointivalaisimia voidaan käyttää samalla kun huoneessa on ihmisiä, koska ne on asennettu korkeuteen, joka yhdessä suojauksen ja optiikan kanssa estää ihmisten altistumisen UV-C-valonlähteelle. Huoneen yläosan ilmaa desinfioidaan jatkuvasti käyttämällä UV-C-säteilytystä ja huoneen ilmanvirtauksen luonnollista konvektiota. Tämä tekee valaisimista täydellisiä kouluihin, toimistoihin, kuntosaleihin, vähittäismyymälöihin ja muihin lähikontaktitilanteisiin.

     

    Signify on ollut yli 35 vuoden ajan UV-teknologian eturintamassa, ja sillä on todistettu kokemus UV-C-valaistuksen innovaatioista. Signifyn UV-C-valaistus on suunniteltu, asennettu ja käytetty tuotekohtaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti, ja se on valmistettu käyttämällä hyvin hallittuja teollisia prosesseja.

     

    Tuotelanseeraukset saattavat vaihdella maittain. Lisätietoja tuotteista julkaistaan tulevina viikkoina, lähempänä lanseerauspäivää.

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.