Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Signify on nyt 100 % hiilineutraali yritys

    8. syyskuuta 2020

    Signify on saavuttanut hiilineutraaliuden ja asettaa jatkotavoitteekseen kaksinkertaistaa ilmastoa ja yhteiskuntaa edistävät vaikutuksensa

     

    Helsinki, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, on saavuttanut hiilineutraaliuden kaikilla toimialoillaan ympäri maailman ja hyödyntää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.1 Samalla, kun yhtiö etenee kohti muita vuoden 2020 tavoitteitaan, se kääntää katseensa myös seuraavaan viisivuotiskauteen, jonka aikana yrityksen tavoitteena on kaksinkertaistaa sen ilmastoa ja yhteiskuntaa edistävä vaikutus.

     

    Signify on saavuttanut hiilineutraaliuden syyskuussa 2020

     

    Signify on vähentänyt toimintojensa päästöjä yli 70 prosentilla vuodesta 2010. Yritys on kehittänyt toiminnassaan energiatehokkaampia teknologioita, kestävämpiä kuljetusratkaisuja ja optimoitua logistiikkasuunnittelua, sekä vähentänyt matkustamista kestävän kehityksen keinoin. Lisäksi yritys käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä kahden ostosopimuksen ansiosta, joista toinen sijoittuu Yhdysvaltojen Teksasiin ja toinen Puolaan. Tasapaino päästövähennyksissä saavutetaan hiilikompensaatio-ohjelmalla, jonka tavoitteena on paikallisten yhteisöjen hyvinvoinnin parantaminen.

    Haluamme onnitella Signifyta heidän suurenmoisesta saavutuksestaan hiilineutraaliuden saralla kaikilla toimialoillaan vuonna 2020. Olemme työskennelleet yhteistyössä Signifyn kanssa yli 10 vuoden ajan parantaaksemme energiatehokkaan LED-valaistuksen asemaa kansainvälisesti. Signify on tukenut keskeisesti myös RE100 ja EV100-ohjelmiamme."

     

    Helen Clarkson

    The Climate Groupin toimitusjohtaja

    ”2020-luku on ilmastovuosikymmen: Meidän on puolitettava globaalit päästöt vuoteen 2030 mennessä, jotta pystymme saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet. Tarvitsemme lisää Signifyn kaltaisia yrityksiä, jotka asettavat omat nollapäästötavoitteensa.”

    Olen äärimmäisen ylpeä kaikista Signifyn työntekijöistä ja kiitollinen heidän osoittamastaan tuesta hiilineutraaliusaloitettamme kohtaan. Tämä on meille todella merkittävä saavutus, johon kannustamme myös muita yrityksiä.”

     

    Eric Rondolat

    Signifyn toimitusjohtaja

    Maailmassa on kuitenkin yhä demografisia muutoksia, kaupungistumista, ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä resurssipulaa. Nyt ei ole aika pysähtyä juhlimaan, vaan meidän on oltava yhä kunnianhimoisempia ja vauhdittaa tapoja, joilla tartumme näihin haasteisiin. Kestävä kehityksen edistäminen ja hyvän työympäristön tarjoaminen työntekijöillemme ovat keskeisia lähtökohtia yritysstrategiassamme. Vihreiden arvojen osalta tämä tarkoittaa, että haluamme olla hiilineutraalina yrityksenä yhä kunnianhimoisempia ja kaksinkertaistaa yrityksemme ilmastoa ja yhteiskuntaa edistävän vaikutuksen vuoteen 2025 mennessä.”

     

    Brighter Lives, Better World 2025: Uusi ympäristöohjelma tavoittelee hiilinegatiivisuutta

     

    Seuraavaksi Signify aloittaa uuden kestävän kehityksen ohjelman, jossa se asettaa tavoitteekseen kaksinkertaistaa yrityksen ilmastoa ja yhteiskuntaa edistävän vaikutuksen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtä erityisesti neljän tavoitteen painotuksella:

     

    Ilmastotavoitteisiin kaksinkertaisesti Pariisin ilmastosopimusta nopeammin:

     

    Osana ilmastokehityksen tavoitetta (SDG13) Signify pyrkii hiilinegatiivisuuteen ja hiilipäästöjen vähentämiseen koko tuotantoketjussa. Yritys tulee saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksessa yrityksille vuodelle 2031 asetetut tavoitteet jo vuonna 2025. Sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Tavoitteeseen päästään toimintoja kehittämällä ja näin asiakkaiden energiatehokkuutta lisäämällä sekä ajamalla tavarantoimittajien hiilipäästöjen vähennyksiä.

     

    Signify kannustaa koko maailmaa siirtymään edulliseen ja puhtaaseen energiaan (SDG7). Erittäin energiatehokkaat LED-valaisimet säästävät sähköä keskimäärin 50 prosenttia enemmän perinteiseen valaistukseen verrattuna. Noin 30 prosentin lisäsäästö saavutetaan valaistuksen ohjausjärjestelmillä. Myös aurinkoenergialla toimivat valaisinjärjestelmät tarjovat tehokkaan mahdollisuuden vähentää hiilidioksidipäästöjä.

     

    Kiertotaloutta tukevan tuotannon liikevaihto-osuuden kaksinkertaistaminen 32 prosenttiin:

     

    Kiertotalouteen siirtyminen on tärkeämpää kuin koskaan. Tällä hetkellä käytämme maapallon resursseja noin 1,6-kertaisesti, ja sekä resurssipula että jätteen määrä ovat saavuttaneet huolestuttavat mittasuhteet. Signify on sitoutunut vastuulliseen kuluttamiseen ja tuotantoon (SDG12) tuotteillaan, joita voidaan uudelleentulostaa, uudelleenkäyttää tai kierrättää. Vastuullinen tuotanto auttaa Signifyta saavuttamaan tavoitteensa kaksinkertaistaa kiertotalouden tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden osuus 32 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Osuus pitää sisällään myös 3D-tulostetut valaisimet, joita Signify alkoi kehittää ensimmäisenä suurista valaisinyhtiöistä. Lisäksi mukaan on laskettu katuvalaistus uudelleenkäytettävillä komponenteilla ja kierrätettävillä osilla, jotka Signify toi markkinoille aiemmin tänä vuonna.

     

    Osana kiertotalouden tavoitteitaan Signify on sitoutunut kestävään pakkausmuotoilun. Yritys lopettaa muovinkäytön kaikissa kuluttajatuotepaketeissaan vuoteen 2021 mennessä ja vähentää kaatopaikkajätteen määrän nollaan.

     

    Yhteiskunnallisesti merkittävien innovaatioiden liiketaloudellisen osuuden kaksinkertaistaminen 32 prosenttiin

     

    Olemme sitoutuneet tukemaan terveyttä ja hyvinvointia (SDG3) ja kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä (SDG11). Kirkkaammaan tulevaisuuden takaamiseksi kaksinkertaistamme yhteiskunnallisesti merkittävien innovaatioiden osuuden liikevaihdostamme 32 prosenttiin. Luku pitää sisällään valaistusinnovaatiot, jotka parantavat ruuan saatavutta, turvallisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia.

    Moninaisuuden tukeminen kaksinkertaistamalla naisten osuus johtotehtävissä 34 prosenttiin:

     

    Signify on sitoutunut ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun (SDG8) sekä tarjoamaan työntekijöilleen hyvän työpaikan. Yrityksen sitoutumista moninaisempaan ja syrjintää vastustavaan työelämään myös jatkossa, sillä tavoitteenamme on nostaa naisten osuus johtotehtävissä 34 prosenttiin. Lisäksi Signify tulee myös jatkossa työskentelemään työntekijöidensä turvallisuuden ja toimittajien kestävän kehityksen edistämiseksi sekä valaisemaan maailmaa Signify Foundation -hankkeiden avulla.

    Lisätietoa sitoumuksistamme ja uusimmat tiedot edistyksestämme löydät kestävän kehityksen sivustoltamme.

     

    1 Cooper Lighting ja Klite eivät vielä ole osa Signifyn EHS-raportointia. Yritykset sisällytetään Signifyn vuosiraportointiin vuodesta 2021 alkaen. Yritykset tulevat olemaan osana Signifyn sitoumuksia vuonna 2022.

    Lisätietoja:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.