Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Signifyn uudet UV-C upper air
    -valaisimet tuovat lisää turvallisuutta

    6. lokakuuta 2020

    Signifyn uudet UV-C upper air -valaisimet tuovat lisää turvallisuutta

     

    Vantaa, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, esittelee valikoiman Philips UV-C upper air ilman desifiointiin tarkoitettuja tuotteita ammattimarkkinoille Suomessa. Tarkoituksena on parantaa ihmisten turvallisuutta vanhainkodeissa, kouluissa, ruokaloissa, vähittäismyymälöissä, teollisuuslaitoksissa ja toimistoissa. Philipsin UV-C upper air ilmaa desifioivat valaisimet on suunniteltu asennettaviksi seinään ja kattoon ja ne desifioivat työskentely-, käytävä- ja julkisissa tiloissa yläilmaa jatkuvalla syötöllä samalla, kun ihmiset voivat oleskella huoneessa.

    Työasemat, avoimet työtilat, kokoushuoneet ja WC-tilat ovat alueita, joissa ilmateitse tarttuvat virukset ja bakteerit leviävät helposti. Signifyn UV-C upper air -valaisimet on suunniteltu asennettaviksi seiniin tai kattoihin ilman desifioimista varten monenlaisiin käyttökohteisiin"

     

    Kenneth Grönholm

    Signifyn Pohjoismaiden toimitusjohtaja

    Signify toimii ympäristössä, jossa organisaatiot pyrkivät löytämään uusia tapoja jatkaa liiketoimintojen ja palvelujen tarjoamista turvallisemmassa ympäristössä. “Työasemat, avoimet työtilat, kokoushuoneet ja WC-tilat ovat alueita, joissa ilmateitse tarttuvat virukset ja bakteerit leviävät helposti. Signifyn UV-C upper air -valaisimet on suunniteltu asennettaviksi seiniin tai kattoihin ilman desifioimista varten monenlaisiin käyttökohteisiin,” sanoo Kenneth Grönholm, Signifyn Pohjoismaiden toimitusjohtaja. “Ihmiset voivat oleskella tiloissa samalla, kun valaisimet desifioivat ilmaa. Yritysoperaatioita ei tarvitse keskeyttää.”

     

    Philips UV-C upper air -valaisimet desifioivat ilmaa

     

    UV-C upper air -valaisimet asennetaan vähintään 2-3 metrin korkeuteen, mikä yhdessä valaisimen optiikan ja suojaavan rungon ansiosta mahdollistaa sen, että ihmiset voivat jatkaa tiloissa oleskelua desifioinnin aikana. UV-C upper air -valaisimet desifioivat ilmaa jatkuvalla syötöllä. Valaisimet ovat ihanteellisia julkisiin tiloihin, joissa kulkee paljon ihmisiä ja joissa tarvittavaa välimatkaa ei ole mahdollista noudattaa. 

     

    UV-C neutralisoi virusten tai bakteerien mikro-orgasmien DNA:ta ja/tai RNA:ta tehden niistä harmittomia. UV-C -lamput säteilevät jopa 254 nm aallonpituudella, mikä on ihanteellinen ilman, pintojen ja objektien desifioimiseksi.

     

    UV-C -valaistus on todistetusti luotettava ja tehokas desifiointitapa. UV-C -valaistuslähteet voivat tehdä COVID-19 -sairautta levittävät virukset tehottomiksi.

     

    UV-C -valaisimet on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön ja niiden käytössä tulee noudattaa turvallisuusohjeita. Eläimet ja ihmiset eivät saa suoraan altistua valaisinten säteilylle, joka voi aiheuttaa iho- ja silmävaurioita.

     

    Signify on ollut UV-C -teknologian edelläkävija jo yli 35-vuotta ja se innovoi aktiivisesti UV-C -valaistuksen parissa. Signifyn UV-C -valaistus on suunniteltu, asennettu ja käytetty tuotekohtaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti ja valmistettu käyttämällä hyvin kontrolloituja teollisuuden prosesseja.

     

    Vieraile nettisivuillamme lukeaksesi lisää UV-C -tuotteistamme ja niiden tilaamisesta.

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

      maaliskuuta 21, 2025

      Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

    • Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

      tammikuuta 24, 2025

      Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

    • WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin

      tammikuuta 14, 2025

      WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin