Vantaa, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, lanseeraa uusia energiatehokkaita Philips LED ulkovalaisimia, jotka on suunniteltu kestämään vaihtelevia sääolosuhteita sekä vähentämään energiankulutusta. Puutarhoihin ja muihin ulkotiloihin suunnitellut uudet kohdevalaisimet, seinävalaisimet sekä pylväsvalaisimet kestävät korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonpaistetta sekä rankkasadetta1. Kestävät materiaalit sekä kirkas valo mahdollistavat ulkotiloista nauttimisen vuoden ympäri samalla kun LED-valot ja sisäänrakennetut UltraEfficient aurinkoenergialla toimivat valaisimet vähentävät energiankulutusta2.
Philips LED -ulkovalaisimet on suunniteltu kestämään erilaisia sääolosuhteita, joten olipa pihasi lumen peitossa tai kesäauringon lämmittämä, voit nauttia pihastasi vuoden ympäri. Aurinkokennovalaisimet on suunniteltu kestämään lämpötilanvaihteluita jopa -20 °C asteesta aina 40 °C helteeseen. Valaisimet kestävät suoraa auringonpaistetta ja UV-säteilyä sekä kovaa sadetta ja jopa 85 % kosteutta ilman pelkoa korroosiosta tai ruosteesta.1
Nousevat energiakustannukset ovat vaikuttaneet myös elinkustannuksiin. Uusissa Philips LED -ulkovalaisimissa hyödynnetään UltraEfficient LED- tai aurinkoenergiateknologiaa, joilla vähennetään energiankulutusta2,3. Jopa 50 000 tunnin elinikä2 mahdollistaa sen, että voit nauttia pihalla, parvekkeella, terassilla tai ajotiellä luotettavasta ja energiatehokkaasta ulkovalaistuksesta.
Philips LED UltraEfficient Arbour -seinävalaisimet ja pylväsvalaisimet valaisevat ulkotilat lämpimän valkoisella valolla vuoden ympäri. Verrattuna perinteiseen LED-valoon A-energialuokan LED-valo säästää 50 % energiaa2.
Philips LED UltraEfficient Solar Tyla -seinävalaisimet ja pylväsvalaisimet toimivat aurinkoenergialla. Valaisimissa on kaksi kirkkaustasoa ja ne voidaan aktivoida automaattisesti sisäänrakennetun liiketunnistimen avulla. Nauti tunnelmallisesta kesäillasta pihallasi himmennetyllä valolla tai anna kirkkaan valon johdattaa sinua pimeällä saapuessasi kotiin tai poistuessasi sieltä. Virransäästötila voidaan ottaa käyttöön, jolloin valot syttyvät ainoastaan silloin, kun liiketunnistin havaitsee liikettä. UltraEfficient Solar Tyla -valaisimet eivät vaadi verkkovirtaa, sillä niissä on sisäänrakennettu aurinkokennoteknologia. Oikealla valomäärällä ne voivat kestää jopa 500 % pidempään3.
Pienjännitteinen Philips LED GardenLink Low Voltage valikoima koostuu kohdevalaisimista, pylväsvalaisimista sekä tarvikkeista, jotka mahdollistavat pihasi kirkkaan valaisemisen ja kestävät erilaisia sääolosuhteita1. Helpon plug-and-connect ominaisuuden ansiosta valaisimet ovat helppo ja nopea asentaa minne tahansa. Lisäksi Dusk-to-Dawn-hämärätunnistimessa on ajastin ja neljä asetusta, joilla valot voidaan automaattisesti sytyttää ja sammuttaa tiettyinä vuorokaudenaikoina.
Michael Rombouts
Business Unit Leader LED Lamps and Luminaries Signifyllä
Saatavuus
1Suoritetut testit: 1000 t UV-altistusta ilman värjäytymistä tai rikkoutumista; 500 tunnin suolavesialtistus ja kemiallinen liuotustesti, jolla testattiin korroosiota ja ruosteen muodostumista (85 astetta 85 % kosteudella) ääriolosuhteissa; vesitiiviyden testaus tehdasvalmiilla tuotteella sekä eliniän jälkeen varmistaaksemme IP-luokituksen pysyvyyden koko eliniän ajan.
2Kun verrataan Philips UltraEfficient tuotetta Philips LED Bustan valaisimeen. Philips UltraEfficient -valaisin käyttää vähintään 50 % vähemmän energiaa ja sen elinikä on jopa 50 000 t.
3Verrattuna Philips Dusk Solar -valaisimeen, Philips Ulra Efficient Solar Tyla kestää 500 % kauemmin, kun aurinkokennoakku on täyteen ladattu.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.