Ehdotukset

    WiZ julkaisee uusia tuotteita ja Music Sync -ominaisuuden

    17. kesäkuuta 2024

    WiZ julkaisee uusia tuotteita ja Music Sync -ominaisuuden

    Vantaa, Suomi Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, julkaisee uuden Music Sync -ominaisuuden, joka täydentää WiZ-älyvalaistuksen järjestelmää. Music Sync -ominaisuus saa valot reagoimaan musiikin rytmiin vaihtelemalla väriä ja kirkkautta, joten luot helposti viihdyttävän valaistuksen minne tahansa. Tämän lisäksi WiZ julkaisee niin sisälle kuin ulos sopivan Fairy Light -koristevalosarjan, Smart Dial Switch -kytkimen, uuden ulkokameran sekä lasiset GU10-lamput.

    WiZ-valot tanssivat nyt musiikin tahtiin

     

    Connected by WiZ -valot voi nyt asettaa vaihtamaan kirkkautta ja väriä musiikin rytmin tahtiin. Uusi Music Sync -ominaisuus käyttää puhelimen tai tabletin mikrofonia havaitakseen musiikin ja ohjaa valoja välkkymään ja vaihtamaan kirkkautta sekä väriä musiikin tahdissa. WiZ-sovelluksessa on valittavissa yhdeksän valmista väripalettia. Music Syncin ollessa päällä valot vaihtuvat väripalettiin kuuluvien värien välillä. Sytytä WiZ-valosi ja nauti suosikkimusiikkisi tahtiin tanssivista valoista, oli kyseessä sitten juhlat ystävien kesken tai rento illanvietto kotona. Voit lisätä Music Sync -alueelle niin monta valoa kuin haluat, kunhan kaikki valot on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. 
     

    Älyvalot ja tarvikkeet, jotka tekevät valaistuksesta kätevämpää

     

    Uusi Fairy Light -koristevalosarja sopii täydellisesti koristamaan niin sisä- kuin ulkotiloja. 20 metrin pituisessa koristevalosarjassa on 160 pientä LED-lamppua, ja se luo säihkyvää valoa, jossa värit liukuvat kauniisti sävystä toiseen. Koristevalosarja on täydellinen lisäys esimerkiksi lastenhuoneeseen, parvekkeelle tai joulukuusen ympärille. Voit valita WiZ-sovelluksen yli 30 valmiista valaistusasetuksesta, joihin kuuluu esimerkiksi Fireplace, Snowy Sky tai Party. Valaistusasetuksista valitset sopivan jokaiseen vuodenaikaan, ja ne saavat kotisi säihkymään kodikkaissa ja maagisissa väreissä.

     

    Smart Dial Switch -kytkimen avulla pääset nauttimaan älykodin kätevistä ominaisuuksista ohjaten valoja tutulla tavalla. Smart Dial Switch -kytkimessä on pyöritettävä painike, jolla valoja voidaan himmentää tasaisesti aivan kuin perinteisellä seinään asennettavalla himmennyskytkimellä. Kytkimessä on painikkeet, joilla voi vaihdella neljän WiZ-sovelluksessa valittavan valaistusasetuksen välillä. Kytkin ladataan USB-kaapelilla, ja magneettisen taustalevyn ansiosta se on helppo kiinnittää seinään tai asettaa pöydälle. Kytkimellä voidaan ohjata useita WiZ-valoja 15 metrin säteellä, ja se toimii myös silloin, kun Wi-Fi on hetkellisesti poissa käytöstä.

     

    WiZin GU10 -kantaiset lamput julkaistaan nyt lasisina ja käyttäjien mieltymyksiin sopivina. Lasiset lamput ovat ulkonäöltään klassisia ja niiden valonlaatu on ensiluokkainen, minkä lisäksi niiden valon väriä ja sävyä voi säätää.
     

    Uusi WiZ-ulkokamera
     

    Signify julkaisi viime vuonna sisäkäyttöön tarkoitetun WiZ-kameran kodin valvomiseen, ja nyt valikoimaan lisätään ulkokäyttöön tarkoitettu kamera. Aivan kuten sisäkamera, myös WiZ-ulkokamera pystyy havaitsemaan sekä liikettä että ääntä ja lähettämään havainnoista ilmoituksia WiZ-sovellukseen. Saatuaan ilmoituksen käyttäjä voi avata sovelluksessa suoratoistovideon ja katsoa, mitä kameran lähellä tapahtuu. Yhdistä WiZ-ulkokamera valoihin, jolloin voit käynnistää valohälytyksiä ja varoittaa kutsumattomia vieraita.
     

    Saadaksesi lisätietoa uusimmista WiZ-tuotteista ja -sovelluksen ominaisuuksista, käy osoitteessa wizconnected.com

    Saatavuus
     

    Tuotteet ovat saatavilla alkaen 18.6.

     

    Full Color Glass GU10 -älylamppu

    • 15,99 € (1 kpl)
    • 29,99 € (2 kpl)

    Tunable White Glass GU10 -älylamppu

    • 12,99 € (1 kpl)
    • 24,99 € (2 kpl)

    Smart Fairy Light RGBIC -valonauha

    • 20 m, 99,99 €

    Smart Dial Switch -kytkin

    • EUR 27,99 €

    Ulkokamera

    • 129,99 €

     

    Tietoja WiZ Connected -järjestelmästä

     

    WiZ on maailman johtava IoT-alusta, joka tarjoaa Wi-Fi-yhteyttä käyttäviä valaistusratkaisuja. WiZin omistaa Signify, joka on maailman johtava valaistuksen asiantuntija. WiZin tuotteita on saatavilla yli 70 maassa eri brändien alla, kuten WiZ, Philips Smart LED Connected by WiZ. WiZillä voit helposti kohottaa tunnelmaa luomalla upeita valotehosteita, valita hetkeen sopivia valaistusasetuksia tai automatisoida valot tukemaan päivittäisiä rutiinejasi. Lue lisää WiZistä osoitteessa wizconnected.com, ja pysy ajan tasalla seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, ja YouTubessa.

    Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

    Signify Nordics, PR-päällikkö

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

     

    Mediaresurser

    Bilder

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Signify julkaisee uusia Philips Hue valoja & sovelluksen ominaisuuksia

      kesäkuuta 18, 2024

      Signify julkaisee uusia Philips Hue valoja & sovelluksen ominaisuuksia

    • Signifyn suunnitelma 2040 nettonollatavoitteiden ilmastosiirtymästä

      kesäkuuta 18, 2024

      Signifyn suunnitelma 2040 nettonollatavoitteiden ilmastosiirtymästä

    • WiZ julkaisee uusia tuotteita ja Music Sync -ominaisuuden

      kesäkuuta 17, 2024

      WiZ julkaisee uusia tuotteita ja Music Sync -ominaisuuden