Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify et EDGE
    créent des lieux de travail intelligents

     

    21 avril 2021

     

    Une nouvelle génération de bureaux intelligents favorise la durabilité, le bien-être et la productivité des travailleurs.

     

    Quel est l'impact d'un espace de travail optimal - ou sous-optimal ? Au cours de l'année écoulée, les travailleurs du monde entier ont appris à improviser des bureaux comme ils le pouvaient, en prenant conscience, peut-être pour la première fois, de l'impact d'une chaise mal conçue ou d'un environnement envahi de perturbations.


    Ruud van der Sman, Senior Smart Solution Manager chez EDGE, sait de première main ce qu'il faut pour créer un lieu de travail optimal. Promoteur immobilier de bâtiments innovants, sains et durables, EDGE s'est associé à Signify pour certains de ses projets les plus emblématiques. Et, alors que nous avons hâte de retourner au bureau, une nouvelle génération de bâtiments de bureaux intelligents sera bientôt prête à ouvrir ses portes, équipée de systèmes d'éclairage LED connectés, de capteurs intégrés et de logiciels de Signify.

    EDGE adopte une approche globale du développement des bâtiments, avec des systèmes d'éclairage intelligents connectés, des capteurs et des logiciels jouant un rôle dans chacun des objectifs de performance.”

     

    Ruud van der Sman

    Senior Smart Solution Manager chez EDGE

    "Notre objectif est de réinventer le lieu de travail moderne en tant que moteur de la santé, de la durabilité et de l'innovation", explique Ruud. "Pour ce faire, nous combinons des décennies d'expérience dans l'immobilier avec une innovation et des résultats éprouvés dans le domaine du big data, des technologies et des systèmes intelligents."

     

    EDGE adopte une approche globale du développement des bâtiments, avec des systèmes d'éclairage intelligents connectés, des capteurs et des logiciels jouant un rôle dans chacun des objectifs de performance.

    Les bienfaits naturels de la lumière

    Edge et Interact Office

    Dans le quartier d'affaires Zuidas d'Amsterdam, la forme et l'orientation du bâtiment emblématique The Edge sont optimisées pour la lumière naturelle, apportant les avantages du soleil aux personnes travaillant à l'intérieur.

     

    A la tombée du jour, 6.000 LED économes en énergie continuent d'éclairer le bâtiment. Ces LED sont connectés à un réseau de détecteurs de lumière du jour, de température, d'infrarouge et de mouvement via le système d'éclairage connecté Interact Office de Signify.

     

    Les personnes travaillant dans le bâtiment peuvent gérer la lumière et la température de leur environnement immédiat grâce à une application sur leur smartphone. Les gestionnaires du bâtiment peuvent accéder à des données en temps réel sur les performances, la consommation d'énergie et les opérations de maintenance. Grâce à ces données, les gestionnaires peuvent faire fonctionner le bâtiment de manière optimale et réduire continuellement son empreinte carbone.

    Grâce à un accès aux données en temps réel, les gestionnaires du bâtiment peuvent le faire fonctionner de manière optimale et réduire continuellement son empreinte carbone.”

    Avec trois autres projets de bâtiments intelligents prêts pour 2021, plus d’employés de de bureau pourront profiter des avantages d'un environnement de travail adapté aux besoins des travailleurs. Équipés d'un éclairage durable et connecté et de la technologie des capteurs de Signify, EDGE Grand Central Berlin, EDGE Amsterdam Valley et EDGE Amsterdam West devraient ouvrir leurs portes plus tard cette année.  Les bureaux du siège social d'EDGE se trouvent déjà dans l'un de leurs bâtiments - EDGE Olympic à Amsterdam - où est installé le système d'éclairage connecté intelligent avec capteurs et logiciel. Ceci permet de bénéficier de l’expérience des avantages que ce système peut apporter aux occupants.

     

    "Nous avons choisi Signify pour la haute qualité des capteurs et leurs capacités", explique Ruud. "Pour nous, il s'agit d'une solution testée et éprouvée. Nous avons testé les systèmes nous-mêmes dans des projets antérieurs et avons collaboré avec Signify sur leur développement et la définition des exigences, ainsi que sur les capacités de communication. Nous sommes donc convaincus que ce sont les bons capteurs pour nos développements EDGE. Les informations précises fournies par les capteurs nous permettent d'offrir une meilleure qualité d'environnement intérieur à nos locataires, et la haute densité des capteurs Signify permet une analyse détaillée des performances du bâtiment, ce qui permet d'optimiser la durabilité."

    Une histoire partagée, un avenir connecté

    Interact Office et Cushman & Wakefield

    Selon un rapport de la société de gestion de biens immobiliers Cushman & Wakefield, les immeubles de bureaux ont servi quatre objectifs historiques : social et culturel, productivité, besoins en capitaux (tels que l'accès aux équipements) et gestion et contrôle centralisé. La priorité de ces besoins a fluctué au fil du temps.
     

    L’analyse de ces priorités est la première étape dans l'abandon des idées préconçues sur ce que devrait être un bureau et celle de la conception de bâtiments qui répondent aux objectifs organisationnels du moment. Par exemple, le lieu de travail de style campus choisi par tant d'entreprises technologiques met fortement l'accent sur la culture et la socialisation au travail. Imaginez un instant à quel point cela paraîtrait incroyable à un travailleur de l'un des premiers bureaux construits au 20e siècle, et dont le lieu de travail était conçu pour favoriser l'accès aux équipements physiques et pour permettre le contrôle centralisé du travail.


    Ces bâtiments ne doivent pas seulement répondre aux besoins de leurs organisations et de leurs employés. A l'ère des défis climatique, ils doivent également être durables. EDGE vise à créer des bâtiments qui sont à la fois positifs sur le plan énergétique, mais qui créent une chaîne d'impact positif grâce à la sélection des matériaux, aux déchets et à l'adoption de concepts tels que la circularité.

    A propos de l'auteur:

    Tom De Fruytier

    Tom De Fruytier

    B2B Benelux Marketing Manager for Office, Industry and Healthcare applications at Signify

    Pour plus d’informations sur ce blog, veuillez contacter:

     

    Signify PR Benelux

    Roel Dekoninck
    Tel: + 32 477 25 23 56
    Email: roel.dekoninck@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, compté environ 35.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone dans nos opérations en 2020. Pendant cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de blogs

    • De la Tour Philips au projet Multi

      juin 28, 2023

      De la Tour Philips au projet Multi

    • Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

      avril 21, 2021

      Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

    • La lumière UV-C pour un avenir sain et sûr

      avril 12, 2021

      La lumière UV-C pour un avenir sain et sûr