Louvain-la-Neuve, Belgique - L’esplanade, au coeur de Louvain-la-Neuve, est un concept urbain dans lequel la ville accueille un centre commercial ainsi qu’une rue piétonne regroupant ensemble plus de 130 commerces. Soucieux de se situer au plus près des besoins et des préoccupations de ses clients, le centre commercial, qui fête cette année son cinquième anniversaire, a décidé de remplacer une grande partie de l’éclairage de son hall central par des solutions LED Philips écoénergétiques.
Politiques de service et de développement durable
Désirant inscrire le centre commercial dans une politique de développement durable et dans une politique plus générale de services offerts à ses clients, la direction de L’esplanade a décidé il y a quelques temps de faire réaliser un audit énergétique. Il est apparu de cet audit que 40% d’électricité pouvait être économisée par quelques aménagements assez simples. Décision fut donc prise assez rapidement de remplacer l’éclairage existant du grand hall central par des solutions écoénergétiques. Les luminaires LED Philips LuxSpace à haute efficacité énergétique ont ainsi été choisis car ils permettent de réduire considérablement la facture d’électricité sans pour autant sacrifier la qualité d’éclairage du grand hall central.
Eclairage LED écoénergétique
Plus de 500 luminaires Philips LuxSpace ont ainsi été utilisés dans le cadre de ce projet. Il s’agit de plafonniers, fonctionnant sur la technologie LED, qui permettent aux installateurs de systèmes d’éclairage de passer aisément d’une source d’éclairage traditionnelle à une source d’éclairage LED, un système écoénergétique qui génère une lumière blanche de grande puissance.
Basés sur les dernières découvertes de Philips dans le domaine des solutions LED, les plafonniers LuxSpace permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux plafonniers fluorescents compacts. Ce rendement énergétique est l’un des meilleurs enregistrés actuellement dans le secteur de l’éclairage.
Les produits de la gamme LuxSpace consomment peu d’électricité sans pour autant sacrifier la qualité de la lumière. Les plafonniers diffusent en permanence une lumière blanche de haute qualité à un niveau de 60 lumens par watt ; elles sont donc idéales dans les zones telles que les salles de conférence ou les grands couloirs et hall comme ici au sein de L’esplanade, où les performances lumineuses sont essentielles.
De plus, leurs excellentes performances et leur durée de vie de 50.000 heures permettent de réduire la fréquence de remplacement. D’où un gain de temps et d’argent. En outre, les plafonniers LuxSpace sont également très simples à installer.
Quelques temps auparavant, des Master LED 7W ont également été installées sur tous les murs latéraux du grand hall central. Gamme décorative de lampes à LED pouvant remplacer une pour une les lampes à incandescence équipées d’un culot E27 ou bien les lampes halogènes à culot GU10, ces lampes sont parfaitement adaptées à l’éclairage d’accentuation mais aussi à l’éclairage de tâches. Le gros avantage de ces lampes réside dans leur très faible consommation d’énergie et leur longue durée de vie. « Cela représente un confort non négligeable pour les ouvriers d’entretien » nous explique Monsieur Germis. « Auparavant, ils devaient sans cesse s’occuper de remplacer les ampoules et dans un tel bâtiment, ce n’est pas rien ! ».