Suggestions

    Philips Ledino lance une nouvelle gamme élégante de luminaires LED générant une lumière blanche chaude

    juillet 20, 2010

    Philips vient d'annoncer le lancement de la nouvelle génération de sa gamme Ledino. Celle-ci allie à la perfection un design élégant aux plus récentes LED haute puissance, qui génèrent une lumière blanche chaude soulignant l'élégance de l'intérieur du consommateur.

     

    La seconde génération de Philips Ledino poursuit sur la lancée du succès remporté par la première afin de fournir une solution élégante idéale aux consommateurs désirant assortir leurs solutions d'éclairage à leurs intérieurs. Sophistiquées et minces, les lampes de la gamme Ledino emploient les évolutions en matière de technologie LED les plus récentes afin de générer une lumière plus chaude (2700 Kelvins) et une puissance lumineuse accrue. Le regroupement LED possède une puissance lumineuse de 320 lumens/7,5 W. Une simple pression sur le bouton de son variateur à contrôle de phase inversé permet d'atténuer sa lumière blanche chaude, claire et uniforme, de façon à créer une ambiance plus calme et confortable.

     

    Certains modèles de la gamme permettent de varier entre lumière blanche claire et vive et lumière chaude et confortable. Une clé de réglage permet à l'utilisateur de choisir la température de couleur de son luminaire (quatre niveaux allant de 2500 à 4000 Kelvins) lorsqu'il l'installe pour la première fois. Cette fonctionnalité pratique garantit que la gamme Philips Ledino s'adapte à la perfection aux besoins des utilisateurs.

     

    Comme l'explique Allard Bijlsma, CEO de Philips Consumer Luminaires : "Chez eux, les gens ont leur propre style, qui se traduit dans leur intérieur. Avec la superbe gamme Ledino, nous aidons les consommateurs à créer un excellent effet lumineux adapté à leur style et à l'environnement de leur domicile."

     

    La nouvelle génération de la gamme Philips Ledino comprend 24 nouveaux modèles de nouvelles formes.

     

    Une nouvelle expérience de la lumière

    Le mariage de l'élégance et d'une technologie LED novatrice

     

    La nouvelle génération de la gamme Ledino réduit la consommation d'énergie de 80% par rapport aux éclairages traditionnels. Sa durée de vie opérationnelle peut atteindre 20 ans (sur la base de 20.000 heures d'utilisation). La gamme sera disponible à partir de juin 2010 et ses prix iront de 99 à 449 EUR.

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Car Center, tel. 080080190

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité.

     

    Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 116.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires.

     

    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants: www.philips.com/newscenter et www.philips.be