Bruxelles (Belgique) – Philips présente un nouveau concept d'éclairage révolutionnaire qui permet aux consommateurs de créer instantanément l'ambiance désirée dans une pièce selon l'occasion ou le moment. Philips LivingAmbiance est un système sans fil qui comprend de multiples luminaires et lampes permettant au consommateur de créer diverses ambiances avec de la lumière blanche et colorée. Celles-ci peuvent être immédiatement réglées et rappelées à l'aide de la télécommande.
Grâce à la lumière, l'utilisateur peut définir et adapter son environnement personnel, de façon à faire de sa maison un lieu spécial et personnel. LivingAmbiance de Philips permet de modifier la lumière afin de transformer une pièce instantanément selon l'humeur, l'occasion ou le moment. L'éclairage n'est plus limité à la fonction marche/arrêt ou à l'intensité, mais offre des possibilités inédites pour créer, découvrir et apprécier.
Un seul geste permet par exemple de transformer l'intérieur d'un espace clair et fonctionnel pour les enfants en un coin lecture douillet ou un lieu plein de vie pour recevoir des amis.
LivingAmbiance de Philips intègre de nombreux luminaires, dont les luminaires LivingColors blancs et colorés, LivingColors Generation 2 et les lampes LivingWhites de Philips, dans un système facile à installer et à utiliser. Le consommateur peut mémoriser trois réglages d'éclairage différents et régler la lumière comme bon lui semble. Une prise spéciale est disponible pour intégrer les luminaires existants au système. UtAilisez une lampe LivingWhites dans votre luminaire, et le tour est joué ! LiAvingAmbiance de Philips se base sur la norme industrielle mondiale ZigBee.
Comme l'a expliqué Allard Bijlsma, General Manager de Philips Consumer Luminaires : "Nous allons au-delà de la réflexion en termes de lampes et de luminaires individuels et de traiter la lumière d'une pièce entière comme un seul système. Nous y sommes parvenus avec LivingAmbiance. Pour nous, le design à l'aide de la lumière aide les gens à créer l'ambiance désirée. Voilà donc comment Philips améliore simplement le mode de vie avec de la lumière."
Des études[1] ont démontré que près de 80% des gens souhaitaient adapter facilement l'ambiance de leur intérieur à différentes occasions, mais que 70% se sentaient limités dans leurs possibilités de le faire. LivingAmbiance tient compte de ces souhaits en rassemblant toutes les combinaisons de lampes et de luminaires blancs et colorés en un seul système. La télécommande permet d'ajuster les luminaires individuellement, ou de contrôler différentes lampes ensemble. La technologie sans fil ne requiert ni installation, ni recâblage coûteux.
LivingAmbiance de Philips fait partie d'un concept global : la dernière génération de LivingColors, qui exploite le potentiel de la technologie moderne LED avec de nouvelles formes et diverses lumières blanches et colorées, ainsi que les lampes écoénergétiques LivingWhites.
___________________________________________________________________
Sarah Facxin
Philips Corporate Communication & Public Affairs
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
E-mail : sarah.facxin@signify.com
Philips Customer Care Center, tél. 080080190
Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity » du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 116.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be