Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Les innovations de Philips rendent les véhicules plus sûrs, écoénergétiques et élégants

    septembre 30, 2010

    Francfort (Allemagne) – Le secteur de l'éclairage automobile subit une transformation radicale. Un nombre croissant de personnes veulent être mobiles et le rester. Parallèlement, les contraintes légales augmentent, par exemple la réduction de l'impact environnemental des moteurs et l'augmentation de la sécurité, comme en témoigne la récente législation européenne rendant les systèmes d'éclairage de jour (DRL) obligatoires. De plus en plus, les constructeurs automobiles doivent également satisfaire des besoins toujours plus variés, la préférence des consommateurs pouvant aller des voitures économiques fonctionnelles aux véhicules de luxe. Les nouvelles technologies, telles que la technologie LED dernier cri de Philips, changent la donne en matière de design et de performances automobiles.

     

    À l'occasion du salon Automechanika de Francfort, Philips a présenté quatre nouvelles innovations traduisant la conviction de l'entreprise qu'il faut améliorer le quotidien des gens sur la route : des solutions ingénieuses qui rendent les véhicules plus sûrs, écoénergétiques et racés.

     

    LED DayLight 4 et LED DayLight 8

     

    La législation européenne stipule que toutes les nouvelles voitures devront être équipées de systèmes d'éclairage de jour dès 2011, et ce afin d'optimiser leur visibilité sur la route. Des études ont révélé que cette mesure pourrait sauver de 1.200 à 2.000 vies par an en Europe. Par conséquent, toutes les nouvelles voitures seront équipées de feux de jour dès 2011 afin de les rendre plus visibles pour les véhicules venant en sens inverse. Étant donné que l'utilisation en journée des feux classiques des voitures déjà immatriculées n'améliore pas la visibilité pour le trafic venant en sens inverse, ces conducteurs ne bénéficieront pas de cet accroissement de la sécurité. Afin que ces voitures ne soient pas désavantagées, la gamme Philips DayLight propose des solutions de feux de jour pour celles-ci et permet aux conducteurs de bénéficier dès à présent de la sécurité procurée par les feux de jour.

     

    "Philips améliore la vie des gens grâce à la lumière en satisfaisant leur besoin de conduire plus en sécurité et plus confortablement de jour comme de nuit," explique Dominiek Plancke, General Manager Automotive. Les normes européennes relatives à l'éclairage automobile imposent les feux de jour pour toutes les nouvelles voitures. Afin de rendre les voitures actuelles aussi visibles que les nouvelles, Philips propose de nouvelles solutions DayLight conforme à ces exigences. Ces lampes diffusent un éclairage LED blanc lumineux afin d'optimiser la définition et le contraste, ainsi que d'accroître l'efficacité énergétique.

     

    Les deux nouvelles versions de feux de jour de Philips procurent davantage de visibilité des voitures pour les véhicules et piétons venant en sens inverse, afin que le conducteur se sente plus en sécurité et décontracté. DayLight 4 garantit une visibilité optimale, pour une conduite plus sûre de jour, tandis que DayLight 8 procure aux automobilistes une visibilité maximale et un design haut de gamme, même la nuit. Ces deux solutions d'éclairage permettent de réduire les émissions de CO2 de 5,5 g/km et leur longue durée de vie réduit la fréquence d'entretien.

     

    BlueVision ultra

     

    Philips continue de donner le ton dans le segment "blue" hautes performances, un segment empreint de raffinement. La nouvelle lampe de rechange BlueVision ultra est la seule lampe homologuée sur le marché à diffuser un faisceau blanc lumineux accompagné d'un effet bleuté très élégant, de style xénon.

    Ce nouvel éclairage améliore la sécurité, mais arbore aussi un superbe design. Cet aspect est important, car les automobilistes veulent que l'éclairage de leur voiture ait un style qui la distingue des autres.

     

     X-treme Vision

    La nouvelle lampe de rechange X-treme Vision pour la conduite de nuit est 100% plus lumineuse qu'une lampe standard. X-treme Vision surpasse son illustre prédécesseur, X-treme Power, et génère une lumière confortable. Garante d'une visibilité maximale, X-treme Vision évite aux conducteurs de subir le stress, l'anxiété et la fatigue souvent ressentis lors de la conduite de nuit sans éclairage suffisant.

     

    Ces quatre nouveaux produits viennent compléter la gamme novatrice de feux de jour LED et de lampes halogènes automobiles 12V de Philips. 

     

    Philips est le premier choix d'éclairage de tous les grands constructeurs automobiles : elle propose un équipement original de qualité incomparable aux conducteurs.  

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    À propos de Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity » du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 116.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009.

     

    L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires.

     

    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be