Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips illumine les fêtes


    Pour Noël, oubliez les guirlandes clignotantes et les traditionnelles chandelles.

    octobre 12, 2011

    Les fêtes se préparent… Peut-être avez-vous déjà songé à la déco du salon ou au menu du réveillon. Ces fêtes, vous voudriez qu'elles soient parfaites. Le secret de la réussite? Une ambiance agréable, chaleureuse, cocoon. Pour créer l'ambiance, plus qu'un sapin ou un bon verre de vin, il faut de jolies lumières. Cette année, vous pouvez remiser vos chandeliers et laisser vos bonnes vieilles guirlandes lumineuses au grenier. Philips s'occupe de tout avec ses luminaires LED. Ils sont pratiques, économiques, totalement sûrs… mais ce sont surtout de fabuleux créateurs d'ambiance.

     

    LivingColors - 16 millions de couleurs dans votre intérieur

     

    Ça vous dirait de plonger la maison dans une ambiance rouge comme le manteau du Père Noël? Ou verte… comme le sapin! A moins que vous préfériez du turquoise ou du violet, assorti aux serviettes que vous avez choisies pour votre table de fête. Avec les lampes LivingColors de Philips, tout est possible. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez sélectionner votre couleur de prédilection parmi plus de 16 millions de tons. Cette technologie LED de pointe vous permet également de faire varier l'intensité lumineuse et le contraste des couleurs. Pour adapter l'ambiance au gré des moments et des envies.

     

    LivingColors fait partie de la gamme LivingAmbiance de Philips. Cette dernière comprend une série de luminaires, notamment une toute nouvelle lampe de table à poser: LivingColors Bloom. Grâce à la technologie sans fil, elle ne requiert aucune installation particulière. Vous la posez où vous voulez, vous appuyez sur le bouton de la télécommande et vous profitez de l'ambiance. Avec LivingColors Bloom, vous transformez une pièce en un seul geste. Pour les fêtes, c'est la déco la plus simple, la plus rapide et la plus pratique qui soit!

     

    LivingColors Bloom de Philips: lampe de table à poser, LED haute puissance, palette de 16 millions de couleurs, intensité variable, finition aluminium noir. Prix conseillé: à partie de 89€, télécommande incluse. Tous les produits de la gamme LivingAmbiance de Philips peuvent être reliés à une seule et même télécommande. Il suffit de repérer sur l'emballage le logo SmartLink, indiquant que le produit fonctionne avec d'autres produits SmartLink.

    CandleLights et TeaLights - La magie des bougies en toute sécurité

    Il n'y a pas de fêtes sans bougies! Mais il n'y a pas de bougies sans risques… Surtout en cette période de l'année. On le sait: l'usage des bougies est fortement déconseillé à proximité du sapin, qui ne demande qu'à s'enflammer. La plus grande prudence s'impose également avec les enfants. Et c'est sans parler des coulures de cire qui tachent vos plus belles nappes… une vraie calamité! Pourtant, personne n'a envie de se priver de la belle lumière qu'apportent les bougies. La solution? CandleLights et TeaLights, les bougies artificielles de Philips. Vos invités n'y verront que du feu!CandleLights et TeaLights sont des bougies à LED présentées dans d'élégants photophores en verre dépoli. Avec leur doux scintillement et leur chaleureux éclat, elles reproduisent parfaitement la lueur des bougies traditionnelles. Vous profitez d'une belle lumière, vous créez une belle atmosphère… sans le moindre désagrément. Pas de flamme, pas de fumée, pas d'odeur, pas de trace de cire, aucun risque d'incendie. Et grâce à la technologie LED, aucun dégagement de chaleur: vos bougies restent toujours froides et il n'y a donc aucun risque de se brûler.

    Les bougies artificielles CandleLights et TeaLights peuvent être utilisées par toute la famille, en toute sécurité. A l'intérieur comme à l'extérieur. Elles fonctionnent sur batterie longue durée et peuvent éclairer jusqu'à 20 heures avant d'être rechargées. Pour les allumer ou les éteindre, pas besoin de chercher un quelconque petit bouton, il suffit de les incliner.

    CandleLights et TeaLights de Philips - prix conseillé: à partir de 10,99 €.

    Grâce à sa technologie LED de pointe, Philips propose des luminaires qui consomment peu d'énergie, ont une longue durée de vie et permettent de créer une ambiance de choix à la maison.

    Communiqué de presse

    CandleLights et TeaLights

    CandleLights et TeaLights

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    .

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie plus de 120.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be..