Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Color Ambiance : la lumière, source d’atmosphère dans votre chambre

    janvier 26, 2011

     

    Cologne (Allemagne) – Hilding Anders et Philips ont développé ensemble une solution nouvelle et unique pour la chambre. Color Ambiance combine la qualité et le vaste savoir-faire des deux entreprises en une nouvelle expérience destinée à la chambre à coucher. Philips et Hilding Anders sont fiers de présenter pour la première fois Color Ambiance au IMM de Cologne, en Allemagne.    

     

    « Chacune des deux entreprises innove dans son domaine : Philips dans celui de l’éclairage et Hilding Anders dans celui des lits. Cette approche combinée offre aux consommateurs une nouvelle dimension en matière de bien-être dans la chambre à coucher », commente Anders Pålsson, PDG de Hilding Anders. Color Ambiance sera intégré dans les têtes de lit Jensen, une marque haut de gamme du groupe Hilding Anders Group, et sera disponible auprès de certains revendeurs Jensen dès mai 2011.

     

    Créer une atmosphère personnelle dans la chambre

     

    Offrir à chacun la possibilité de définir et d’adapter son propre environnement grâce à l’utilisation de la lumière est un moyen original pour donner un caractère spécial et personnel à sa maison. Grâce à des produits évolués tels que Color Ambiance, l’éclairage ne se limite plus à la mise sous ou hors tension ou encore au réglage de l’intensité, mais offre à tous la possibilité de créer, de découvrir et d’expérimenter un nouvel univers de possibilités d’éclairage.

     

    « Nos recherches ont montré que près de 80 % de la population souhaite pouvoir adapter aisément l’ambiance de son habitation selon les différentes occasions, tandis que près de 70 % se sent limitée dans sa marge de manœuvre. Color Ambiance répond à ces souhaits », a déclaré Philip Doorduijn, General Manager de Philips Consumer Luminaires. « Chez Hilding Anders, nous nous consacrons à offrir des nuits de qualité à nos clients du monde entier. Notre collaboration avec Philips nous approche encore davantage de cette vision », a ajouté Anders Pålsson.

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

     

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tél.: +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    .

    À propos de Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 118.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be

    .