Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Quand l'élégance rencontre la technologie de pointe - Philips vous donne l'occasion de montrer votre personnalité en éclairant votre maison avec des LED

    avril 18, 2011

    Milan (Italie) – Philips montre la voie à suivre en innovant dans les domaines du design et de la technologie de l'éclairage domestique à base de LED en lançant une gamme de nouveaux articles d'éclairage LED qui montrent pourquoi celui-ci est l'avenir de l'éclairage domestique. Compactes, les LED permettent aux concepteurs de s'affranchir de la lampe traditionnelle, en leur laissant tout le loisir d'opter pour un design plus petit et plus mince. Les concepteurs ont une plus grande liberté au niveau du choix et du design, ce qui vous permet de refléter votre personnalité à la maison.

     

    Avec ses gammes Lirio by Philips, Ledino, ArciTone et LivingColors, Philips a exploité les LED pour proposer de nouveaux designs révolutionnaires que les solutions d'éclairage traditionnelles seraient bien en peine d'atteindre.

     

    La nouvelle collection Lirio by Philips allie l'excellence de l'entreprise en matière de conception de luminaires et son savoir-faire au niveau des LED. Elle se sert réellement de la liberté de la technologie LED pour repousser les limites du design à l'aide d'étonnants effets lumineux et d'élégantes formes qui améliorent votre intérieur. Écoénergétiques et gradables, tous les produits diffusent une lumière blanche et chaleureuse de grande qualité.

     

    HALUS II

    Forte de l'utilisation ingénieuse de Philips de l'éclairage à base de LED, Halus II confère une touche de modernité au chandelier classique.

     

    TUBULED

    Ce luminaire crée de luxueux effets lumineux grâce à un revêtement spécial sur le verre. Son apparence exceptionnelle et ses matériaux haut de gamme attribuent à tout intérieur une fibre artistique.

     

    PONATO

    Cette nouvelle famille de spots utilise l'innovation de Philips en matière de LED pour repenser les formes rondes traditionnelles des spots. Des contours rectangulaires modernes lui donnent un nouvel aspect, tandis que les LED fournissent à tout moment une lumière de qualité grâce à une structure comprenant trois points d'éclairage distincts.

     

    TRELOME

    Ce luminaire démontre également toutes les avancées de Philips en matière de conception et de technologie à base de LED. Ultrafin, il attire les regards et diffuse de la lumière où vous le souhaitez. Fort d'un effet lumineux indirect qui n'éblouit pas, il sera toujours agréable à regarder. En outre, ce luminaire crée une élégante lumière diffuse, qui éclaire toute pièce avec délicatesse.

     

    DOLINEA

    Philips a exploré des possibilités infinies avec la LED pour concevoir une famille de produits adaptée à tous les goûts ou besoins, dont le design puissant mais élégant tire parti de diverses technologies récentes. L'exceptionnel tissu utilisé pour les luminaires Dolinea est doux au toucher et résistant. Il ajoute ainsi du cachet et du style à ce luminaire déjà très élégant, et illustre le raffinement et la nature haut de gamme de la gamme Lirio.

     

    CIELO

    Conçue à base de LED, la suspension Cielo réinvente la lampe traditionnelle. Si elle peut de prime abord sembler ordinaire, vous verrez en l'observant plus attentivement qu'elle ne contient aucune lampe. Ce minimalisme obtenu par l'emploi de LED permet de l'intégrer totalement à l'abat-jour, qui peut ainsi diffuser la lumière de manière homogène sur n'importe quelle surface. Cielo démontre à la perfection pourquoi Philips s'emploie autant à utiliser les LED pour que vous profitiez dès à présent de l'avenir de l'éclairage domestique.

    Outre ces ajouts à la famille Lirio by Philips, Philips a lancé une série de superbes innovations en éclairage à base de LED, conçues pour améliorer votre humeur et l'ambiance de votre salon.

     

    LivingColors Bloom

    La lampe de table LivingColors Bloom propose l'expérience créative des couleurs de la LivingColors Conic primée, mais ne fait que la moitié de sa taille et de sa profondeur. Très raffinée, cette lampe s'adapte parfaitement aux pièces étroites. La lampe de table LivingColors Bloom vous permet d'illuminer n'importe quelle pièce de la couleur souhaitée.

     

    Ledino

    Sophistiqués et élancés, les luminaires domestiques Ledino possèdent une fonction de réglage du blanc qui vous permet d'adapter l'intensité lumineuse en choisissant la température de couleur qui vous plaît, parmi une échelle allant du chaud au froid. Ledino représente également l'avenir de l'éclairage écoénergétique. Il est idéal si vous souhaitez économiser l'énergie. Sa chaude lumière blanche, vive et uniforme peut être atténuée pour créer une ambiance agréable et relaxante. Vous économiserez non seulement de l'énergie, mais créerez également l'ambiance souhaitée quand bon vous semble.

     

    ArciTone

    ArciTone est une gamme de luminaires architecturaux de pointe, au carrefour entre innovation, design minimaliste et éclairage d'ambiance. Étant donné leur profil hors du commun, il suffit d'associer les luminaires pour qu'ils se fondent dans votre intérieur moderne.

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Philips Lighting & Philips Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    .

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 119.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 25,4 milliards d’euros en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires.

     

    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be.

    .