Eindhoven (Pays-Bas) – Philips vient d'annoncer son intention de collaborer avec Kvadrat Soft Cells en vue de commercialiser un textile lumineux novateur. Ce partenariat, qui combine le leadership de Philips en éclairage d’ambiance et l’expertise de Kvadrat Soft Cells dans le contrôle de l’absorption sonore, permet désormais d’améliorer des espaces intérieurs par la lumière et la texture. Des LED adressables de Philips intégrés dans les panneaux acoustiques Kvadrat Soft Cells – il s’agit d’une première – donnent aux architectes, décorateurs d’intérieur et spécialistes de l’éclairage une grande liberté en matière d’éclairage d’un espace.
Le textile lumineux constitue une manière véritablement flexible de créer la bonne atmosphère dans un espace spécifique, quelle que soit sa fonction, grâce à la vaste gamme de textiles Kvadrat et au large spectre de couleurs des LED Philips. Les LED intégrées, couplées à la texture des panneaux, permettent une absorption du son pour un environnement de travail agréable, sans oublier une amélioration possible de l’expérience commerciale par la présentation d’un contenu visuel dynamique. Un espace peut ainsi être totalement transformé, permettant à l’identité d’une marque d’être mise brillamment en avant.
Ce partenariat rassemble le meilleur de la technologie et une véritable compréhension des besoins des gens, à la fois en termes d’éclairage et d’acoustique, permettant la création d’environnements qui attirent, motivent et inspirent.
Leon van de Pas, directeur général, Large Luminous Surfaces, a déclaré : « Philips est heureux d’annoncer ce partenariat, qui amènera la création d’ambiance à un niveau inégalé. Nous mettons tout en oeuvre pour développer des solutions d’éclairage qui offrent un nombre illimité d’effets, d’ambiances et d’atmosphères aux utilisateurs. Avec Kvadrat Soft Cells, nous sommes désormais en mesure de garantir que l’ambiance lumineuse est améliorée par un contrôle acoustique.
Henrik Holm, directeur général de Kvadrat Soft Cells : « Philips est un partenaire naturel pour notre entreprise, car nous visons tous deux l’encouragement du bien-être et le développement de solutions qui ont un impact positif sur l’humeur des gens. Grâce à ce partenariat, nous avons développé des caissons bas décoratifs qui donnent véritablement vie aux espaces. Les LED Philips intégrés dans les panneaux Kvadrat Soft Cells permettent aux concepteurs d’éclairage et aux architectes de profiter d’une grande flexibilité pour la création d’une ambiance, par la conception de contenu et de formes schématiques. »
Philips comprend le rôle primordial de l’éclairage dans la création de l’ambiance désirée et a développé une vaste gamme de solutions adaptables, afin de permettre une palette changeante d’ambiances pour chaque moment. Avec les panneaux Kvadrat Soft Cells, qui peuvent être adaptés à chaque conception architecturale, les sens auditifs sont flattés grâce au textile qui atténue le bruit et adoucit les échos. Les Soft Cells durables reposent sur un cadre en aluminium breveté et novateur, avec un mécanisme de tension dissimulé qui veille à ce que le tissu demeure parfaitement tendu.
En tant que fournisseur de solutions acoustiques sur mesure pour le marché contractuel, Kvadrat Soft Cells aide à la création d’un environnement qui assure la promotion de la productivité et du bien-être sur le lieu de travail. L’expertise en matière d’absorption du son, fournie par Kvadrat Soft Cells, complète à merveille les atmosphères pouvant être obtenues à l’aide des LED Philips, afin de vraiment améliorer un espace.