Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips myBuddy vous aide à inculquer un rythme de sommeil régulier à vos enfants


    Grâce à la nouvelle gamme de lampes de chevet myBuddy, les enfants savent quand il est l’heure de dormir et de se lever. En plus, elle les rassure la nuit.

    avril 26, 2012

    Bruxelles, Belgique – Les parents ont parfois du mal à instaurer une routine pour les enfants : se lever à la bonne heure le matin, s’endormir le soir et dormir la nuit. Grâce à la lampe de chevet myBuddy de Philips, vos enfants peuvent adopter en douceur un rythme de sommeil fixe, avec un nouvel ami à leurs côtés. myBuddy adapte la luminosité en permanence. Ainsi, les enfants peuvent apprécier une histoire avant de tomber dans les bras de Morphée, dormir paisiblement et se réveiller avec l’énergie que l'on sait, le tout aux bonnes heures. Disponible en plusieurs coloris, son design convivial et ludique les rassure du coucher au réveil.

     

    Une douce lumière idéale pour la lecture d’une histoire…

     

    Le soir, Philips myBuddy diffuse une douce lumière idéale pour un moment "lecture" apaisant. Grâce à un simple bouton de mise sous tension et à une lumière blanche chaleureuse, ils peuvent vous écouter lire leurs histoires favorites, ou les lire eux-mêmes, sous une lumière sûre et rassurante, sans danger pour leurs yeux.

     

    L'effet rassurant du clair de lune indique qu’ils doivent encore dormir…

     

    Une fois les enfants endormis, la lune de la veilleuse myBuddy émet une douce lumière qui leur indique qu’il est encore trop tôt pour réveiller leurs parents. Grâce à la lampe en forme de lune de leur fidèle ami, ils savent qu’ils doivent encore rester au lit. Ainsi, ils s’habituent à leur nouvelle routine. Froide au toucher, la lampe myBuddy est sans danger pour vos petits bouts pendant leur sommeil.

     

    Le soleil brille : debout là-dedans !

     

    Quand vient le matin, réglez simplement la minuterie de myBuddy sur une heure adaptée à votre rythme familial et laissez la lampe se charger du reste. Le clair de lune laisse place à la lumière éclatante du soleil, qui leur indique que la journée a commencé et qu'il est l'heure de se lever avec autant d'énergie que d'habitude. La minuterie automatique vous assure que myBuddy n'est actif que quand vous le souhaitez. Ainsi, vous économisez de l'énergie et évitez les réveils en sursaut.

     

    Disponible en rose, vert et bleu et arborant un design lisse et sûr, dépourvu de petites pièces, myBuddy vous aide à instaurer un rythme de sommeil sain pour vos petits anges. En plus, il vous permet de rester quelques minutes de plus au lit. Grâce à myBuddy de Philips, le coucher et le lever n'ont jamais été aussi amusants pour eux, ni plus simples pour vous.

     

    Ce qu'en disent les parents et les enfants...

     

    • Ellen, maman de petits bouts : "Samedi, mon fils est resté au lit deux heures de plus grâce à myBuddy." 
    • Amélie, 7 ans, veut désormais rester plus longtemps dans son lit le matin. Ainsi, ses parents peuvent se lever plus tard : "Papa, le soleil est levé, mais moi, je veux encore dormir." 
    • Warre, 5 ans : "Cette lampe est jolie et rigolote. Maintenant, je sais exactement quand je peux me lever et quand je dois rester au lit. C'est facile, il n'y a qu'à suivre le soleil et la lune. "

    Principales caractéristiques

     

    Design ludique et attrayant disponible en trois coloris

    Appuyez sur la tête de myBuddy pour l'allumer et l'éteindre

    Technologie LED - fini le remplacement des lampes

    Sans danger pour les enfants 

    • Dépourvu de petites pièces 
    • Sans bords pointus 
    • Sûr et froid au toucher (TBTS, très basse tension sécurisée) 
    • Design fiable et robuste

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des et systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be