Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue, l’éclairage du futur

    octobre 3, 2013

    Une ampoule qui clignote quand vous recevez cet e-mail tant attendu, qui vous prévient quand il va pleuvoir ou qui change de couleur quand votre équipe de foot marque ? Eh oui, le système d’éclairage intelligent Philips Hue inaugure une toute nouvelle ère de l’éclairage domestique. L’avenir n’est pas si lointain qu’on le pense...

     

    Tenté par un dîner romantique avec votre bien-aimé(e) sous une lumière tamisée ? Besoin de vous concentrer dans une ambiance professionnelle, sur le travail ramené à la maison ? Envie d’un éclairage agréable pour lire dans le canapé ? Tout est possible, dans une même pièce, en un claquement de doigts... et désormais à distance ! Grâce au système d’éclairage Philips Hue, utilisez votre smartphone ou votre tablette pour régler les nuances de blanc avec précision (d’un éclairage chaud “bougie” à froid très clair) et choisir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Et ce n’est pas tout. Avec le système éco énergétique d’éclairage LED, les possibilités sont infinies. La toute nouvelle appli Philips Hue (version 1.1) vous permet d’adapter l’éclairage aux activités quotidiennes de votre famille. Réveil, travail à domicile, coucher... Créez une configuration d’éclairage pour chaque moment de la journée. Le système intelligent la mémorise automatiquement. Vous partez en voyage ? Grâce à la fonction minuterie, programmez l’allumage et l’extinction des lampes dans toute la maison. Tout bénéfice pour la sécurité et pour votre tranquillité.

     

    “Chéri(e), on a oublié d’éteindre !”
    Il vous arrive d’oublier d’éteindre la lumière quand vous sortez ? Classique ! Philips Hue présente donc une fonction de “geofencing” : lorsque le système d’éclairage intelligent détecte votre présence à proximité de votre maison, il allume automatiquement la lumière. Quand vous partez, il éteint tout. Et ce n’est pas tout. Grâce à la nouvelle appli Hue, vous pouvez, directement via votre smartphone ou votre tablette, connecter toutes les ampoules LED de votre maison à Internet. Résultat : les ampoules Hue peuvent changer de couleur quand il va pleuvoir, s’allumer doucement lorsque le soleil se couche, clignoter quand vous recevez un e-mail ou un message urgent sur Facebook, ou s’allumer aux couleurs de votre équipe de foot quand elle marque un but. Hue se synchronise aussi avec les TV Ambilight, pour vous offrir une expérience immersive captivante. Ce n’est là qu’un aperçu d’un large éventail d’applis (également disponibles dans les boutiques en ligne ou sur www.meethue. com) qui vous permettront de personnaliser le système Hue. Adapter automatiquement l’ambiance lumineuse à la musique ou au programme TV, observer son rythme cardiaque pendant une séance d’entraînement... impossible d’énumérer ici toutes les possibilités.


    Système intuitif

    Vous n’êtes pas un spécialiste de l’informatique ? Pas de problème. Philips Hue est intuitif et simple à configurer. Le Kit Débutant contient trois ampoules compatibles avec les armatures existantes*. Vous y trouverez aussi un pont à connecter à votre routeur Wifi. Téléchargez l’appli, configurez le système (c’est une question de minutes) et plongez dans l’univers de Philips Hue. Le système vous avertit chaque fois qu’une mise à jour est disponible. Au fil du temps, d’autres fonctions téléchargeables s’ajouteront.

     

    Infos produit:

     

    Le kit de démarrage de Philips Hue comprend:

    • 3 ampoules Hue de 600 lumens (équivalant à 50 Watts).
    • Chaque ampoule Hue couvre toutes les nuances de blanc, des plus chaudes aux plus froides, ainsi qu’un large éventail de couleurs. Chaque ampoule Hue consomme 80% d’énergie en moins qu’une ampoule traditionnelle.
    • U n pont Hue permettant de configurer aisément votre réseau d’éclairage.
    • L’alimentation électrique pour le pont Hue.
    • U n câble LAN pour connecter le pont Hue au routeur.
    • U n mode d’emploi pour télécharger l’appli.
    • Remarque : vous pouvez connecter jusqu’à 50 ampoules Hue avec le kit de démarrage.
    • Prix de vente conseillé : 199 €.

     

    Le kit individuel des ampoules Philips Hue comprend :

    • 1 ampoule Hue de 600 lumens.
    • Remarque : l’ampoule Hue individuelle est une extension du kit de démarrage Hue qui est nécessaire, tout comme son pont, pour l’utilisation de toute ampoule Hue individuelle.
    • Vous pouvez connecter jusqu’à 50 ampoules individuelles Hue au pont Hue.
    • Prix de vente conseillé : 59 €.

     

    Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.philips-hue.com.

    * Culot E26 ou E2

    Communiqué de presse

    Philips Hue Lights off feature

    Philips Hue Lights off feature

    Philips Hue iPhone reading function

    Philips Hue iPhone reading function

    Philips Hue energize app screen

    Philips Hue energize app screen

    Philips Hue concentrate app screen

    Philips Hue concentrate app screen

    Philips Hue product in use distance control

    Philips Hue product in use distance control

    Philips Hue get the look

    Philips Hue get the look

    Pour plus d’informat ions, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél.: +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com


    Philips Customer Care Center: tél. 00800 7445 4775

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 116.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.