Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Turnhout fête le cap des 200 millions de lampes vendues dans le monde pour l'éclairage en magasin

    septembre 3, 2013

    Turnhout, Belgique - Philips Lighting fête aujourd'hui un jalon sans précédent dans son histoire : 200 millions de lampes CDM vendues, le couronnement de 20 ans d'innovation et de production de CDM à Turnhout. Les lampes MASTERColour CDM, ou lampes céramiques aux halogénures métalliques, sont employées dans les applications professionnelles, plus spécifiquement pour l'éclairage optimal des environnements de magasins. Avec 200 millions de lampes vendues depuis 1994, Philips est le leader incontesté du marché mondial de l'éclairage en magasin CDM.

     

    Vingt ans de CDM, c'est un cap, mais ce n'est pas un point final. En marge de l'offre étoffée et croissante de solutions LED, Philips innove sans relâche dans le domaine de l'éclairage CDM conventionnel. Avec le membre le plus récent de la gamme, CDM Evolution, les commerces au détail parviennent à soutenir une expérience de shopping sans précédent avec une lumière blanc clair incomparable, un excellent rendu de couleur, alliés à une excellente efficacité énergétique et un coût d'investissement total réduit. C&A, H&M, Ikea, Xandres (Anvers) et Sky shops (Brussels Airport) ne sont que quelques exemples de commerces qui emploient l'éclairage CDM de Turnhout.

     

    Les 2 et 3 septembre, des clients du monde entier sont invités chez Philips Turnhout afin de fêter les lampes CDM. Ils auront l'occasion de jeter un coup d'œil dans les coulisses de la mise au point et de la production de CDM et de se laisser inspirer par un récit consacré à l'éclairage pour le commerce au détail, où interviendront notamment le designer internationalement réputé Paul Nulty et Herman Konings, observateur de tendances belge.


    Philips Turnhout se spécialise dans la mise au point et la production d'applications d'éclairage écoénergétiques à usage professionnel, à savoir les lampes à décharge à haute intensité. Ces lampes sont utilisées dans l'éclairage de rues, commerces, stades de sport, etc.

     

    Philips Turnhout emploie actuellement 1320 travailleurs : 570 employés et cadres et 750 ouvriers.

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Anneleen Van Troos
    Philips Corporate Communication
    Tél. : +32 2 525 80 39 (ne pas publier)
    E-mail : anneleen.van.troos@signify.com

     

    Sarah Facxin
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 115.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www./philips.com/newscenter.