Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Expansion de l'univers intelligent Philips Hue


    Philips lance "Friends of Hue" – Nouvelles LivingColors et LightStrips qui se connectent à Hue pour élargir les options d'éclairage

    octobre 3, 2013

    Bruxelles (Belgique) – Chef de file de la révolution de l'éclairage intelligent, Philips présente les "Friends of Hue". Grâce à ces solutions d'éclairage non conventionnelles, dirigez du bout des doigts un système d'éclairage dynamique et immersif à la maison. Un Friend of Hue, c'est un produit ou une appli créé par Philips ou un développeur indépendant, qui s'intègre au système d'éclairage Hue en toute discrétion. En lançant Friends of Hue, Philips enrichit les possibilités de l'expérience de l'éclairage. Étendez votre expérience télévisuelle à tout le séjour pour la rendre plus immersive que jamais ou faites vivre vos récits pour ajouter à leur magie.
     
    Sources d'une nouvelle expérience de l'éclairage, les nouvelles LivingColors Bloom et LightStrips Friends of Hue se connectent au Philips Hue. À l'aide de l'appli Hue, vous pouvez créer instantanément une ambiance immersive mariant lumière, couleurs et même musique dans votre intérieur.
     
    Compacte, portable et intelligente, la nouvelle LivingColors Bloom Friends of Hue se connecte à l'appli Philips Hue. Un simple effleurement du doigt permet de choisir parmi 16 millions de couleurs. Placez cette source d'éclairage où bon vous semble, pour diffuser une lumière colorée traduisant une humeur, ponctuer votre intérieur d'accents de couleurs, plonger une pièce dans une débauche de couleurs ou habiller un mur de teintes stupéfiantes. Grâce au rendement lumineux maximal de 120 lumens, mettez en évidence votre coin préféré dans une pièce. Programmez ensuite la LivingColors Bloom Friends of Hue pour tamiser progressivement la lumière et y mêler des tonalités douces et homogènes.
     
    Tirez parti des fonctionnalités Hue, tel le service d'automatisation sur Internet IFTTT (If This Then That) : configurez votre nouvelle LivingColors Bloom Friends of Hue pour que la couleur varie à mesure que le soleil se couche. Entamez ainsi la soirée dans une ambiance apaisante. La fonctionnalité de gardiennage virtuel de Hue permet à votre smartphone ou votre tablette de détecter votre retour à la maison. Le système allume alors automatiquement la LivingColors Bloom Friends à l'intensité idéale pour vous accueillir chaleureusement quand vous rentrez.
     
    LightStrips Friends of Hue est un concept novateur qui diffuse une lumière "indirecte". Pliez-la et fixez-la dans n'importe quelle position pour personnaliser l'éclairage de votre intérieur. Choisissez parmi les 16 millions de couleurs celle qui correspond à chaque moment. La LightStrips Friends of Hue produit aisément des effets décoratifs saisissants dans votre intérieur, par exemple pour mettre en évidence une pièce maîtresse de votre mobilier ou une œuvre d'art. Flexible et longue de deux mètres, la LightStrips Friends of Hue vous offre une grande liberté d'agencement de l'éclairage et donne libre cours à votre imagination. Faites-la passer sous une étagère pour lui donner de la profondeur ou sous le téléviseur pour agrémenter votre expérience visuelle. Vous pouvez aussi encadrer votre tableau préféré pour donner une touche design à votre intérieur.
     
    Grâce à la richesse de ses tonalités, la LightStrips Friends of Hue est le partenaire des dîners presque parfaits : sur l'appli Hue de votre appareil intelligent, il vous suffit de configurer une alarme pour qu'une lumière rouge chaleureuse soit diffusée lorsque le repas est prêt. Vous pouvez même remémorer vos souvenirs entre amis via une fonction de l'appli Hue permettant d'utiliser une photo de votre téléphone comme palette de couleurs pour égayer la pièce avec de la lumière et créer une ambiance très spéciale.
     
    L'appli Ambilight Friends of Hue pour Android et iOS étend l'expérience télévisuelle à tout le séjour, pour la rendre plus immersive que jamais. Elle dégage de nombreuses possibilités pour créer des ambiances exclusives à l'aide de la lumière et vous offre une expérience visuelle où les couleurs de l'éclairage Hue dans la pièce correspondent à ce qui est affiché à l'écran.
     
    "Chez Philips, nous avons toujours mis un point d'honneur à améliorer le quotidien des gens grâce à des innovations significatives, explique Sridhar Kumaraswamy, General Manager, Philips Consumer Luminaires EMEA. En enrichissant les possibilités de Hue à travers Friends of Hue, nous pensons avoir atteint notre objectif. Pour mettre de la couleur dans votre intérieur, ne pensez plus seulement à l'art et à la peinture. Grâce à sa flexibilité, la technologie LED intelligente peut tout aussi bien créer une ambiance magique. C'est une solution flexible et personnalisable. Et ce n'est que le début."
     
    Caractéristiques du produit : LivingColors Bloom Friends of Hue
    • Compatible avec l'appli Philips Hue et toutes les applis de tiers développées pour Hue
    • Connectivité sans fil via votre pont Philips Hue
    • Intégration harmonieuse à votre intérieur
    • Réglez, atténuez et commandez votre Bloom partout dans la maison
    • Jusqu'à 16 millions de couleurs
    • Rendement lumineux de 120 lumens
    • Éclairage LED 8 W économique et efficace

     

     

    Caractéristiques du produit : LightStrips Friends of Hue 
    • Compatible avec l'appli Philips Hue et toutes les applis de tiers développées pour Hue
    • Connectivité sans fil via votre pont Philips Hue
    • LightStrips flexible de 2 m ; peut être coupée à la longueur souhaitée
    • Réglez, atténuez et commandez votre LightStrips partout dans la maison
    • Jusqu'à 16 millions de couleurs
    • Rendement lumineux de 120 lumens
    • Éclairage LED 12 W économique et efficace
    • Adhère à toutes les surfaces solides 

     
    La prochaine génération de la Philips LivingColors Bloom et de la Philips LightStrips Friends of Hue seront disponibles courant du mois de décembre sur le marché belge. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.meetHue.com.  

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin 
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tel.: +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail: sarah.facxin@signify.com 
     
    Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775.

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 115.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via
     www.philips.com/newscenter.  .