Bruxelles, Belgique - Nous y revoilà déjà : la période des fêtes de fin d’année approche, avec tout ce que cela implique comme cohue et comme stress pour trouver des cadeaux. C’est pour vous soulager un peu que Philips vous propose quelques idées. Nul doute que les cadeaux ci-dessous feront des heureux autour du sapin :
Les lampes SoftPals de Philips et Disney : des compagnons de rêve pour s’endormir
Les SoftPals de Philips et Disney sont de petites lampes portables qui procureront un sentiment de sécurité à vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces pour la soirée ou la nuit. Leur lueur réconfortante apaise les tout petits au moment de s’endormir ou lorsqu’ils s’éveillent au milieu de la nuit. Ces adorables SoftPals se rechargent sur leur base tandis que les enfants sommeillent, de sorte qu’ils sont toujours prêts à éclairer vos pas s’il faut les réveiller en pleine nuit. Il suffit de les incliner pour les allumer.
Les SoftPals existent actuellement en 3 versions différentes : Mickey Mouse, et Sully et Mike de Monstres et Cie.
L’Airfryer de Philips : pour entamer l’année 2014 en bonne santé !
Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. ‘Faire attention à sa ligne’ et ‘mener une vie plus saine’ figurent chaque année en tête de liste. L’Airfryer de Philips peut s’avérer un bon allié à cet égard. Cet appareil vous permet en effet de préparer une grande variété de plats avec jusqu’à 80 % de graisse en moins. Elle ne sert pas seulement à faire des frites ou d’autres snacks, mais aussi à cuire, griller, gratiner, rôtir et caraméliser. Poulet, muffins, couronne d’agneau, légumes grillés… en 2014, l’Airfryer vous prépare tout ça comme par magie !
Le nouvel Éveil Lumière : pour les sombres journées d’hiver
Il n’est pas toujours aussi facile de poser le pied hors du lit en sifflotant, surtout lorsqu’il fait encore sombre dehors. L’Éveil Lumière de Philips aide les gens à se sentir plus frais au réveil en simulant le processus naturel du crépuscule. Le dernier né de la gamme Éveil Lumière est aussi compact que tendance, et il prend particulièrement peu de place sur la table de nuit.
SENSEO® Latte Duo : la magie du café au lait
Qu’y a-t-il de meilleur par ce froid hivernal qu’un cappuccino réconfortant ou un délicieux latte macchiato ? D’une simple pression sur le bouton, SENSEO® Latte Duo vous permet de savourer des succulentes recettes de café à base de lait frais. SENSEO® Latte Duo est la seule machine à café disponible sur le marché pour préparer d’un seul geste deux spécialités de café au lait à la fois. Le cadeau idéal pour celui ou celle qui partage votre vie : savourez ensemble de délicieuses spécialités de café au lait frais devant un bon feu de bois ou sous le plaid devant la télévision. De quoi réchauffer les soirées d’hiver.
Click : une question de style
Click & Style de Philips est le cadeau idéal pour les hommes qui souhaitent changer régulièrement de style. Doté de trois têtes interchangeables, le Click & Style est un appareil multifonctionnel qui permet à lui seul de se raser, se tailler la barbe et se tondre le corps. Un seul clic et vous voilà prêt pour une soirée de réveillon endiablée entre amis, un rendez-vous romantique avec la femme de vos rêves ou un repas de Noël en famille.
VisaPure : pour une peau rayonnante
Grâce à VisaPure, nettoyer sa peau au quotidien devient aussi simple qu’efficace. Non seulement c’est un vrai petit bijou dans la salle de bain, mais en plus, il tient bien dans la main et est facile d’utilisation. Les poils massants des brosses éliminent en douceur les impuretés et les traces de maquillage, pour un teint radieux et velouté. VisaPure de Philips apporte une nouvelle dimension aux soins du visage, sans effort supplémentaire.
Un peu de magie dans la chambre d’enfant
Philips et Disney ont uni leurs talents pour créer une collection LivingColors Micro où Cars de Disney/Pixar, Planes de Disney, les Princesses de Disney et Ariel de la Petite Sirène jouent les rôles principaux. Les lampes LivingColors s’illuminent en 64 couleurs ! Pour en choisir une, il suffit de passer son doigt sur la bande de couleurs et la pièce se transforme instantanément en château ou en circuit de course. Les enfants baignent ainsi dans une lumière si enchanteresse qu’ils peuvent laisser libre cours à leur monde imaginaire, pour se transporter vingt mille lieues sous les mers ou à des années-lumière de la terre.
LED Penlight de Philips : éclairez mieux, travaillez mieux
Vous avez un petit cadeau à faire à votre homme à tout faire ? Dans ce cas, la lampe baladeuse LED Penlight de Philips est un excellent choix. Compacte, elle tient facilement dans la poche et produit une lumière puissante. Un meilleur éclairage signifie une meilleure vision ; et une meilleure vision signifie un meilleur travail.
Saeco Minuto : la saveur italienne avec une touche de pragmatisme
Saeco Minuto, la nouvelle machine à expresso de Saeco, a été conçue spécialement pour les petits espaces de vie. Particulièrement compact, cet appareil ne mesure que 21,5 cm de large, 33 cm de haut et 42,9 cm de profondeur. Parce que ce n’est pas parce qu’on vit dans un petit logement qu’on ne peut pas savourer un authentique espresso à l’italienne ou toute autre spécialité de café.
Philips Sonicare AirFloss : abordez 2014 avec le sourire
L’AirFloss de Philips Sonicare est un appareil qui révolutionne le nettoyage des espaces interdentaires. Il élimine de manière douce, mais efficace la plaque dentaire qui se loge dans les espaces interdentaires difficiles d’accès. Facile d’utilisation, le Sonicare AirFloss de Philips aide les personnes qui n'utilisent pas volontiers le fil dentaire à devenir adeptes du nettoyage interdentaire.