- La population urbaine mondiale augmente à raison de 7.500 personnes par heure, et d’après les prévisions, le trafic de données mobiles devrait décupler d’ici 2019, ce qui accroît le besoin d’un éclairage durable, d’une capacité et d’une couverture mobile améliorées dans les villes.
- Le nouveau modèle d’éclairage urbain connecté résout à lui seul deux problèmes : grâce à cette solution, les municipalités peuvent acquérir, de manière innovante, un éclairage LED écoénergétique de nouvelle génération et respecter ainsi les objectifs en matière de durabilité, et les opérateurs de réseau peuvent quant à eux garantir une meilleure couverture (large bande et applis) sur toute la ville.
- Appelée « Zero Site » par Ericsson, cette solution d’éclairage connecté intègre des équipements de télécommunication dans les poteaux d’éclairage, ce qui permet aux opérateurs de téléphonie mobile d’améliorer les performances de leur réseau tout en réduisant les parasites urbains.
- Les citoyens bénéficieront d’une couverture mobile améliorée pour la communication de données, mais aussi d’une sécurité accrue, grâce à des rues bien éclairées.
Mobile World Congress, Barcelone (Espagne) - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), le leader mondial de l’éclairage, et Ericsson (NASDAQ : ERIC) se sont associés pour lancer un nouveau modèle d’éclairage urbain LED connecté. Ce partenariat résout d’emblée deux problèmes majeurs auxquels les villes sont actuellement confrontées : de meilleures performances de réseau dans les zones urbaines denses et un éclairage public de qualité et écoénergétique.
Philips et Ericsson combinent les avantages de la connectivité mobile et de l’éclairage LED dans un modèle « lighting-as-a-service » pour les villes, permettant aux autorités de fournir aux fournisseurs d’accès, de l’espace dans ces poteaux d’éclairage connectés, afin d’étendre l’infrastructure mobile.
Philips proposera désormais aux villes un éclairage public LED pouvant comporter des équipements de télécommunication mobile d’Ericsson. Les opérateurs de téléphonie mobile qui travaillent avec Ericsson pour leur infrastructure mobile pourront louer de l’espace dans ces poteaux d’éclairage. De la sorte, les opérateurs de téléphonie mobile pourront améliorer leur couverture et leur capacité pour les citoyens, fournissant par conséquent un service de meilleure qualité. Ce modèle permet en outre un délai d’amortissement plus court des infrastructures urbaines, grâce à une diminution des coûts initiaux d’installation et de gestion, pour une pression moindre sur les budgets des villes.
L’éclairage urbain LED de Philips peut permettre des économies énergétiques de 50 à 70%, voire 80% dans le cas d’un couplage à des systèmes de gestion intelligentes, comme cela a été validé par une étude menée par The Climate Group dans les 12 plus grandes villes du monde. Cette étude a également démontré que les citoyens préfèrent la lumière blanche des LED au halo orangé des systèmes traditionnels au sodium haut pression, en raison d’un sentiment de sécurité accru et d’une meilleure visibilité.
Hans Vestberg, président et CEO d’Ericsson : « Il s’agit d’une solution exceptionnelle, combinant l’ICT et des partenariats afin de relever les défis d’une urbanisation galopante. La population urbaine mondiale augmente à raison de 7.500 personnes par heure, mais notre Terre n’est pas extensible. Une recherche de notre ConsumerLab montre que la connectivité internet est l’un des cinq facteurs de satisfaction primordiaux de la vie en ville. Cette solution Zero Site, c’est le genre d’innovation qui offre aux gens une manière de réussir dans la société de l’information. »
Frans van Houten, président et CEO de Philips : « Ce nouveau modèle d’éclairage urbain LED connecté est un autre exemple de faire vivre l’internet des objets, qui démontre en outre les capacités de l’éclairage outre l’apport de lumière. Nous offrons l’éclairage comme un service à l’échelle des besoins d’une ville, permettant aux responsables d’offrir aux citoyens un environnement urbain plus connecté, plus sûr et plus écoénergétique, tout en préservant les ressources et les budgets existants, afin d’améliorer l’habitabilité de leur ville. »
Pour répondre aux demandes de couverture et de capacité, les opérateurs mobiles doivent améliorer, densifier et ajouter de nombreux sites cellulaires dans des zones denses. Le nouveau poteau d’éclairage connecté, conçu pour abriter les produits cellulaires compacts de dernière génération d’Ericsson, offre aux opérateurs de nouvelles possibilités pour trouver le site idéal. Cela aidera également au déploiement de la technologie mobile à large bande au-delà des sites traditionnels, un catalyseur essentiel pour des réseaux hétérogènes évolutifs.