Bruxelles, Belgique - La fête des Mères tombe le 11 mai prochain. C'est l'occasion idéale de gâter maman. Mais qu'allez-vous lui acheter pour la surprendre ? Laissez-vous inspirer par les conseils de Philips et trouvez le cadeau idéal pour la fête des Mères !
Fan de rétro ?
Revenu à la mode, le rétro est omniprésent ! Avec son design simple et intemporel, la lampe de table Retroplanet apporte une touche "vintage" à votre intérieur. Cette lampe est disponible en quatre nuances subtiles : White, Aluminum, Mango et Major Brown. Subtil clin d'œil aux années 50, elle s'intègre à la perfection dans la plupart des intérieurs. Le cadeau idéal pour les mamans nostalgiques !
Prix de vente conseillé Retroplanet : 79,95 €
Plutôt un design moderne ?
Inspirée de la forme et des mouvements caractéristiques du pic, la Piculet arbore un design minimaliste et émet une lumière chaleureuse qui confère à la maison un look frais et moderne. La Piculet se décline en versions lampe de table et lampadaire. Grâce au style "mix & match" exclusif, les mamans créatives peuvent détacher aisément la tête de la lampe de son pied ou la refixer à leur gré, créant ainsi un effet moderne de "blocs de couleur". La Piculet est disponible en six couleurs : Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe et Snow White.
Prix de vente conseillé de la Piculet : à partir de 89,95 €
Nouveau Philips VisaPure : un visage rayonnant pour maman
Un nettoyage en douceur pour une peau propre, soyeuse et rayonnante ? Le VisaPure de Philips s'en charge en un tournemain. Grâce à sa nouvelle technologie, les soins cutanés quotidiens sont encore plus faciles et plus efficaces. Les quelque 17.000 soies massantes assurent un agréable nettoyage en profondeur du visage qui élimine en douceur les résidus de maquillage et les autres impuretés. Maman peut en outre utiliser le VisaPure sous la douche et la combiner à ses produits de toilette habituels. Le VisaPure revitalise la peau en une minute à peine, ce qui en fait un accessoire tout à fait indispensable dans la salle de bains !
Prix de vente recommandé du Philips VisaPure 5275, avec deux brosses (peau normale et peau sensible) : 159,99 €
Une mousse de lait parfaite pour le café de maman grâce au mousseur à lait Saeco de Philips
Le mousseur à lait Saeco de Philips va ravir les mamans qui apprécient une tasse de café avec une délicieuse couche de mousse. L'appareil produit de la mousse de lait, chaude ou froide, de qualité supérieure. Cappuccino, latte macchiato ou café glacé : voici quelques savoureuses variations sur le thème du café que ce mousseur permet d'élaborer. Outre de délicieuses préparations à base de café, l'appareil permet de réaliser des desserts et d'autres recettes. En outre, ce mousseur se nettoie aisément grâce à son revêtement intérieur antiadhésif et à son mécanisme mousseur exclusif. Le mousseur à lait Philips Saeco va sans aucun doute rendre bien plus intéressante la tasse de café quotidienne de maman. Indispensable pour la fête des Mères !
Prix de vente recommandé du Mousseur à lait Philips Saeco HD7019 : 94,99 €
Elke Moereels
PR Manager Lighting & Healthcare a.i.
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
E-mail: elke.moereels@signify.com
Anne-Marie Sleurink
PR Manager Philips Consumer Lifestyle a.i.
Tél. : +31 6 11 38 61 82 (ne pas publier))
E-mail: anne-marie.sleurink@signify.com
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.