Stamford Bridge est le premier stade d'un club de première classe à passer à l'éclairage LED pour son terrain. Le premier match de football éclairé par LED se disputera à Stamford Bridge le mardi 12 août. Ce match amical opposera Chelsea au Real Sociedad.
Bruxelles – Koninklijke Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), le leader mondial de l'éclairage, a fourni un éclairage de terrain dernier cri au Chelsea Football Club. Stamford Bridge est le premier stade d'un club de football de première classe équipé de ce système d'éclairage révolutionnaire, qui lui garantira de rester l'un des plus célèbres stades au monde.
Le système ArenaVision LED de Philips est une solution d'éclairage de terrain LED novatrice. Il est destiné à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, aux supporters et aux chaînes de télévision tout en assurant la conformité aux plus récentes exigences de la Premier League en matière de retransmission TV. Celles-ci comportent des normes d'éclairage gages de ralentis à très basse vitesse en haute définition, en évitant les scintillements typiques des lampes conventionnelles. En outre, contrairement à l'ancien système aux halogénures, la nouvelle solution LED peut être allumée et éteinte instantanément sans passer par une période de préchauffage.
Selon Ron Gourlay, Chief Executive de Chelsea FC, "Je suis ravi de pouvoir collaborer avec Philips afin d'offrir le meilleur environnement possible à nos supporters. Une fois de plus, Chelsea Football Club est à l'avant-garde de l'innovation. Nous nous réjouissons d'assister à une foule de grands moments à Stamford Bridge sous ce nouveau solution d’éclairage."
Comme le souligne Eric Rondolat, CEO de Philips Lighting, "Le premier match de football éclairé par des projecteurs a eu lieu en Angleterre en 1878. À présent que l'éclairage sportif passe au numérique et les nouvelles normes en la matière, nous avons atteint un nouveau moment marquant du football moderne. Notre éclairage de terrain LED répond aux critères très stricts de la Premier League en matière de télédiffusion. Il contribue à fournir des ralentis à très basse vitesse en haute définition, exempts de scintillement, et garantit que Chelsea offre la meilleure expérience visuelle possible aux 40.000 supporters dans le stade, ainsi qu'à ceux qui regardent le match chez eux."
La solution comprend une interface utilisateur spécifique et un système de commande qui permet la surveillance rapide, aisée et fiable du système, ainsi que le basculement entre des configurations d'éclairage optimales. La flexibilité est donc totale et il est possible d'allumer et d'atténuer chaque projecteur individuellement. Le système de commande Philips ArenaVision LED peut aussi servir à créer des effets d'éclairage spéciaux pour le divertissement, qui exigeraient normalement un éclairage de spectacle spécialisé. Les projecteurs peuvent ainsi être intégrés à des spectacles son et lumière avant et après un match, de façon à faire monter l'ambiance dans le stade.
Les nouveaux projecteurs LED offrent un éclairage impeccable, assurant une illumination verticale exceptionnelle des joueurs et une bonne uniformité lumineuse. Non content de garantir des images télévisées de meilleure qualité, le club pourra réaliser des économies sur les frais d'entretien grâce à la longévité exceptionnelle de la solution LED. En règle générale, les lampes aux halogénures doivent être remplacées tous les trois ans pour préserver les niveaux d'éclairage requis. Le système LED Philips devrait durer plus de 10 ans.
Le nouvel éclairage a été installé cet été, pendant l'intersaison, de façon à être prêt pour le début de la nouvelle saison. Sa première utilisation au cours d'un match aura lieu le mardi 12 août, à l'occasion du match amical entre Chelsea et le Real Sociedad. Par ailleurs, le club met également à niveau l'éclairage de ses terrains d'entraînement. Ceux-ci seront dotés de la même famille de projecteurs LED Philips, qui offriront des performances d'éclairage similaires à l'entraînement comme en match. Avec le nouveau système, il est possible d'éclairer des endroits spécifiques du terrain d'entraînement selon des niveaux de luminosité différents, de façon à créer un environnement idéal pour les joueurs.
Avis aux rédacteurs:
Le premier match de football au monde éclairé par des projecteurs s'est disputé le 14 octobre 1878 à Bramall Lane, à Sheffield, entre deux équipes composées de joueurs issus de la Sheffield Football Association.