Bruxelles (Belgique) - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), le leader mondial de l'éclairage, lance Hue lux, nouveau membre de son vaste écosystème Philips Hue. Philips Hue lux est une version uniquement blanche, de qualité supérieure. Elle est idéale pour les endroits de la maison qui exigent une lumière blanche vive et fonctionnelle, comme la cuisine ou la salle de bains. Gradable à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, Hue lux exploite toutes les fonctionnalités connectées de Philips Hue. L'interaction avec les applis de Philips et autres, lui permet de se muer en réveil, en chien de garde, en assistant personnel, et bien plus encore.
Quelques applications
Philips Hue Lux
Hue lux fournit une lumière blanche fonctionnelle de haute qualité pour les tâches quotidiennes dans la maison. Cette ampoule LED de 750 lumens entièrement contrôlable est dotée d'une commande d'atténuation numérique parfaite. Elle permet de réaliser 80% d'économies d'énergie par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle. Il vous suffit de repérer votre ampoule Hue lux à l'aide de l'interface intuitive de l'appli Hue sur votre smartphone ou tablette, puis de glisser vers le haut et la droite pour disposer d'une lumière blanche vive pour des tâches pratiques, comme la cuisine, ou vers le bas et la gauche pour vous détendre en regardant votre émission favorite à la TV.
"Avec Hue lux, nous voulions offrir une lumière blanche de qualité supérieure qui soit fonctionnelle pour la maison, mais aussi gradable afin de créer de l'ambiance, explique Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips Connected Lighting. Nous voulions aussi proposer un produit connecté comme Philips Hue, afin d'accroître les possibilités de la lumière blanche et de permettre à la communauté de développeurs de créer de nouvelles applis, et donc de nouvelles façons d'utiliser la lumière blanche à la maison."
Philips Hue lux peut être installée en seconde monte dans vos luminaires favoris ou être intégrée à votre écosystème Philips hue existant. Si vous avez déjà Philips Hue, son appli intelligente reconnaîtra les ampoules Hue lux. Vous pourrez ainsi les commander indépendamment ou dans le cadre d'une expérience lumineuse intégrée à la maison, avec d'autres produits compatibles. Si vous faites vos premiers pas dans l'univers connecté de Philips Hue avec Hue lux, vous pouvez l'obtenir sous la forme d'un kit de démarrage. Il est ainsi possible d'ajouter des ampoules au fil du temps, dont des ampoules Hue émettant une lumière blanche ou colorée, ainsi que des lampes telles que LivingColors Iris Friends of hue. Chaque kit de démarrage Hue lux contient deux ampoules Hue lux et une pièce de raccordement. Pour les utilisateurs Philips Hue souhaitant étendre leur système connecté, des ampoules Hue lux sont aussi disponibles séparément. L’installation est facile : Il suffit de visser les ampoules dans vos lampes existantes, de brancher la pièce de raccordement à votre routeur Wi-Fi domestique et de télécharger l'appli. C'est prêt!
La famille Philips Hue de produits de couleur s'accroît constamment. Outre Hue lux, elle comprend des ampoules A19, des spots GU10 et BR30, ainsi qu'une série design de lampes LED autonomes, LivingColors Bloom Friends of Hue, LivingColors Iris Friends ofHhue et Light Strips Friends of Hue.
Philips Hue tap
Récemment, Philips a également lancé Philips Hue tap, le premier interrupteur compatible Web à alimentation cinétique. Celui-ci permet une commande prédéfinie rapide et pratique qui complète idéalement l'appli Hue lorsque vous souhaitez plutôt utiliser un interrupteur. La Philips Hue devrait encore se développer ces prochains mois. De nouveaux produits, applis et partenariats offriront de passionnantes expériences d'éclairage innovantes et encore plus de possibilités d'améliorer la maison avec l'avenir de l'éclairage connecté.
Prix conseillé et disponibilité de Hue Lux et Hue Tap:
Sabrina Heymans
External Communications Manager Lighting
Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier)
E-mail: sabrina.heymans@signify.com
Philips Customer Care Center
Tél.: 0800 7445 4775
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 113.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.