L’agence flamande ‘Wegen en Verkeer’ lance une nouvelle vision de l’éclairage assortie de directives portant sur l’éclairage des routes en région flamande. On y indique notamment que l’éclairage des routes régionales s’éteindrait pendant la nuit. De surcroît, en fonction du type de route (à l’intérieur ou à l’extérieur du centre), l’éclairage devrait être jaune. Nous pensons toutefois que l’éclairage jaune ne constitue pas un choix économique et orienté vers l’avenir, car il ne permet pas de faire un usage optimal de la nouvelle technologie LED.
Dans une période de relance économique durable, le moment est plus propice que jamais pour passer à l’éclairage LED, dont l’efficacité énergétique n’est plus à prouver. Des gestionnaires de réseau comme Eandis et Infrax, ainsi que différentes villes et communes sont conscients de ses nombreux avantages et sont en train de passer au LED pour l’éclairage de leurs agglomérations, places de village, quartiers résidentiels, voies de communication et pistes cyclables. La Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne appliquent déjà le LED plutôt que l’éclairage jaune sur leurs routes régionales.
L’éclairage LED joue un rôle essentiel dans une vision cohérente à long terme de l’éclairage durable : il permet d’économiser de l’énergie, il offre une haute qualité d’éclairage et exige moins d’entretien. L’éclairage public LED permet d’économiser jusqu’à 40 % comparativement à l’éclairage conventionnel. En outre, les gens se sentent plus en sécurité sous la lumière blanche uniforme des LED et il est beaucoup plus facile de repérer les cyclistes et les voitures.
Et enfin, la technologie LED est orientée vers l’avenir. Vis-à-vis de l’éclairage conventionnel, le LED présente le grand avantage de convenir idéalement pour les systèmes de pilotage intelligents. Le LED offre en effet la flexibilité d’atténuer l’éclairage au minimum et de rétablir rapidement la pleine lumière si quelque chose se produit. L’éclairage LED ne contribue donc pas seulement aux indispensables économies d’énergie, mais accroît aussi le sentiment de sécurité.
Dans l’intérêt du contribuable, nous lançons également un appel aux autorités pour entamer un dialogue ouvert avec le secteur de l’éclairage.
Geert Verachtert
Country Leader Philips Belux
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 113.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.