Bruxelles (Belgique) – Des millions d'êtres humains perdent la vie parce qu'un cinquième de la population mondiale n'a pas accès à l'éclairage électrique. C'est le cri d'alarme que vient de lancer Philips, numéro un mondial de l'éclairage. Plus de 1,3 milliard d'êtres humains¹ se débattent dans la précarité énergétique parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. La plupart ont recours à des lampes à pétrole et des bougies pour s'éclairer, à la maison ou au travail. Chaque année, ces sources d'éclairage primitives coûtent la vie à 1,5 million de personnes² des suites de maladies respiratoires et d'incendies, soit autant que le nombre de malades du SIDA qui décèdent chaque année.
Ce cri d'alarme retentit le jour où l'ONU marque le début de l'Année internationale de la Lumière. L'initiative mondiale verra l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) réunir un grand consortium de parties prenantes, composé de sociétés et d'unions de scientifiques, d'établissements d'enseignement, de plates-formes technologiques, d'ONG et de partenaires du secteur privé. En 2015, ces instances attireront l'attention sur l'importance de l'éclairage pour le développement socioéconomique.
La précarité énergétique touche de larges pans du continent africain et de l'Amérique du Sud. Au Sud-Soudan, seuls 1,5% des habitants³ ont accès à l'électricité pour s'éclairer. Dans de nombreux pays en développement, les réseaux électriques ne sont pas viables en raison des contraintes géographiques et financières liées à l'interconnexion de centaines de zones reculées. Cependant, la technologie LED solaire peut fournir de la lumière à une fraction du coût de fonctionnement des lampes à pétrole, et ce sans danger pour la santé, la sécurité et l'environnement et sans devoir investir massivement dans les infrastructures.
“Au XXIe siècle, il est scandaleux d'assister à cette souffrance humaine à pareille échelle, s'insurge Eric Rondolat, CEO of Philips Lighting. L'éclairage LED solaire peut transformer des collectivités rurales et sauver des millions de vies humaines. Qui plus est, la technologie existe déjà- il ne faut rien inventer. J'appelle les politiques à s'unir et à s'engager à éradiquer la précarité énergétique à l'horizon 2030.
L'argument économique pour agir est imparable : la lumière est essentielle à la prospérité de l'Humanité. Sortir 1,3 milliard d'êtres humains de la précarité énergétique éliminera le frein au développement socioéconomique, mais se traduira aussi par une progression du PNB mondial.”
Une lanterne LED solaire ne consomme rien et peut éclairer une pièce à un coût non récurrent de 10 à 20 dollars, contre une facture annuelle de 50 dollars pour une lampe à pétrole. À plus grande échelle, on peut associer lampadaires LED écoénergétiques et panneaux solaires pour animer les lieux publics à la nuit tombée. Grâce à ces Community Light Centers (CLC, centres communautaires éclairés), les services médicaux et les entreprises peuvent poursuivre leurs activités après le coucher du soleil. Ils encouragent aussi la pratique sportive et les activités socioassociatives. Philips est en passe d'installer 100 CLC dans 12 pays d'Afrique, où quelque 500 millions de personnes n'ont pas accès à l'éclairage artificiel.
+ Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi l'éclairage est un droit fondamental
¹ Source : Agence internationale de l'Énergie
² Source : Organisation mondiale de la Santé.
³ Source : Banque mondiale
Sabrina Heymans
External Communications Manager Lighting/Healthcare
Tél. : +32 471 83 88 18 (ne pas publier)
E-mail : sabrina.heymans@signify.com