Suggestions

    Connected Lighting de Philips favorise le design novateur dans les environnements professionnels ou à domicile

    janvier 29, 2015

    Gand, Belgique – Suite au lancement de ‘l'Année internationale de la lumière’ au siège de l'UNESCO à Paris, nous avons, nous aussi, commencé à célébrer l'événement. En Belgique, Philips entame cette année particulière avec un spectacle nocturne à l'occasion de l'exposition Lightopia au Design Museum de Gand (ville lumière). Des architectes, des concepteurs d'intérieur et des bureaux d'études y sont accueillis. Par son cadre exceptionnel, Lightopia instaure un environnement motivant pour se familiariser avec les solutions d'éclairage haute technologie de Philips grâce auxquelles on peut créer des effets lumineux spectaculaires.

    La collaboration avec Lightopia s'inscrit dans une période où l'éclairage dépasse sa simple fonction utilitaire grâce à la technologie d'éclairage LED "connecté". Économique, l'éclairage numérique moderne contribue à résoudre quelques problèmes d'ordre mondial comme la pénurie de matières premières et les changements climatiques. En outre, il influence notre santé et nos émotions. Philips fait figure de pionnier dans le domaine de la recherche des grands impacts biologiques et psychologiques de la lumière sur la santé et le bien-être.

    Philips hue fait partie intégrante de l'exposition extraordinaire Lightopia. Système d'éclairage connecté domestique le plus polyvalent, Hue est une (r)évolution dans le secteur de la lumière. Mais ce n'est pas tout. Il agit comme un catalyseur de conception. Il peut transformer un espace et offre des possibilités inédites pour l'intérieur et le design.

    Durant les cent dernières années, la technologie d'éclairage a peu ou lentement évolué. Cette dernière décennie, ce domaine s'est métamorphosé grâce à l'introduction de la technologie LED. L'arrivée de Hue révolutionne complètement notre manière de "vivre" la lumière et de la gérer ainsi que son comportement à notre égard.

    Lieven Verdin, Product Designer Philips Lighting, s'exprime sur le sujet : "Jusqu'à présent, le concept d'éclairage était ciblé. En d'autres termes, il servait un but précis (l'éclairage d'une table, par exemple). Avec Hue, un point lumineux peut à lui seul (inter)agir de plusieurs façons tout en restant relié aux autres points lumineux." Et d'ajouter : "En notre qualité de concepteurs/créateurs, il nous incombe de réfléchir et de rechercher le sens de cette transformation pour les produits d'aujourd'hui et de demain, mais également pour les services engendrés par cette nouvelle forme de 'lumière'.”

    Autre exemple de technologie LED innovante pour une expérience différente de la lumière dans une pièce : les ‘moquettes lumineuses’. Mis au point par Philips en partenariat avec Desso, le tapis translucide d'éclairage LED breveté fascine et informe les invités et les visiteurs et les aide à s'orienter dans un environnement inconnu. Il améliore également la sécurité par un marquage bien défini des issues de secours, par exemple. Des vidéos, infographies et logos peuvent ainsi être affichés. Cette technologie sera présente au Philips Lightopia Nocture.

    À propos de LIGHTOPIA
    L'exposition du Vitra Design Museum à Gand en collaboration avec la Fundaçào EDP retrace l'histoire et les innovations de l'éclairage. L'occasion de découvrir l'évolution (et la révolution) du concept d'éclairage à travers différents univers : le design, l'art, l'architecture et les sciences. "Lightopia est la première exposition à ne pas se contenter de montrer l'éclairage ou son concept. Elle rassemble également toutes les facettes de la lumière et les relie au contexte actuel", explique Jolanthe Kugler, commissaire. Lightopia présente pas moins de 300 objets éclairés. L'exposition se clôturera le 15 mars 2015 et fera partie du circuit dynamique établi dans le cadre du Festival des lumières de Gand. Pour plus d'informations : www.designmuseumgent.be.  

    Communiqué de presse

    Philips 3D print Hue CPF

    Philips 3D print Hue CPF

    Philips 3D print Hue DTP

    Philips 3D print Hue DTP

    Philips Hue Beyond lifestyle

    Philips Hue Beyond lifestyle

    Philips Hue start kit

    Philips Hue start kit

    Pour plus d'informations, veuillez contacter :

    Sabrina Heymans
    External Communications Manager Lighting/Healthcare
    Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier)
    E-mail : sabrina.heymans@signify.com
    Twitter: @PhilipsBeLux

    À propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l'éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie plus de 115.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
    .