Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Eric Rondolat, CEO de Philips Lighting, souligne le rôle des "smart cities" dans l'amélioration de la productivité énergétique


    À l'occasion de la présentation de l'Union de l'énergie à Bruxelles, Eric Rondolat va s'entretenir avec des décideurs européens et belges au sujet de la productivité énergétique dans l'UE.

    février 25, 2015

    Bruxelles, 25 février 2015 – Eric Rondolat, CEO de Philips Lighting, participe aujourd'hui au Sommet Mondial des Régions pour le Climat, un débat consacré à l'énergie qui rassemble de nombreux décideurs européens, dont un grand nombre de bourgmestres de villes européennes importantes et Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne. M. Rondolat y soulignera l'importance du rôle des "smart cities" dans la réalisation d'une UE plus productive sur le plan énergétique. Un lunch informel était également au programme, à l'invitation de l'ambassadeur néerlandais, Henne Schuwer. Il rassemblera des sommités belges dans le domaine de la gestion énergétique.

     

    Rapport sur la productivité énergétique
    Le "2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index", un rapport sur la productivité énergétique et la prospérité économique, a été présenté la semaine dernière dans le cadre du 2015 Energy Union Summit. Il montre qu'une amélioration de la productivité énergétique offre de fantastiques opportunités de croissance économique et peut offrir des avantages sociaux et environnementaux considérables. Élaboré pour le compte de Philips par The Lisbon Council, Ecofys et Quintel Intelligence, ce rapport est le premier index mondial à classer les pays par productivité énergétique, sur la base de la production économique par unité d'énergie consommée.¹ Il contient une mise en garde: le rythme auquel la productivité énergétique s'améliore est trop lent pour satisfaire la demande croissante d'énergie.

     

    Le rapport exhorte les décideurs à fixer des objectifs ambitieux pour l'amélioration de la productivité énergétique. À l'heure actuelle, la productivité énergétique progresse de près de 1,5% par an. Si ce rythme venait à doubler à l'échelle mondiale, pour atteindre 3% par an, la facture mondiale des carburants fossiles pourrait être réduite de plus de 2 trillions EUR en 2030 ; dès 2020, elle pourrait générer plus de 6 millions d'emplois. En 2030, l'Europe pourrait doubler sa productivité énergétique en utilisant mieux les technologies existantes.

     

    Un éclairage LED intelligent pour des villes intelligentes
    Le rapport démontre que les plus grands progrès en matière de productivité énergétique peuvent être réalisés en apportant des améliorations aux bâtiments. "L'éclairage LED peut apporter une contribution importante pour satisfaire une demande en énergie qui ne fera qu'augmenter à l'avenir. L'éclairage LED peut, dans un ménage moyen, ainsi que dans des bâtiments non résidentiels, accroître l'efficacité énergétique et donc améliorer la productivité de 500%. En associant des sources lumineuses LED à des capteurs, des applis et des systèmes de commande ("Connected Lighting"), il est même possible d'encore doubler les économies", souligne Eric Rondolat. À l'avenir, les bureaux et les maisons n'auront plus besoin d'un câblage séparé pour l'éclairage. L'éclairage sera alimenté par les mêmes câbles Ethernet que ceux utilisés par les ordinateurs. Ainsi, l'éclairage deviendra un périphérique connecté au réseau informatique. Le bureau Deloitte Edge d'Amsterdam offre un bel exemple d'un tel éclairage de bureau connecté. Chaque armature dispose de quatre capteurs. Elle fournit au Facility manager, en temps réel, des données sur la consommation d'énergie et l'occupation des locaux. Les collaborateurs du bureau peuvent commander l'éclairage à l'aide de leur smartphone. De la sorte, les frais énergétiques et d'entretien sont considérablement réduits.

     

    Éclairage urbain intelligent
    L'éclairage urbain connecté est un autre élément essentiel des "smart cities". On compte 500 millions de points lumineux "extérieurs" de par le monde. Les LED représentent près de 10% d'entre eux et seul 1% emploie des technologies intelligentes ou connectées. Le passage d'un éclairage traditionnel aux LED réduit la consommation d'énergie de 40%. Rendre cet éclairage LED "intelligent" ou "connecté" génère des économies pouvant aller jusqu'à 70%.

     

    Avec le système d'éclairage Philips CityTouch, chaque point d'éclairage de la rue peut être commandé séparément à l'aide de signaux par radiofréquences qui sont envoyés à ses antennes. Ainsi, les lampes peuvent être atténuées selon les besoins, mais si un événement ou une situation d'urgence exigeait subitement plus de lumière, la municipalité peut apporter les modifications requises par simple pression sur un bouton. Outre une commande flexible, CityTouch fournit des informations sur les heures d'utilisation de l'éclairage urbain et des notifications automatiques des défaillances, ce qui facilite l'entretien. La ville d'Anvers inaugurera prochainement un éclairage urbain LED qui repose sur le système Philips CityTouch.

     

    "Si l'Europe veut mettre en œuvre les directives EU 2030 en matière d'énergie et de climat, des mesures relatives aux bâtiments, aux appareils et aux villes s'imposent. Pour faciliter l'adoption de technologies intelligentes, et donc créer des "smart cities", des partenariats entre secteurs public et privé, employant des modèles de financement flexibles, sont la solution d'avenir. Les investissements en infrastructure urbaine et la promotion d'initiatives de partenariat entre le secteur public et le secteur privé contribueront à accroître l'efficacité énergétique. Philips, leader mondial de l'éclairage LED et du "Connected Lighting", est ouverte à toute collaboration avec d'autres parties prenantes en vue de relever ce défi social essentiel", conclut M. Rondolat.


    Notes documentaires - Faits et chiffres relatifs à la productivité énergétique mondiale :

    • Le rapport classe les pays sur la base de la quantité de PIB qu'ils produisent par unité énergétique consommée, c'est-à-dire la "productivité énergétique". Ce facteur diffère quelque peu de l'efficacité énergétique, qui signifie une consommation d'énergie moindre pour parvenir à un même résultat.
    • Hong Kong trône en tête de la liste, avec une productivité énergétique de 456 milliards EUR de PIB par exajoule consommé (1018 joules). À la deuxième place, on retrouve Cuba, avec 365 milliards EUR de PIB par exajoule.
    • Parmi les 50 plus grandes économies mondiales , la productivité énergétique de la Belgique la classe à la 33e place, derrière la France (27e place), les Pays-Bas (19), le Royaume-Uni (11) et la Suisse (4).
    • Les États-Unis, qui se sont engagés à doubler leur productivité énergétique d'ici 2030, occupent même la 87e place. La Chine (111e place) et la Russie (114) n'atteignent même pas le top 100 et se situent bien en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 143 milliards EUR de PIB par exajoule.

     

    ¹ Established by purchasing power parity-adjusted GDP

    Infographic Philips Energy Productivity Challenge

    Infographic Philips Energy Productivity Challenge

    2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index

    2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter:

    Sabrina Heymans
    External Communications Manager Lighting/Healthcare
    Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier)
    E-mail: sabrina.heymans@signify.com
    Twitter: @PhilipsBeLux

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 105.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.

    .