Bruxelles (Belgique) – Royal Philips, le plus grand fournisseur de produits et de solutions d'éclairage au monde, présente la solution la plus aisée et la plus intelligente pour une lumière parfaitement atténuée dans votre maison. Le module d'atténuation sans fil de Philips Hue n'exige aucune installation. À peine déballé, il peut être utilisé pour créer un éclairage atténué dans votre logement, sans vous contraindre à vous lever de votre siège.
Une lumière parfaitement atténuée
Le pack comprend une lampe à incandescence Philips Hue et un variateur portable qui fonctionne sur piles. Vous pouvez l'utiliser pour moderniser votre éclairage domestique sans devoir faire appel à un électricien ni forer dans les murs pour accéder au câblage, ce qui est particulièrement pratique dans un logement loué.
Utilisation universelle
Il est désormais plus facile que jamais de créer un éclairage d'ambiance chez vous. Il suffit de visser la lampe à incandescence dans le culot et d'appuyer sur le variateur pour obtenir une lumière gradable parfaite, qui peut être adaptée à vos préférences personnelles. Vous pouvez utiliser le variateur comme un interrupteur mural ordinaire, ou le retirer de la plaque de base afin de l'utiliser de n'importe où comme une télécommande. Désormais, vous ne devez plus quitter votre siège si vous voulez atténuer l'éclairage pendant que vous regardez votre programme TV favori. Il est même possible d'atténuer l'éclairage depuis votre lit !
Un éclairage d'ambiance sans scintillements
Les variateurs LED traditionnels sont souvent coûteux à remplacer et peuvent produire une lumière qui scintille et pulse. Le module d'atténuation sans fil Philips Hue émet par contre une lumière gradable parfaite, telle que vous l'attendez des lampes LED de Philips. Grâce à la télécommande, vous pouvez modifier progressivement la luminosité de la lampe à incandescence blanche Philips Hue jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, sans le moindre scintillement. En outre, vous pouvez commander au maximum dix lampes blanches Philips Hue, de façon à modifier aisément la luminosité de toute une pièce.
Parée pour l'avenir
Vous avez déjà des produits compatibles avec Philips Hue ? Vous pouvez les associer aisément au variateur au moyen du bridge Philips Hue.
Comme l'explique Leonardo Avezzano, Product Marketing Director pour Philips Hue, "Le module d'atténuation Philips Hue met l'éclairage sans fil moderne à la portée de chacun. Cette solution démontre non seulement la facilité d'installer des produits intelligents chez soi, mais elle est en outre parée pour l'avenir, comme tous les produits Philips Hue. Avec ce pack, tout le monde peut profiter d'un éclairage gradable qui se commande aisément."
Le module d'atténuation sans fil Philips Hue sera disponible en Europe à partir de septembre 2015 au prix conseillé de 39,95 €.