Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips et Vodafone s'associent pour proposer l'éclairage connecté et des services pour villes intelligentes

    mars 14, 2016

    Francfort (Allemagne) - Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de l'éclairage, vient d'annoncer un nouvel accord avec Vodafone, le désignant comme partenaire mondial de connectivité gérée dans le domaine de l'Internet des objets. Aux termes de cet accord, les deux sociétés permettront aux municipalités du monde entier de mettre en place des systèmes d'éclairage urbain dotés d'une connexion sans fil, gage d'économies d'énergie et d'un entretien plus facile et efficace.


    Le système de gestion d'éclairage urbain CityTouch de Philips utilisera le réseau mondial machine-to-machine (M2M) de Vodafone pour relier les différents points lumineux entre eux. Chaque lampadaire connecté sera équipé d'une carte SIM Vodafone M2M. Les administrations urbaines pourront alors surveiller et gérer l'éclairage au moyen du système CityTouch de Philips facile d'utilisation et très flexible, tandis que les techniciens pourront vérifier les performances, identifier les défauts et commander l'éclairage à distance.


    Cette offre conjointe permet aux municipalités de créer une infrastructure hautement évolutive qui sera compatible avec d'autres applications de ville intelligente dans le futur.


    Erik Brenneis, directeur de Vodafone M2M : "L'éclairage joue un rôle fondamental dans les villes intelligentes. Notre accord avec Philips verra cette technologie transformer les villes à travers le monde, appuyée par les innovations, les réseaux et les technologies hors pair de Vodafone."


    Bill Bien, SVP, Head of Strategy and Marketing chez Philips Lighting ajoute : "Moins de 12 % des lampadaires dans le monde sont équipés de LED et moins de 2 % sont connectés. Nous sommes au commencement d'une nouvelle ère qui verra l'éclairage urbain connecté et écoénergétique devenir le pilier de la plupart des villes intelligentes, grâce à une connectivité sans fil robuste et fiable qui reliera les lampadaires à des capteurs, des périphériques et des systèmes de gestion. Grâce à ce partenariat avec Vodafone, nous pouvons travailler ensemble pour mener la lumière au-delà de l'éclairage afin de rendre les villes plus écoénergétiques, d'améliorer la qualité et de donner aux habitants un sentiment de sécurité accrue."


    À propos de Philips CityTouch :
    Philips CityTouch est un système de gestion d'éclairage urbain de bout en bout qui intègre des appareils connectés et des services spécialisés afin de transformer le fonctionnement de l'éclairage urbain. L'éclairage urbain est de plus en plus connecté et intelligent, grâce aux luminaires urbains Philips CityTouch prêts à l'emploi ou aux nœuds Philips CityTouch à rajouter aux lampadaires existants. Une telle connectivité offre de nombreux avantages :

    • Une économie d'énergie supplémentaire de 30 %, en plus des 40 % d'économies réalisées grâce à l'éclairage LED, étant donné qu'il est possible de régler l'intensité de l'éclairage connecté en fonction des besoins; le niveau lumineux approprié, au bon endroit et au bon moment.
    • Des coûts et durées de maintenance réduits (de quelques jours à quelques heures), car les informations en temps réel sur le statut de chaque point d'éclairage sont relayées à l'opérateur, qui peut dépêcher des équipes à un endroit précis. Plus besoin de parcourir toutes les rues à la recherche de pannes.
    • L'installation et la mise en service du réseau se font automatiquement. Lorsque les lampadaires prêts à l'emploi CityTouch ou les nœuds sont installés, ils commencent à transmettre des données de localisation et des informations d'exploitation de manière sécurisée sur le réseau Vodafone.

     

    Communiqué de presse

    Pour plus d'informations, veuillez contacter:

    Sabrina Heymans
    Philips Lighting BeLux
    Tél: +32 (0)471 83 88 18
    Email: sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), est le leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains. En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards EUR et nous comptions 33.000 collaborateurs de par le monde. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.philips.com/newscenter.

    À propos du groupe Vodafone

    Vodafone est l'une des plus grandes entreprises de télécommunication au monde. Elle propose toute une gamme de services, notamment en téléphonie, messagerie, données et communications fixes. Vodafone exerce ses activités de téléphonie mobile dans 26 pays, a des partenariats avec des réseaux mobiles dans 57 autres et des réseaux fixes à haut débit sur 17 marchés. Au 31 décembre 2015, Vodafone avait 461 millions de clients mobiles et 13 millions de clients en lignes fixes à haut débit. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.vodafone.com