Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Lighting présente SceneSwitch pour des habitations multifonctions

     

    • Une gamme d’ampoules LED uniques qui créent des atmosphères variées dans votre intérieur.
    • Une étude internationale menée par Ipsos révèle que 55 % des répondants cherchent la lumière appropriée pour une tâche précise*.

    12 juillet 2016

    Bruxelles (Belgique) – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, lance la nouvelle gamme Philips SceneSwitch LED. Cette gamme d’ampoules exclusives comporte des réglages lumineux multiples répondant à l’évolution des besoins des consommateurs et de leur habitation qui se mue de plus en plus souvent en espaces multifonctions. SceneSwitch permet de créer des ambiances lumineuses adaptées à chaque activité en utilisant les interrupteurs existants.


    « Actuellement, seuls 10 % des consommateurs ont la possibilité d’atténuer la lumière chez eux1. Cette gamme LED innovante permet de modifier aisément une lumière vive en une lumière naturelle ou plutôt chaleureuse. Tout simplement à l’aide d’un interrupteur existant. Il n’est plus nécessaire d’installer un variateur pour transformer une pièce en un véritable espace multifonctions », explique Mahesh Iyer, directeur du business group Philips Lighting LED.


    La maison moderne et son impact sur l’éclairage

    La pénurie de logements et la hausse des prix de l’immobilier amènent un nombre croissant de personnes à partager le même espace à la maison ou à rester dans des maisons plus petites, car les biens immobiliers plus grands sont hors de portée2. Une étude récente d’Ipsos montre qu’il n’est pas possible de modifier les réglages d'éclairage dans de nombreux logements, en dépit d'un besoin croissant d’espaces multifonctions.


    En moyenne, 50 % des consommateurs sont confrontés à un défi : ils veulent adapter la fonction et l’ambiance des pièces de la maison2, notamment en sélectionnant la lumière appropriée pour des tâches diverses. De plus, nombre d’entre eux sont les locataires, et ne peuvent donc pas apporter les modifications nécessaires4. Des facteurs externes, comme l’obtention d’une autorisation d’apporter des modifications à un bien loué, le coût perçu du remplacement des interrupteurs, ou le manque de talents de bricolage, ont été avancés comme raisons qui empêchent les gens d’installer des éclairages adaptés à leurs besoins.


    Les réglages lumineux SceneSwitch

    SceneSwitch possède une fonction de mémoire et comprend trois réglages lumineux :

     

    • Lumière vive : avec 2700K/800Lm, ce réglage fournit une lumière claire et intense qui améliore la concentration et permet de mieux voir les détails notamment lors du maquillage.
    • Lumière naturelle : avec 2500K/320Lm, il s’agit d’une lumière naturelle qui crée une ambiance accueillante, propice à la lecture. 
    • Lumière douce et chaleureuse : à 2200K/80Lm, ce réglage fournit une lumière chaude, idéale pour se détendre et regarder un bon film.


    Cette vidéo YouTube montre les trois réglages lumineux: https://youtu.be/Fu5oDC3wTWE.


    La gamme SceneSwitch LED de Philips est disponible dans les variantes suivantes : ampoule 60 W à partir du 12 juillet 2016 ; une chandelle 40 W et un spot 50 W seront disponibles à partir de septembre 2016.


    * parmi les consommateurs qui utilisent/possèdent actuellement des variateurs


    1. Sources : Étude Ipsos menée aux États-Unis, en Allemagne et en France pour Philips Lighting en décembre 2015, et Frost & Sullivan, The European market for dimmers 1st June 2011.

    2. En 2014, 17,1 % des habitants des 28 pays de l’UE vivaient dans des logements surpeuplés (source : Eurostat) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics

    3. Source : Étude Ipsos menée aux États-Unis, en Allemagne et en France pour Philips Lighting en décembre 2015.

    4. En 2014, près d’un tiers (30 %) des habitants des 28 pays de l’UE étaient locataires, et pas propriétaires, du logement qu’ils occupaient (source : Eurostat) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics

    Philips SceneSwitch

    Pour plus d'informations, veuillez contacter:

    Philips Lighting

    Sabrina Heymans

    T. : +32 471 83 88 18

    E  : sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT) est le leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains. En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards EUR et nous comptions quelque 36.000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.philips.be.