Suggestions

    Grand saut vers les LED pour l’éclairage sportif

    14 septembre, 2016

    Anvers (Belgique) – Au début du mois, le nouvel éclairage du stade de Kiewit a été inauguré à Hasselt. Le stade et le club de football RC Hades cherchaient un éclairage diffusant la bonne dose de lumière et permettant à la fois de réaliser des économies en termes d'énergie et de coûts. Le système Optivision LED de Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), référence mondiale de l'éclairage LED innovant, était la solution idéale.

     

    « Le choix de l’éclairage LED s’est vite imposé, explique Jef Evens, membre de la direction du RC Hades. Les estimations ont révélé que cela ferait chuter notre consommation électrique. Étant donné que la durée de vie des lampes LED est plus longue, nous réalisons aussi des économies sur l’entretien. Nous avons découvert le principal avantage de cette solution que depuis l’installation. Cet éclairage contribue surtout à créer une meilleure ambiance dans et autour du stade. Tout le monde est ravi : les joueurs, les adversaires, les voisins, etc. La direction ne peut que s’en féliciter. »

     

    Philips OptiVision LED gen2 est une nouvelle génération d'éclairage intelligent. Il s'agit d’une solution complète pour éclairer les terrains de sport. Les projecteurs sont conformes aux normes de performance les plus rigoureuses, diffusent une lumière d’excellente qualité, accroissent la sécurité et offrent un grand confort. Philips OptiVision LED gen2, c’est une nouvelle option pour réduire la consommation énergétique et augmenter la flexibilité, notamment par le démarrage instantané ou la programmation des niveaux d'éclairage combinée à des systèmes de réglage et des capteurs avancés de Philips Lighting.

     

    Stefaan Note, Commercial Director Public & Sport chez Philips Lighting Belux : « L’éclairage sportif n’est pas simplement fonctionnel. Le confort optimal des joueurs et des supporters est primordial, mais chez Philips Lighting, nous mettons au point des solutions d'éclairage qui peuvent être entièrement adaptées aux besoins spécifiques du terrain. »

     

    Ces terrains seront aussi éclairés par les LED de Philips Lighting cet automne

    • Terrain de football du KVK Zepperen: Zepperen, une section de la commune de Saint-Trond, a décidé de renouveler l’éclairage de son terrain avec la qualité optimale de Philips OptiVision LED gen2. L’éclairage LED ajoute une nouvelle dimension à l’expérience vécue dans le stade.

     

    • Terrains d’entraînement du KAA Gent: La Gantoise, un club de première division, a choisi Philips OptiVision LED gen2 avec gestion intelligente pour ses terrains d’entraînement. Autrement dit, l'éclairage est géré par un système de commande connecté. Des capteurs et des systèmes de réglage permettent de programmer les niveaux d’éclairage. Les systèmes intelligents peuvent être activés en fonction de l'occupation des terrains, ce qui permet d'économiser de l'électricité et de l'argent, mais génère aussi moins de nuisances pour le voisinage. Les joueurs s'entraîneront pour la première fois sous ce nouvel éclairage à la mi-septembre.

    • Stade Konkelgoed du KSK Lebbeke: fin septembre, les joueurs, les athlètes, mais aussi les supporters de Lebbeke auront droit à une toute nouvelle solution d'éclairage au stade Konkelgoed. Le stade cherchait ce qui se fait de mieux en technologie LED à haut rendement avec commande intelligente, afin de satisfaire au mieux les besoins d’un stade utilisé à la fois pour le football et l’athlétisme. Avec OptiVision LED gen2 de Philips Lighting avec système de commande connecté, le stade est éclairé de manière optimale, durant les matchs, les concours et les entraînements.

    • Stade des Trois Tilleuls à Watermael-Boitsfort: pour l’éclairage de la piste d'athlétisme du stade communal des Trois Tilleurs, rénové l'été dernier, Watermael-Boitsfort a choisi OptiVision gen2 de Philips Lighting. La facture énergétique a chuté et l’éclairage dure cinq fois plus longtemps, mais la piste d'athlétisme est aussi mise en valeur grâce aux mâts avec éclairage LED.

    • Stade Justin Peeters à Wavre: le Racing Jet Wavre a aussi choisi les qualités de Philips OptiVision LED gen2 pour rénover son stade de football. Depuis peu, les joueurs et les supporters ont droit à un tout nouvel éclairage dans leur stade.

    Pour plus d'informations, contactez:

    Philips Lighting

    Sabrina Heymans

    T: +32 471 83 88 18

    E: sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT) est un fournisseur mondial de produits, systèmes et services d'éclairage de premier plan. Grâce à ses connaissances sur les effets bénéfiques de l'éclairage sur l’homme et à son grand savoir-faire technique, la société est en mesure de mettre au point des innovations en éclairage numérique qui contribuent activement à l'amélioration du quotidien de chacun. Elle s'adresse aussi bien au marché professionnel que grand public, et commercialise les produits d'éclairage LED les plus écoénergétiques au monde. Philips Lighting est à l'avant-garde de la conception de systèmes et services d'éclairage connecté. Tirant parti des possibilités illimitées de l’Internet des objets, Philips Lighting s'étend au-delà de l'éclairage et transforme aussi les maisons, les immeubles et les espaces publics. En 2015, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Elle emploie quelque 36.000 collaborateurs, répartis dans plus de 70 pays. Pour connaître l'actualité de Philips Lighting, rendez-vous sur www.philips.be/fr .