Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Les meilleures conditions d'éclairage pour les terrains de sport grâce aux LED

    14 septembre, 2016

    Anvers (Belgique) – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), référence mondiale de l'éclairage LED innovant, présente des évolutions technologiques pour les terrains de sport qui améliorent la qualité d'éclairage, le confort des sportifs et l’expérience des supporters. Une baisse sensible des frais d'électricité et d’entretien constitue un atout majeur de l'éclairage LED durable.

     

    L'été a été riche en événements sportifs. Les communes et les clubs de sport souhaitent se préparer aux nombreuses inscriptions de sportifs amateurs. Afin d’offrir les meilleures conditions pour pratiquer les sports de loisir, elles améliorent leurs infrastructures. Évidemment, les systèmes innovants sont privilégiés. Malgré les budgets serrés des administrations locales, un investissement dans un éclairage LED écoénergétique apporte une foule d’avantages.

     

    Les nombreux avantages des LED

    • L'éclairage et les systèmes LED de Philips Lighting sont en moyenne 50 à 70% plus économiques . Fait intéressant, car la facture d'électricité représente souvent l’un des postes de coûts les plus élevés.
    • Les LED sont particulièrement flexibles : elles ne doivent pas « préchauffer », mais s'allument/s'éteignent instantanément. La quantité de lumière nécessaire peut être diffusée à tout moment et l’intensité d'éclairage peut être réglée en fonction des besoins.
    • Les LED réduisent la pollution lumineuse : les terrains de sport sont souvent situés près de zones résidentielles. Il est donc essentiel de réduire autant que possible la lumière diffuse. Les schémas de gradation et la programmation réduisent la pollution lumineuse.
    • Les LED réduisent sensiblement les frais d’entretien et d’exploitation : elles offrent un meilleur rendement (lumens par watt) que les techniques conventionnelles. La durée de vie est aussi beaucoup plus longue, de 40.000 à 100.000 heures de fonctionnement . La LED est donc une solution durable en termes de frais de remplacement. Elle offre aussi un gain supplémentaire par sa simplicité et sa rapidité d’entretien.
    • Les LED remédient aussi à la pénurie des matières premières. En ne remplaçant que les éléments défectueux, on prolonge la durée de vie de l’installation, mais on réduit aussi la quantité de composants à jeter. Les LED sont donc meilleures pour l’environnement et contribuent à une planète durable.
    • Enfin, les LED consomment moins pour donner le même résultat. Les émissions de CO2 sont donc réduites. Un argument de taille pour les villes et les communes qui gèrent des terrains de sport, car la Convention des maires leur impose de réduire leurs émissions de CO2 de 20% d'ici à 2020.

     

    Stefaan Note, Commercial Director Public & Sport Belux chez Philips Lighting : « La LED est la solution idéale pour l'éclairage des terrains de sport. Elle offre un éclairage de qualité et améliore l’expérience des sportifs et des supporters. » Et il ajoute : « L'éclairage LED est écoénergétique, requiert peu d’entretien et réduit considérablement les coûts. L'adoption des LED s’inscrit donc dans une stratégie financière saine pour les villes et les communes. »

     

    La lumière ne se limite pas à l'éclairage. Les terrains de sport ont besoin d’un éclairage fonctionnel pour le sport et les performances, mais il s’agit aussi de lieux de rencontre, qui génèrent des revenus et doivent être esthétiquement beaux. Il est donc important de choisir le bon système d’éclairage.

     

    Deux systèmes d’éclairage LED pour le sport de Philips Lighting

    • Philips PerfectPlay est un système d’éclairage LED connecté pour les terrains de sport, qui peut être activé/désactivé selon des schémas prédéfinis. L'éclairage peut être commandé à distance sur tablette ou smartphone et plusieurs terrains peuvent être gérés simultanément. Ce système intelligent permet d'adapter les schémas de gradation et les niveaux d'éclairage en fonction des activités sportives, pour offrir plus de confort sur le terrain. Cela a évidemment un impact sur l'ambiance et l’expérience vécue.
    • Les projecteurs Philips OptiVision LED gen2 sont ce qui se fait de mieux en technologie LED à haut rendement. Cette solution retrofit complète pour les terrains de sport permet de remplacer les solutions HID classiques par plug & play. Très flexibles dans leur installation (sur des mâts ou à faible hauteur), les armatures ont une durée de vie bien plus longue et leur coût d’entretien est largement inférieur. Cette nouvelle option permet d'atteindre jusqu’à 50% d’économie d'énergie.

     

    Le résultat: des terrains de sport parfaitement éclairés, avec un éclairage LED écoénergétique et durable répondant à tous les besoins du gestionnaire, et des systèmes innovants permettant d'offrir une expérience du sport sans pareil grâce à un contrôle optimal.

    Si vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes et produits d’éclairage de Philips Lighting, nous serons à votre disposition lors du Vlaamse Sport Vakbeurs qui se tiendra le jeudi 15 septembre à l’Antwerp Expo (stand 27).


    1Par rapport à l’éclairage HID classique, indépendamment de la commande. Les variateurs et les commandes intelligentes avec systèmes connectés accroissent l'économie d'énergie.

    2En fonction de l’utilisation des variateurs et des commandes intelligentes, qui prolongent la durée de vie.

     

    Pour plus d'informations, contactez:

    Philips Lighting

    Sabrina Heymans

    T: +32 471 83 88 18

    E: sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die waarde toevoegen, een rijke gebruikerservaringen bieden en actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meeste energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gedreven door de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 36.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting: www.philips.be/news.