Marche-en-Famenne, Belgique – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), référence mondiale en matière d'éclairage, réitère sa vision à l'occasion du « Salon des Mandataires » : rendre les villes « intelligentes » grâce aux technologies LED connectées. Les systèmes d'éclairage intelligent permettent en effet de transformer les rues et les places, les bâtiments publics et les terrains de sport en des environnements sûrs et prêts pour l'avenir.
Aujourd'hui, la moitié de la consommation d'énergie des villes est destinée à l'éclairage. Pourtant, pas moins de 75 % de l'éclairage public est obsolète. Le passage à l'éclairage LED permet à une ville moyenne belge équipée d'environ 2 000 points lumineux d'économiser quelques 72 % d'énergie chaque année et de réduire les émissions de CO2 annuelles d’au moins 185 tonnes. Des chiffres qui ne peuvent laisser les villes indifférentes qui, dans le cadre de La Convention des Maires pour le Climat et l’Energie se sont engagées à réduire de 20 % les émissions de CO2 d'ici 2020.
En 2030, pas moins de 60 % de la population vivra en zone urbaine, et en 2050, le nombre de points lumineux aura augmenté de 70% suite à la croissance de la population. Actuellement, les villes comptent déjà pour 75 % de la consommation d'énergie dans le monde. Les maires doivent dès lors relever l'énorme défi d'opter pour des solutions durables et évolutives malgré les restrictions budgétaires et les coûts en hausse de l'énergie.
La ville du futur est « smart »
Les technologies d'éclairage connecté jouent un rôle clé dans la transition vers les villes intelligentes. L'éclairage public se trouve partout où les gens vivent, travaillent, se détendent et voyagent. Sa fonction principale est la fourniture d'un éclairage peu énergivore de bonne qualité. En reliant les points lumineux LED, on peut mettre en place une excellente plateforme pour recueillir des informations précieuses quant à leur utilisation via des applications et logiciels. Une infrastructure d'éclairage numérique offre, en outre, la possibilité de créer un réseau dans la ville de demain et d'offrir des services à et sur des millions d'appareils, allant des poubelles aux véhicules à conduite autonome.
« En développant des produits et systèmes gérables et réglables à travers l'Internet of Things (IoT), Philips Lighting jette les bases de la ville dite intelligente », explique Stefaan Note, Director Public & Sports Philips Lighting Belgium. « Nous nous engageons à 100 % dans la durabilité et souhaitons garantir une qualité de vie élevée aux habitants de la ville à travers l'échange de données et la simplification des technologies. »
Des solutions globales pour les villes et municipalités
L'éclairage LED est synonyme de qualité et économies, mais les technologies les plus récentes permettent également d'instaurer des ambiances de travail confortables dans les bâtiments des villes, d'aménager les rues et les places de manière plus efficace et sûre et de vivre plus intensément les activités sportives :
Philips Lighting repousse également les obstacles à la cohabitation durable. L'adoption de l'éclairage LED contribue à une politique financière saine, où les villes et municipalités peuvent économiser 40 à 70 % (avec ou sans gradation) sur leur facture énergétique. À travers des modèles de financement et commerciaux tels que « Light as a Service », permettant de payer uniquement la lumière consommée, les villes et municipalités peuvent investir immédiatement dans un meilleur éclairage. En décembre de l'année dernière, la ville de Courtrai a annoncé un tout nouveau concept de Circular Lighting. La ville achète l'éclairage en tant que service, tandis que Philips Lighting reste propriétaire de l'installation d'éclairage et s'engage à trouver une nouvelle destination à l'éclairage au terme de la période d'utilisation.
Pour plus d'informations, visitez le Philips Lighting stand lors du Salon des Mandataires, les 16 et 17 février à Wallonie Expo S.A., Parc d’Activités du WEX , Rue des Deux Provinces 1, Marche-en-Famenne.