Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Une grande première à Bonheiden : plus de 80% d'économies d'énergie avec Philips GreenParking

    30 mars 2017

    Bonheiden, Belgique – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), référence mondiale de l'éclairage, a annoncé aujourd'hui avec la commune de Bonheiden une première mondiale dans le domaine de l'éclairage intelligent. Bonheiden est en effet la toute première autorité locale en Belgique à avoir opté pour un système d'éclairage intelligent qui permettra d'accueillir les visiteurs de la mairie, du bureau de police, de la bibliothèque et du centre culturel de manière agréable et sûre. Philips GreenParking a été spécialement conçu pour les parkings et est synonyme d'importantes économies d'énergie et de coûts de maintenance réduits grâce à sa technologie LED durable et ses capteurs innovants avec fonctions de détection et de gradation élargies.

     

    C'est là une étape logique de la politique de durabilité de Bonheiden. Cette municipalité, qui arbore la plus longue piste cyclable d'Europe, avait déjà reçu un prix smart city pour un système d'enregistrement intelligent qui permet de faire rouler à vélo tant les enfants que leurs parents à travers un système de rémunération unique ne son genre. Le maire Guido Vaganée a opté pour un éclairage intelligent dans le parking situé sous la mairie : « Bonheiden veut s'imposer comme une municipalité durable, et pour y parvenir nous intégrons la technologie intelligente dans nos projets de rénovation. En nommant Thomas Pluymers au poste de responsable de la durabilité et Ivo Van Look à celui de gestionnaire du patrimoine, nous nous engageons résolument à fournir un environnement agréable à nos concitoyens. C'est pourquoi nous optons pour des solutions technologiques telles que Philips GreenParking. En effet, cet innovant système d'éclairage est synonyme d'économies considérables en termes de coûts énergétiques et de maintenance, en plus d'accroître le sentiment de sécurité des usagers de nos services municipaux. ’

     

    Et Stefaan Note, Director Public & Sports Belux de Philips Lighting, d'ajouter : « L'élément novateur de Philips GreenParking est que les LED durables sont combinées avec un système de gradation intelligent permettant encore des économies supplémentaires. Très concrètement : si l'ancien éclairage de ce parking consommait 5 kW, notre éclairage LED quant à lui consomme à peine 1 kW. Par ce simple fait, les économies d'énergie réalisées s'élèvent à non moins de 80 %. Elles s'en trouveront encore majeures grâce à la possibilité de réduire l'intensité lorsque les capteurs ne détectent aucune présence dans le parking. Le parking est désormais mieux éclairé, avec moins d'énergie, mais uniquement lorsqu'elle est nécessaire et non en permanence. 

     

    Philips innove avec GreenParking, au moyen d'un système intelligent dont le point de départ sont les capteurs intelligents. Stefaan Note nous explique : « Grâce aux capteurs combinés pour la détection diurne et nocturne et la détection de présence, il est possible de relever s'il fait suffisamment sombre dans le parking, pour ensuite détecter si quelqu'un est présent. Si par le passé l'éclairage continuait de fonctionner pendant les heures d'obscurité, aujourd'hui son intensité peut être réduite jusqu'à 30 % lorsque personne ne se trouve dans le parking. Cela se traduit par une économie considérable en termes de coûts énergétiques, mais le parking reste suffisamment éclairé pour créer un sentiment de sécurité. Dès qu'une personne ou une voiture entre dans le parking, l'éclairage LED passe immédiatement à une intensité de 100 %. »

     

    Le gestionnaire de patrimoine Ivo Van Look explique : « D'après nos calculs, les investissements consentis pour le système GreenParking seront amortis en moins de trois ans, tandis que les armatures LED ont une durée de vie de 50 000 heures et resteront donc en service pendant quelque 35 ans dans ce parking ! » Le responsable de la durabilité Thomas Pluymers relève en outre un autre avantage considérable : « Avec la signature du nouveau "Pacte des maires pour le climat et l'énergie", Bonheiden vise à réduire ses émissions de CO2 de pas moins de 40 % d'ici 2030. Grâce aux solutions intelligentes telles que le système Philips GreenParking, nous bâtissons un avenir désirable dès son installation. »

     

    Philips Greenparking est la solution toute désignée pour les administrations locales chargées de la gestion des infrastructures de parkings couverts, et qui veulent réaliser des économies d'énergie importantes et réduire les émissions de CO2.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter :

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com 

    À propos de Philips Lighting :

    Philips Lighting (symbole Euronext Amsterdam : LIGHT), un leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations offrant une valeur ajoutée et des expériences d'utilisation plus riches, en plus de contribuer à une meilleure qualité de vie. Nous servons tant le marché des professionnels que des consommateurs, et nous traçons la voie en exploitant les possibilités de l'« Internet of Things » pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros, comptant quelque 34 000 collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour plus d'informations, visitez: www.lighting.philips.be.