Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    L'éclairage extérieur rend les maisons plus attirantes pour les acheteurs

    4 avril 2017

    • Environ la moitié (49 %) des Européens sont plus enclins à acheter une maison équipée d'un éclairage extérieur, illuminant le devant de la maison ou le jardin
    • Dans toute l'Europe, 71 % des personnes conviennent que l'éclairage d'un jardin extérieur apporte un plus à l'atmosphère générale d'une maison

     

    Bruxelles, Belgique – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, vient d’annoncer les résultats d'une étude qui révèlent l'impact de l'éclairage extérieur sur l'attrait d'une maison. Pour presque la moitié des européens (45 %), l'éclairage extérieur constitue un facteur déterminant lors de l'achat d'une maison, plus important que le type de fenêtres, le toit ou la peinture. Un tiers des Européens convient aussi que l'éclairage extérieur a un impact considérable sur l'attrait d'une maison.

     

    Planter un décor approprié

    Cette étude, menée auprès de plus de 7 000 personnes dans cinq pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas et Espagne) a également souligné l'importance de l'éclairage des espaces extérieurs pour créer une atmosphère appropriée, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les deux tiers (65 %) des personnes interrogées admettent qu'un éclairage extérieur dans le jardin apporte un plus à l'atmosphère générale d'une maison. 

     

    Les Espagnols considèrent l'éclairage extérieur comme le facteur le plus important pour aménager un cadre parfait, 80 % d'entre eux convenant que l'éclairage extérieur contribue à l'ambiance à la maison. En revanche, en Europe du Nord, beaucoup sont d'un avis opposé. Par exemple, presque la moitié (43 %) des Britanniques n’est pas d'accord avec le fait que l'éclairage extérieur contribue à la création d'une ambiance agréable. 

     

    « L'éclairage extérieur est souvent négligé. Il est pourtant essentiel pour mettre en valeur votre maison et la faire apparaître dans toute sa splendeur à la nuit tombée. Il peut aussi servir à souligner ses aspects les plus séduisants. L'achat de luminaires extérieurs utilisant des modules ou des ampoules LED, comme l'éclairage extérieur LED de Philips, représente également une grande valeur ajoutée pour le propriétaire d'un bien, cet investissement à court terme procurant des dividendes à long terme », précise Bianca Heiszwolf, directrice de Philips Lighting Home Luminaires. 

     

    De la mise en scène à la sécurité

    Il est également avéré qu'un éclairage extérieur autour d'une maison permet de créer un sentiment de sécurité. L'étude a montré que 73 % des Européens se sentent plus en sécurité pour s'approcher d'une maison si son jardin côté rue est éclairé. L'ancienne génération privilégie le sentiment de sécurité que procure l'éclairage extérieur, par rapport aux plus jeunes : 77 % des personnes de plus de 55 ans conviennent que l'éclairage extérieur leur donne un sentiment de sécurité, contre 69 % seulement des moins de 35 ans.

     

    Augmentation de la valeur d'une maison

    Tous les pays consultés conviennent que le légendaire « attrait de la façade » d'une maison augmente considérablement avec un éclairage extérieur ; environ la moitié des personnes interrogées sont plus enclins à acheter une maison équipée d'un éclairage extérieur en façade (51 %) ou dans le jardin (48 %). C'est également un facteur déterminant pour les plus jeunes générations, la moitié (53 %)  des 18-35 ans déclarant qu'un éclairage extérieur les inciterait probablement davantage à acheter une maison.

     

    En ce qui concerne le pouvoir d'achat, là encore les Espagnols ont répondu plus favorablement que les autres Européens, avec environ les trois quarts des adultes déclarant être plus enclins à acheter une maison équipée d'un éclairage extérieur installé en façade (77 %) ou dans le jardin (74 %). En revanche, le Royaume-Uni montre des résultats à l'opposé, avec moins de deux personnes interrogées sur cinq (36 %) indiquant qu'elles achèteraient probablement plus volontiers une maison équipée d'un éclairage extérieur. 

     

    Le spécialiste en habitat, Sam Mitchell de Rightmove, le portail immobilier le plus important du Royaume-Uni, précise : les premières impressions se basent essentiellement sur la visite, c'est pourquoi l'éclairage extérieur peut être intéressant à considérer, car il permet de modifier l'allure externe d'une maison, surtout si vous organisez des visites en soirée. Beaucoup d'autres facteurs doivent également être pris en compte lorsque vous préparez votre maison pour la vendre. Par exemple, la désencombrer, dépenser un peu d'argent pour lui donner un coup de peinture ou envisager des travaux plus importants comme réaménager la cuisine ou agrandir la propriété. »

     

    L'éclairage LED parfait pour tout espace extérieur 

    Pour ceux qui cherchent à renforcer l'attrait de leur maison, les éclairages LED extérieurs de Philips proposent des formes, des tailles, des aspects et des styles variés. L'éclairage mural LED Hoverfly de Philips est parfait pour les adeptes du style industriel chic. L'éclairage mural LED AfterGlow de Philips est, quant à lui, un excellent moyen de mettre en valeur une belle architecture ou une plante décorative. Plutôt que des lampes en saillie standard, l'éclairage mural LED Shadow de Philips représente un choix idéal.

    Produit
    Commercialisé à partir du
    Prix de vente conseillé
    Philips Hoverfly LED lampe extérieur
    1 février 2017
    44,95 EUR
    Philips AfterGlow LED lampe extérieur
    13 mars 2017
    109,95 EUR
    Philips Shadow LED lampe extérieur
    13 mars 2017
    69,95 EUR

    Notes aux éditeurs :

    *Source : tous les chiffres, sauf mention contraire, proviennent de YouGov Plc. Les études sur le terrain ont été menées entre le 28 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 au Royaume-Uni (échantillon de 2 116 personnes), en France (échantillon de 1 014 personnes), en Allemagne (échantillon de 2 048 personnes), en Espagne (échantillon de 1 000 personnes) et aux Pays-Bas (échantillon de 1 000 personnes). Les enquêtes ont été menées en ligne. Ces chiffres ont été évalués pour chaque pays et sont représentatifs de tous les adultes (de plus de 18 ans).

    Pour plus d'informations, contactez :

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T: +32 471 83 88 18

    E: sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting :

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage, propose des innovations qui apportent une valeur ajoutée, enrichissent l'expérience utilisateur et améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public et montrons la voie au secteur en tirant parti de l'Internet des objets pour métamorphoser les maisons, les bâtiments et les espaces urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards EUR avec quelque 34.000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.lighting.philips.be/fr.