Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Des installations sportives intelligentes grâce au nouvel éclairage LED connecté Philips Lighting contrôlé via le Web

    18 mai 2017

    • Une simple pression sur un bouton permet de sélectionner l'éclairage le mieux adapté à la discipline pratiquée 
    • Des communes disposent d'informations précises sur la consommation d'énergie de leurs installations sportives
    • Le Stade des Trois Tilleuls (Watermael-Boitsfort)  est équipé du système Philips PerfectPlay pour simplifier son fonctionnement  et améliorer l’offre des activités sportives

     

    Bruxelles, Belgique – Philips Lighting (téléscripteur d’Euronext Amsterdam : LIGHT), un leader mondial de l'éclairage LED, a annoncé aujourd'hui l'arrivée du premier système d'éclairage LED intégré et connecté à avoir été conçu pour les installations sportives. Le système Philips PerfectPlay permet aux centres de sports de loisirs de réduire leurs coûts énergétiques, de simplifier leur fonctionnement et d'optimiser leurs revenus potentiels tout en offrant un service plus efficace aux sportifs. 

     

    Philips PerfectPlay repose sur un système d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour terrain de sport, qui se contrôle d'une simple pression sur un panneau de commande, une tablette ou un smartphone, sur place ou à distance. Football, tennis, rugby, gymnastique, ski ou golf, l'éclairage choisi est toujours parfaitement adapté au sport pratiqué. Le système permet de modifier le scénario d'éclairage à la demande, et de choisir des réglages particuliers pour un match ou un entraînement. De la même façon, il est possible d'éclairer sélectivement une partie du terrain, ce qui permet d'optimiser les revenus potentiels tout en réduisant les coûts opérationnels. Philips PerfectPlay est idéal à intérieur comme à l'extérieur. Il fonctionne également avec les installations nouvelles ou existantes.

     

    Philips PerfectPlay propose trois paramètres d'éclairage qui permettent aux responsables des installations municipales et des clubs sportifs de gérer le fonctionnement aussi bien sur site qu'à distance. Ces paramètres présentent les caractéristiques suivantes : l'option « match » correspond à l'éclairage à 100 % nécessaire pour les rencontres officielles ; avec l'option « entraînement », l'intensité peut être réduite jusqu'à 50 % ; enfin, l'éclairage doux (10 %) obtenu avec l'option « confort » est tout indiqué pour créer une atmosphère propice aux réunions d'après match. Il fait également office d'éclairage de sécurité. 

     

    Les responsables des sites et des clubs, et même les entraîneurs, disposent d'un accès sécurisé et personnalisé au système d'éclairage pour l'ensemble des installations intérieures et extérieures. Le système peut également générer des rapports sur l'éclairage et le mode d'utilisation de l'énergie, qui offrent des données précieuses pour limiter le budget énergétique. 

     

    Par exemple, après s'être connecté de façon sécurisée, le responsable d'un club de football peut contrôler l'éclairage des installations depuis son smartphone. Il accède ainsi instantanément à la « configuration » prédéfinie pour l'entraînement et peut utiliser le niveau d'éclairage réduit de 50 %, suffisant pour les séances hebdomadaires par rapport à l'éclairage maximum nécessaire pour un match de compétition important. À la fin de l'entraînement, le passage en mode « confort » permet de réaliser une économie d'énergie notable et de limiter l'éblouissement. La sécurité reste assurée, dans un environnement dont la luminosité douce et confortable incite les sportifs à se détendre ensemble après l'effort. Grâce à ce système, les installations sportives économisent l'énergie, limitent le gaspillage et augmentent la rentabilité des points de vente de boissons et de restauration disponibles sur site. La présence d'un employé pendant les heures d'ouverture n'est plus nécessaire, puisqu'il est possible d'éteindre globalement l'éclairage à distance après l'entraînement, via un smartphone.  

     

    Le Stade des Trois Tilleuls, équipé d’un terrain de football et d’une piste d’athlétisme, fait partie du complexe sportif  multifonctions de la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort. Afin de simplifier son fonctionnement et augmenter son offre d’activités sportives, Philips Lighting y a installé le système d’éclairage PerfectPlay. Le responsable du parc sportif explique : « Grâce à ce système flexible, nous pouvons modifier facilement l’éclairage LED de chaque terrain de sport. Le panneau de commande Philips PerfectPlay a été installé dans un lieu central et nous permet de changer d’éclairage en une fraction de seconde. » Il ajoute : « Nous pourrons ainsi offrir aux clubs des services plus orientés vers le client. »

     

    Dans le monde entier, on compte plus de deux millions d'installations sportives, et pourtant moins d'un pour cent d'entre elles bénéficient des avantages de l'éclairage LED : économies et simplicité de fonctionnement », s'étonne Ronnie Koster, Directeur mondial de la division éclairage sportif et grands espaces chez Philips Lighting, avant de préciser : « avec Philips PerfectPlay, Philips Lighting mène une véritable révolution numérique dans le secteur du sport de loisirs en donnant au responsable du club l'occasion de réduire de 70 à 80 % la facture énergétique par rapport à l'éclairage classique. Les réglages des luminaires et de l'éclairage ont été pensés pour limiter la pollution lumineuse dans les zones résidentielles et étendre l'accès au sport dans la communauté locale. » 

     

    Bert Kenis, l’installateur du système PerfectPlay Philips au Stade des Trois Tilleuls, ajoute : « Sachant que les communes sont sollicitées pour financer les installations de sport et de loisirs, le système Philips PerfectPlay constitue une véritable innovation dans la manière dont ces installations peuvent aujourd’hui utiliser l’éclairage pour simplifier leur fonctionnement, sans parler de la baisse considérable des coûts énergétiques. De plus, Perfect Play nous donne une occasion idéale pour soutenir le club de football et d’athlétisme en assurant une maintenance rapide et proactive. Avec le système PerfectPlay, nous pouvons surveiller à distance les performances et la consommation énergétique de l’éclairage LED et indiquer aux managers des clubs la manière la plus efficace de l’utiliser. »

     

    Notes aux éditeurs

    Déjà disponible, Philips PerfectPlay est un système basé sur le cloud avec connectivité via un compartiment. Il comprend différents appareils de contrôle par l'utilisateur : un panneau de boutons-poussoirs dans un compartiment, sur un poteau ou utilisé depuis le clubhouse ; une application de commande intelligente accessible sur smartphone, tablette ou PC. L'ajout d'autres fonctionnalités à Philips PerfectPlay est déjà prévu pour l'année prochaine, notamment un module de gestion à distance permettant de surveiller plusieurs installations sportives, ce qui permettra d'obtenir des informations utiles comme l'analyse de la consommation d'énergie et de l'utilisation de l'éclairage. Ces données pourront être compilées et affichées dans le tableau de bord. En outre, les clients pourront planifier et prévoir l'utilisation de l'énergie via la programmation.

     

     

    Le système Philips PerfectPlay fonctionne de façon transparente avec différents projecteurs LED Philips, notamment : 

     

    • Philips OptiVision LED gen2 avec commandes et capteurs avancés, permettant d'économiser encore plus d'énergie dans les applications d'éclairage de grands espaces
    • Philips ClearFlood Large et Philips ClearFlood pour remplacer l'éclairage dans des installations de sports et de loisirs grandes et petites
    • Éclairage grande hauteur Philips GentleSpace gen2 adapté aux installations sportives intérieures (piscines, gymnases...) 
    • Philips SportsStar LED pour éclairage sportif professionnel et de loisir

     

    Philips PerfectPlay est conforme aux normes d'éclairage des fédérations sportives nationales et internationales.  

     

    Pour plus d’informations, contactez :

    Philips Lighting 

    Daniel Bausor

    Global Integrated Communications

    Tél. : +31 6 52 59 63 81; +44 7701 094980

    E-mail : daniel.bausor@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (téléscripteur d’Euronext Amsterdam : LUMIÈRE), leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations qui permettent d’exploiter de nouvelles valeurs commerciales en offrant des expériences enrichissantes aux utilisateurs en vue d’améliorer leur quotidien. En servant le marché des professionnels et des consommateurs, nous restons à la pointe du secteur en exploitant l’Internet des Objets pour transformer les intérieurs, les bâtiments et les espaces urbains. Avec des ventes ayant atteint les 7,1 milliards d’euros en 2016, nous comptons environ 34 000 employés à travers 70 pays. Pour en savoir plus sur Philips Lighting, rendez-vous sur http://www.newsroom.lighting.philips.com et sur Twitter via @Lighting_Press.