Suggestions

    Australis Seafoods choisit Signify comme principal fournisseur d'éclairage LED immergé pour ses installations de pisciculture durable en milieu marin au Chili

    14 novembre 2019


    Aysén, Chili –
    Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, a été choisi comme principal fournisseur d'éclairage LED sous-marin pour les installations piscicoles d'Australis Seafoods au Chili. Australis a choisi Signify en raison de son engagement en faveur d'un monde durable, soutenant fortement les objectifs d'Australis pour une aquaculture responsable et efficace.

    Selon l'ONU, près de 90% des stocks mondiaux de poissons marins sont aujourd'hui pleinement exploités, voire surexploités ou en voie d'épuisement. Il est nécessaire de mettre en place des politiques raisonnables pour préserver les stocks de poissons tout en pratiquant une pisciculture responsable. Avec notre éclairage LED nous aidons nos clients à améliorer l'efficacité de ses élevages de saumon en mer, à accroître les taux de conversion alimentaire et à réduire les coûts en nourriture et le risque d'infection."

     

    Bill Bien,

    Responsable de la branche Eclairage Agricole chez Signify

    Des poissons en meilleure santé

    L’éclairage sous-marin de Signify, qui produit jusqu'à 100 000 lumens, reproduit la lumière du soleil d'été. Dès lors, comme si c'était l'été, l'éclairage favorise la croissance (meilleur taux de conversion alimentaire), ce qui réduit les besoins en nourriture des poissons, abaisse les coûts et rend l'eau plus propre. Les lampes sont immergées à 5 mètres de profondeur, ce qui attire les poissons et réduit considérablement les infections par les poux du poisson vivant plus près de la surface marine.

     

    Signify a commencé par installer son éclairage LED sous-marin Philips dans la ferme piscicole Moraleda d'Australis, située à Aysén, au Chili. Après les excellents résultats observés en termes de croissance et de taux de conversion alimentaire (FCR), Australis a demandé à Signify de moderniser l'ensemble de son parc de production. Par ailleurs, le site a réalisé un des meilleurs résultats jamais vus dans l'histoire d'Australis Seafoods en recevant le titre de Best Skretting 2019 Fish farm in the XI region.

     

    L'entreprise Australis Seafoods s’est engagée dans une démarche d'excellence, garantissant qualité et fraîcheur de son saumon dans le respect des normes de durabilité. L'entreprise a élevé son niveau d'exigence sur les conditions environnementales et s'est spécialisée dans la vente de saumon et de truite, en mettant l'accent sur une production durable avec des espèces qui proviennent de la Patagonie chilienne. Australis a pris conscience que le maintien d'une industrie durable est le devoir de chacun et s'engage sur ce principe fondamental.

     

    Depuis plusieurs années, Signify est actif dans le secteur de l'élevage du saumon au Chili en fournissant ses systèmes innovants d’éclairage photopériodique. Des systèmes qui permettent de réguler les temps de luminosité pour optimiser la production de saumons. Le saumon de l'Atlantique est très sensible aux changements de photopériode - la période de luminosité quotidienne - dans l'eau douce et l'eau de mer, et particulièrement pendant la phase dite de  "smoltification" (phase de changements physiologiques durant laquelle les saumoneaux passent des eaux douces aux eaux salines).

     

    Australis a installé les systèmes photopériodiques de Signify dans la plupart de ses exploitations piscicoles situées dans la Région XI d'Aysén et s'apprête à adapter ses systèmes dans la Région XII de Magallanes.

     

    "Signify est un acteur innovant de l'éclairage dans l'industrie de la pisciculture au Chili. Par conséquent, et après une évaluation comparative des différentes solutions et alternatives, nous l'avons choisi pour être notre principal fournisseur d'équipements photopériodiques pour notre élevage de poissons," a déclaré Lucas Correa, Deputy Manager of Maintenance and Structures d'Australis Seafoods.

     

    "Australis a toujours eu l'esprit ouvert à l'expérimentation: technologie,  innovation, améliorations diverses. Particulièrement dans les aspects liés à la production, nous pensons qu'ils ont une longueur d'avance, qu'ils sont toujours en éveil et prennent des décisions basées sur de véritables études et tests. Nous croyons que notre engagement mutuel envers la pisciculture durable est très important pour parvenir à une bonne collaboration. Avec Australis, nous avons constitué une équipe unique, qui bénéficie d'un excellent soutien logistique et opérationnel dans tous les domaines et à toutes les étapes du cycle de production," a déclaré Bill Bien.

    Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec :

    PR Manager Signify Benelux

    Roel Dekoninck

    Tel: +32 477 252356

    E-mail: roel.dekoninck@signify.com

    À propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index en 2017, 2018 et 2019. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Plus de communiqués de presse

    • Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

      juillet 03, 2024

      Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

    • Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher

      juin 18, 2024

      Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher

    • Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

      juin 18, 2024

      Signify delivers net-zero Climate Transition Plan