Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Trulifi vous accompagne partout où vous allez

    14 novembre 2019

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, est désormais en mesure d'offrir une connectivité fiable, sûre et rapide quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est le fruit d'un projet pilote mené avec Ellamp Spa, concepteur et fabricant italien de systèmes et composants intérieurs pour transports publics et privés par route et par rail. Objectif : équiper les autobus du système Trulifi. Cette innovation va améliorer la connectivité dans les bus pour fournir aux passagers une commande personnalisée sur les équipements du véhicule. Par exemple, la climatisation et l'éclairage de leur siège, mais aussi la commande des services de catering. C'est la suite logique d'une annonce similaire faite récemment avec le groupe Latécoère à propos de l'équipement en Trulifi des avions de ligne.

     

    Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de la connectivité. Imaginez une connectivité fiable, sûre et rapide, partout où il y a de la lumière. C'est la promesse de Trulifi : pouvoir fournir aux gens la même expérience de connectivité, sécurisée et de haute qualité, qu'ils soient à bord d'un autobus, d'un train, d'un avion ou au sol."

     

    Olivia Qiu,

    Directrice de l’Innovation chez Signify

    Le projet pilote mené avec Ellamp cherchera à simplifier le câblage des systèmes de commande et de diffusion multimédia en connectant au LiFi les différents équipements multimédia. Par la suite, lorsque les opérateurs télécom permettront l'accès haut débit aux véhicules en mouvement, les passagers seront en mesure de connecter leurs propres appareils à Internet via Trulifi.

     

    Les systèmes Trulifi sont extrêmement stables car le signal n'est pas altéré par les déplacements du véhicule. Cette technologie utilise une connexion en "ligne de vue" (LOS) qui donne aux passagers un accès à leur propre réseau LiFi sécurisé, au lieu d'avoir à partager des ondes radio avec d'autres voyageurs. On recourt à la lumière infrarouge pour que le système puisse fonctionner dans n'importe quelle condition d'éclairage.

     

    D'autre part, Ellamp cherche utiliser l'infrastructure Trulifi pour permettre aux passagers de commander eux-mêmes la climatisation et l'éclairage de leur siège, mais aussi de passer commande pour des services de restauration, le tout avec un seul écran devant eux.

     

    Nous sommes ravis de travailler avec Signify et de pouvoir améliorer le confort des passagers dans nos bus. Pour les compagnies d'autobus, disposer d'une technologie qui permet à leurs passagers de se connecter aux médias, de configurer leur confort personnel et d’accéder à des services Internet dans l'autobus, renforcera considérablement leur position sur le marché."

     

    Massimo Ottino,

    CEO d'Ellamp

    Le mois dernier, Signify a annoncé un partenariat similaire l'équipementier français Latécoère, qui fournit des systèmes d'aérostructure et d'interconnexion aux grands constructeurs aéronautiques internationaux. Là encore, il s'agit de développer les systèmes LiFi dans les avions de ligne.

     

    Dans les avions, Trulifi sera utilisé pour connecter les appareils multimédias situés dans les appuis-tête aux systèmes de communication de l'avion, offrant aux passagers une connexion sans fil très fiable et très rapide qui n'interfère pas avec les équipements sensibles et qui n'est pas altérée par les déplacements de l'avion. Comme il s'agit d'un système sans fil, cela permet de réduire le câblage et, grâce à une infrastructure légère en fibre optique, de réduire le poids et la consommation de carburant de l'avion. A l'avenir, les passagers pourront également connecter leurs propres appareils aux médias embarqués et à Internet.

     

    Signify a lancé ses systèmes Trulifi au début de cette année et a développé plus de 100 projets dans le monde entier, ce qui témoigne d'une demande croissante pour cette technologie dans les bureaux, le secteur hôtelier, l'administration publique et l’industrie. Trulifi combine un éclairage LED économe en énergie avec une connexion sans fil bidirectionnelle, fiable, sécurisée et à haut débit, avec des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps, en liaison montante et descendante.

     

    À propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index en 2017, 2018 et 2019. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024