Les luminaires imprimés 3D de Signify sont conçus dans une optique de durabilité. Le matériau de base est un polycarbonate solide, de haute qualité et 100% recyclable. Ce procédé de fabrication se traduit par une empreinte carbone inférieure de 47 % à celle d'un luminaire métallique de fabrication traditionnelle, à l'exclusion des composants électroniques et de l'ampoule. En outre, aucune colle n'est utilisée dans la fabrication qui nécessite moins de pièces. Ces luminaires représentent les deux tiers du poids d'un luminaire conventionnel, ce qui se traduit par une réduction de 35 % des émissions de carbone liées au transport.
L'investissement de Signify dans l'impression 3D illustre l'engagement de l'entreprise à mieux servir ses clients tout en réduisant son empreinte carbone ainsi que celle de ses clients.
Khalid Aziz,
Directeur Ventures chez Signify
"Comme ce service est en ligne, il pourrait facilement être intégré à des boutiques en ligne tierces, ce qui donnerait plus de choix aux consommateurs. C'est une autre première mondiale dans le domaine de l'éclairage qui illustre notre position de leader des technologies d'éclairage les plus innovantes et durables, au service de clients dans le monde entier."
Impression à partir de CD recyclés
Signify a également commencé à utiliser des filaments en polycarbonate extraits de matériaux recyclés. Le premier produit de ce type est une lampe de table LED Philips fabriquée à partir de 24 CD recyclés. Disponible à partir du 28 novembre 2019, au prix de 99 euros, la lampe peut être commandée sur le site https://www.mycreation.lighting.philips.com. Dans le courant de l'année prochaine, Signify prévoit que tous ses produits imprimés en 3D seront fabriqués à partir de matériaux recyclés.
"C'est Philips et Sony qui ont lancé le CD dans le monde au début des années 1980. Aujourd'hui, nous honorons cet héritage en créant de belles lampes décoratives de haute qualité en recyclant cette technologie emblématique ", ajoute Aziz.
Signify a également annoncé aujourd'hui d'importants projets d'expansion internationale pour l'impression 3D sur mesure ainsi que la fabrication de luminaires sur mesure pour les clients professionnels. Les produits professionnels peuvent être recyclés en fin de vie.
En 2018, 79% du chiffre d'affaires de Signify était constitué de revenus durables. La société s'est engagée à être neutre en carbone en 2020 et a récemment été désignée Leader Industriel par le Dow Jones Sustainability Index pour la troisième année consécutive.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index en 2017, 2018 et 2019. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.