Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify améliore la santé et le bien-être au travail grâce aux nouveaux modules de capteurs IoT Interact Office

    10 mars 2020


    Eindhoven, Pays-Bas - Inconfort, santé défaillante et performances réduites des employés peuvent être liés à un environnement de travail de faible qualité. Un éclairage de bonne qualité contribue à améliorer la productivité des employés jusqu'à 23 %.1  Outre l'éclairage, d'autres éléments ont une incidence sur la santé et le bien-être des employés. Par exemple, des températures intérieures et une humidité relative excessives peuvent entraîner des éternuements, des rougeurs cutanées, des démangeaisons oculaires, des maux de tête et des douleurs oculaires. Un contrôle insuffisant du confort thermique entraîne une baisse de 6 % des performances du personnel dans les bureaux trop chauds, et de 4 % dans les locaux trop froids.2 En outre, les performances des employés peuvent diminuer de 66 % en cas de nuisances sonores3, et la reprise d'une tâche peut prendre en moyenne 25 minutes après une interruption4.
     

    Garantir le confort et la santé des employés dans un bureau est essentiel. Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, lance de nouveaux modules de capteurs IoT Philips qui collectent et transmettent des données via le système d'éclairage connecté Interact Office et les API de surveillance de l'environnement. Ces nouveaux capteurs permettront aux entreprises de mieux contrôler l'environnement de travail et de favoriser la santé et le bien-être de leurs employés.
     

    Les nouveaux modules de capteurs mesurent le taux d'occupation, le nombre de personnes, la température (au niveau de la pièce et du poste de travail), le niveau de bruit et de lumière du jour ainsi que l'humidité relative. Ces modules sont compatibles Bluetooth et offrent des fonctions de localisation et de guidage intérieur. Le regroupement et le fonctionnement de ces capacités de détection en une seule unité dispensent de l'utilisation de plusieurs capteurs. C'est aussi beaucoup moins coûteux pour les entreprises. La possibilité de différencier les conditions de travail au bureau peut contribuer à créer un environnement sain et aider les entreprises à faire baisser l'absentéisme.
     

    Ces nouveaux capteurs sont plus petits qu'une boîte d'allumettes et peuvent être facilement installés d'un simple clic. Ils se placent dans un compartiment à capteurs évolutif, une caractéristique unique sur toute une gamme de luminaires de bureau professionnels Philips. Il n'est pas nécessaire de démonter les luminaires du plafond, car les capteurs se fixent à l'avant du luminaire. Cette solution d'avenir signifie que les luminaires peuvent désormais être mis à niveau à tout moment par adjonction de différents capteurs. Cela donne aux organisations toute latitude de bénéficier de fonctionnalités accrues à l'avenir ou, par exemple, lorsqu'un nouveau locataire souhaite davantage de fonctionnalités.
     

    L'un des clients de Signify est EDGE, une filiale d'OVG Real Estate. EDGE privilégie le bien-être, la durabilité, le design et la technologie dans tous les immeubles qu'elle développe, y compris les siens.

    EDGE travaille avec Signify depuis le lancement révolutionnaire du premier LED à alimentation power-over-ethernet dans l'immeuble The Edge, jusqu'à la dernière innovation de Signify en matière d'infrastructure lumineuse mise en œuvre dans l'EDGE Olympic à Amsterdam. La technologie est un vecteur de santé et de productivité pour les occupants des bâtiments. La précision extrême de la localisation et les capacités considérables de comptage des personnes nous permettent d'optimiser les conditions d'utilisation et la gestion des installations dans nos bâtiments. Les nouvelles capacités de suivi environnemental sont une contribution supplémentaire au bien-être de nos employés."

     

    Erik Ubels

    Directeur technique de EDGE

    Les nouveaux modules de capteurs Philips pour Interact Office seront disponibles au mois de mai.

     

    [1] Source: Loftness et al 2003

    [2] Source:  Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90

    [3] Source:  Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90

    [4] Source: 'The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress' by Gloria Mark, Department of Informatics, University of California

    Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec :

    Roel Dekoninck

    PR Manager Signify Benelux

    Tel: +32 477 252356

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    À propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2019 realiseerden we een omzet van EUR 6,2 miljard met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We zijn al drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leaderin de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Meer persberichten

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box