Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, lance deux lampadaires urbains qui répondent aux exigences de l'économie circulaire. Ils sont faciles à installer et à entretenir et peuvent être connectés à des systèmes de gestion urbaine tels qu'Interact City. Signify développe des produits, des systèmes et des services pour une économie circulaire afin de répondre à la demande croissante de technologies durables.
Harsh Chitale
Business Group Leader Professional chez Signify
Selon un rapport du Northeast Group, il y a environ 308 millions de lampadaires routiers dans le monde, dont 27% sont des LED et seulement 5% sont connectés. Northeast Group s'attend à ce que dans les trois prochaines années, le nombre de lampadaires passe à 321 millions, la proportion de LED atteignant 43% et celle des éclairages connectés 11%, ce qui illustre le considérable potentiel de croissance.
La nouvelle génération de lampadaires Luma et Iridium répond aux exigences de l'économie circulaire en étant efficaces sur le plan énergétique, recyclables et fonctionnels en mode connecté, avec une durée de vie longue/extensible.
Efficacité énergétique
Le modèle Luma a une efficacité de 160 Lumens/Watt et Iridium de 155 Lumens/Watt, ce qui en fait les meilleurs de leur catégorie dans leur gamme respective. Comme les composants peuvent être facilement remplacés, les luminaires peuvent mis à niveau dès que de nouveaux progrès en matière d'efficacité sont disponibles. Les luminaires peuvent également être configurés pour s'adapter au mieux à leur application.
Fonctionnel
L'introduction du GearFlex, un appareillage qui comprend le driver, le protecteur de surtension et d'autres composants, permet l'ouverture et l'entretien de ces luminaires sans l'aide d'outils, ce qui est une caractéristique unique pour les deux lampadaires. Cela permet aux installateurs de remplacer et de reprogrammer les drivers en 30 secondes, sans avoir à toucher à aucun câblage et en réduisant le temps qu'ils passent en haut du mât. Cela augmente leur sécurité et celle des usagers de la route. Les luminaires comprennent également une étiquette de service qui permet un accès facile aux pièces de rechange.
Connecté
Les lampadaires sont compatibles avec un système connecté à capteurs. Ils peuvent, par exemple, être connectés à des systèmes de gestion urbaine comme Interact City, le système d'éclairage connecté sans fil de Signify. L'éclairage public devient alors un réseau connecté qui peut accueillir des capteurs et autres dispositifs compatibles avec l'IoT (Internet des Objets). Interact City permet la gestion à distance de l'infrastructure d'éclairage des rues, y compris le contrôle et la surveillance de la durée de vie des lampadaires en seulement quelques clics, ce qui permet aux gestionnaires d'optimiser les opérations, de minimiser la consommation d'énergie, de programmer une maintenance préventive et de garder une vue d'ensemble de tous les lampadaires connectés.
Durée de vie longue/extensible
Les deux luminaires ont une durée de vie de plus de 100.000 heures. De plus, les pièces de rechange et les composants évolutifs permettent de prolonger considérablement la durée de vie du produit.
Recyclable
Luma et Iridium sont conçus pour utiliser les ressources naturelles d'une manière beaucoup plus efficace et régénératrice. La plupart des matériaux et des composants peuvent être récupérés pour être réutilisés ou recyclés, fermant ainsi la boucle des matériaux selon les principes de l'économie circulaire.
Les luminaires Luma gen2 et Iridium gen4 seront disponibles pour les clients professionnels en Europe à partir de mars 2020.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 32.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.2 milliards d’euros en 2019. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index trois années consécutives depuis 2017. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.