Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue présente de nouveaux modèles d’ampoules et de luminaires

    16 juin 2020

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce le lancement de plusieurs produits Philips Hue nouveaux et mis à jour. Parmi les nouveautés, une ampoule standard plus lumineuse, une nouvelle famille de plafonniers d'intérieur, des modèles Philips Hue lightstrip et Bloom repensés, ainsi qu'une extension de la gamme de luminaires d'intérieur Philips Hue White Ambiance compatibles Bluetooth.

     

    Philips Hue Centris est une nouvelle famille remarquable et innovante de plafonniers LED White and Color Ambiance conçus pour produire une lumière puissante. Une lumière diffuse illumine toute la pièce, tandis qu'un éclairage d'accentuation réglable cible des objets pour les mettre en valeur. Chaque point lumineux peut être réglé et contrôlé individuellement, et les spots - pivotant sur 350 degrés - peuvent être facilement positionnés.

     

    Le Lightstrip Plus Philips Hue a toujours été personnalisable, permettant de l'allonger ou de le couper à la taille voulue. Désormais, avec le modèle mis à jour, vous pouvez réutiliser les morceaux coupés ou raccorder un lightstrip à un autre à l'aide du connecteur fourni. De plus, le nouveau lightstrip Hue dispose maintenant de la fonction Bluetooth, ce qui le rend facile à installer et à utiliser, même pour ceux qui débutent avec le système Hue de Philips et ne possèdent pas (encore) de Bridge.

     

    La célèbre lampe de table Philips Hue Bloom a également été améliorée avec une palette de couleurs plus riche et une lumière blanche considérablement améliorée, portée à 500 Lm et offrant une expérience comparable au reste de la gamme Hue. Le produit mis à jour est compatible Bluetooth, et donc un point de départ parfait pour tous ceux qui veulent découvrir le système d'éclairage intelligent Hue de Philips. La nouvelle Bloom peut également être fortement atténuée (niveau minimum inférieur à 1 %), ce qui permet de l'utiliser comme veilleuse.

     

    La nouvelle et puissante ampoule Philips Hue White E27 permet aux utilisateurs d'éclairer une pièce entière grâce à un flux lumineux élevé de 1600 lumens (équivalent à une ampoule traditionnelle de 100W). C'est l'ampoule parfaite pour éclairer correctement le travail en cuisine, mais aussi, grâce à la gradation sans fil, pour créer une atmosphère parfaite pendant le dîner. La nouvelle ampoule E27 est également idéale pour éclairer un espace fonctionnel comme le garage, où elle accueillera les consommateurs rentrant chez eux.

     

    Pour rendre l'éclairage intelligent encore plus accessible et offrir un moyen simple de créer une atmosphère avec la lumière, Signify présente également une mise à jour des luminaires d'intérieur Philips Hue White Ambiance avec fonction Bluetooth. La gamme comprend des spots, des plafonniers et des appliques murales, des suspensions, des lampes de table et des panneaux lumineux.

     

    Disponibilité

    • Spots de plafond Philips Hue Centris (à partir de fin juin)

    Introduction en quatre formats (teintes blanche et noire) de €279,99 € à €449,99

    • Philips Hue Bloom (à partir de mi-juin)

    €79,99 (teintes blanche et noire)

    • Philips Hue Lightstrip Plus (à partir de mi-juin)

    €79,99 pour 2m (driver, prise…) et €24,99 pour 1m (extension)

    • Ampoule Philips Hue E27 (à partir de mi-juin)

    €24,99

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024