3 juillet 2020
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, accompagne le Port d'Anvers, l'un des plus importants ports du monde*, dans la réalisation de ses objectifs durables. Avec l'installation de plus de 1300 luminaires LED de Signify, équipés du système d'éclairage intelligent Interact City, le port d'Anvers s'engage pleinement en faveur de la durabilité et de la sécurité. Dans le même temps, la zone portuaire devient l'une des plus vastes "Smart Regions" du monde.
Le port d'Anvers ne cache pas ses ambitions. En 2019, un processus de transition majeur a été engagé pour transformer l'ensemble des installations en un port international durable et circulaire, promis à un avenir prometteur. Le déploiement de 1300 luminaires LED connectés de Signify renforce ces ambitions.
Peter Melis
Senior Technical Manager Projects au port d'Anvers
Les 1300 luminaires LED sont tous équipés de deux connecteurs. Un premier connecteur relie les luminaires entre eux et à la plateforme Interact City de Signify, et donc à l'Internet des Objets. Et cela offre une foule d'avantages. "En premier lieu, le passage à l'éclairage LED réduit la facture énergétique de plus de 50 %. Mais le port d'Anvers a effectivement opté pour une augmentation du niveau d'éclairage, et même dans ce cas, sa facture énergétique est réduite de plus de 30 %," explique Stefaan Note, directeur commercial chez Signify Belgium. "Avec un éclairage connecté à la plateforme Interact City, les responsables du port d'Anvers peuvent non seulement mesurer la consommation de tous les points lumineux, mais ils disposent également d'une grande flexibilité pour graduer ou même éteindre tout ou partie des luminaires d'un simple mouvement de doigt sur une tablette intelligente. Ils peuvent aussi ajouter de la lumière là où c'est nécessaire, par exemple en cas de chargement ou de déchargement délicat. Et cela augmente la sécurité. »
Ce n'est pas tout. A l'avenir, d'autres éléments tels que la détection des voitures ou des sons pourront également être mesurés, grâce à un deuxième connecteur. "L'avantage de ce système est qu'il peut être à la fois interchangeable et mis à niveau, en fonction des besoins futurs du client. Nous sommes donc ravis d'avoir pu soutenir le port d'Anvers grâce à cette technologie de pointe en matière d'éclairage, intelligente, durable et tournée vers l'avenir", conclut Stefaan Note.
* Avec un volume total de conteneurs de 238,5 millions de tonnes en 2019, le port d'Anvers fait partie des quinze premiers ports mondiaux.
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.