Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    WiZ : une nouvelle generation d’éclairage intelligent

    27 août 2020

    Signify lance avec WiZ une toute nouvelle génération d’éclairage intelligent pour les consommateurs

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce aujourd'hui le lancement officiel de la dernière génération de son système d'éclairage intelligent WiZ en Europe. Le catalogue WiZ propose une gamme complète de luminaires et accessoires intelligents abordables. Ils créent le meilleur environnement lumineux pour regarder, lire et habiter, et sont simples à installer et à utiliser sur votre réseau Wi-Fi existant. L'ajout du système WiZ s'inscrit parfaitement dans la mission de Signify, qui est de permettre à ses consommateurs des produits d'éclairage intelligents accessibles.

    Nous sommes très heureux de lancer officiellement notre catalogue Wi-Fi WiZ Connected en Europe et de rendre nos produits largement accessibles. Nous sommes fiers de notre écosystème qui permet aux consommateurs de gérer leur éclairage et autres accessoires dès la sortie de l'emballage, en offrant des produits tout aussi accessibles et faciles à utiliser que l'éclairage conventionnel, mais qui en revanche sont intelligents et connectés !"

     

    Jean-Eudes Leroy

    co-fondateur et PDG de WiZ Connected

    Plug & Play : un éclairage simple et intelligent pour tout un chacun

     

    Le catalogue WiZ Connected comprend des lampes et des accessoires très simples à installer qui permettent aux consommateurs de profiter instantanément des avantages d'un éclairage intelligent. Il suffit de visser la nouvelle ampoule WiZ, de télécharger l'application mobile WiZ, simple et intuitive, et de profiter immédiatement de la lumière. Les produits les plus récents sont équipés de puces à double protocole Wi-Fi - et complété d'une manière unique avec Bluetooth –  ce qui rend le processus de couplage encore plus facile et plus fiable. Signify étendra cette fonctionnalité à toute la gamme de produits WiZ à l'avenir. Grâce à différents réglages, les consommateurs peuvent facilement choisir la lumière idéale pour étudier, créer un cadre confortable à la façon d'une cheminée ou d'une bougie, automatiser et synchroniser l'éclairage avec les activités quotidiennes ou programmer les lumières pour se réveiller en douceur ou s'endormir paisiblement.

     

    Les consommateurs utilisent également WiZ pour piloter facilement leur éclairage par commande vocale Amazon Alexa, Google Home ou Siri, sans utiliser l'appli. Autre option, l'utilisation du WiZmote universel, qui permet aux consommateurs de contrôler facilement les lumières et de définir des réglages favoris personnalisés pour chaque pièce. Ou encore le détecteur de mouvement WiZ, qui permet un contrôle mains libres pour une utilisation facile et qui allume automatiquement les lumières selon un réglage prédéfini lorsque vous entrez dans la pièce. Ce dispositif fonctionne même lorsque la connexion Wi-Fi est coupée. Vous ajouterez encore à la magie de l'éclairage intelligent avec la nouvelle prise intelligente WiZ qui transforme en un instant n'importe quelle ampoule en éclairage intelligent, car elle sera alors contrôlée par l'appli WiZ ou par télécommande.

     

    Tant d'options, si peu d'efforts

     

    L'interface de l'appli WiZ est conviviale et intuitive, avec un système facile pour gérer et piloter l'éclairage et les accessoires. Des scènes et des routines préétablies simplifient le quotidien et aident à trouver le réglage lumineux idéal pour chaque moment de la journée.

     

    Les réglages de rythme 24heures sélectionnent automatiquement le niveau d'éclairage approprié en fonction du moment de la journée. Une lumière intense, fraîche et tonique pour un matin en pleine forme, qui se transforme progressivement en une lumière douce, chaude et tamisée pour une soirée relax. C'est comme suivre le cycle du soleil, mais à l'intérieur.

     

    Enfin, l'application WiZ permet à plusieurs utilisateurs de gérer les lumières avec des autorisations différentes. Les membres du cercle familial peuvent facilement partager le droit d'accès à la fonction "home" de l'application WiZ. Les personnes extérieures peuvent simplement télécharger l'application et entrer un code d'invitation, sans configuration. Les invités peuvent donc également profiter de la commande de l'éclairage une fois connectés au même réseau Wi-Fi.

     

    Respect absolu de la confidentialité des données

     

    Le processus de création de compte et de connexion de l'application WiZ est entièrement anonyme, lorsque l'on utilise des connexions tierces avec des comptes Apple, Google ou Facebook. Tout ce que WiZ recueille est un identifiant unique qui ne contient aucune information personnelle, de manière à l'associer à une WiZ Home. Aucune donnée personnelle (telle que noms, numéros de portable, emails) n'est collectée. WiZ ne récupère, ne stocke, ni n'utilise jamais d'informations personnelles liées aux fournisseurs que vous utilisez pour vous connecter. Il n'y a aucun risque de piratage des données privées, car elles ne sont pas présentes sur le cloud AWS sécurisé.

     

    La vaste gamme WiZ

     

    Le lancement de l'écosystème WiZ en Europe signifie que l'ensemble du catalogue WiZ connected sera désormais largement disponible, mais Signify lance simultanément plusieurs produits et accessoires WiZ nouveaux et mis à jour :

     

    1. Ampoules et spots Wi-Fi, en couleur et en blanc réglable, comme l'ampoule standard E27, le spot GU10, l'ampoule flamme E14 et la grande ampoule globe E27 (G95) ainsi que l'ampoule la plus puissante du marché avec l’équivalent 100W A 67 (1600 lumen). Elles offrent toutes une palette de couleurs pour créer une ambiance exubérante, un blanc froid pour éclaircir la maison ou chaud pour créer une atmosphère chaleureuse.
    2. Une grande variété de lampes à filament WiZ, Transparent & Or, qui combinent un look superbe avec une technologie intelligente et ajoutent une touche vintage à votre maison.
    3. La gamme WiZ comprend également des luminaires, par exemple la lampe à poser WiZ Hero, dont le design simple évoque un style de vie nature. Ou encore la WiZ Quest avec sa tête orientable qui crée une lumière ambiante indirecte. Et enfin la led strip WiZ pour illuminer magnifiquement les grandes surfaces de votre maison.
    4. Quelques accessoires vraiment sympas pour rendre votre éclairage intelligent encore plus facile à contrôler, notamment la WiZmote existante et notre nouveau détecteur de mouvement WiZ.
    5. La prise intelligente WiZ permet aux utilisateurs de contrôler leurs lumières ou appareils existants avec l'application WiZ, afin qu'ils puissent profiter de la programmation et des commandes vocale et hors du domicile.

     

    Prix et disponibilité (à partir de maintenant en Belgique et Luxembourg)

    Les dernières nouveautés de la gamme comprennent :

     

    • Mat

    Blanc réglable (Lumière blanche chaude à froide)

    WiZ C37 Lampe Flamme E14 - € 12,99
    WiZ Spot GU10 - € 13,99
    WiZ A60 Lampe E27 - € 13,99
    WiZ A60 Lampe E27 2-pack - € 24,99
    WiZ A67 Lampe E27 - € 17,99
    WiZ G95 Globe E27 - € 17,99

     

    Couleur et Blanc

    WiZ C37 Lampe Flamme E14 - € 16,99
    WiZ Spot GU10 - € 17,99
    WiZ Spot GU10 2-pack - € 29,99
    WiZ A60 Lampe E27 - € 17,99
    WiZ A60 Lampe E27 2-pack - € 29,99
    WiZ A60 Lampe E27 2-pack + Télécommande - € 39,99
    WiZ A67 Lampe E27 - € 21,99
    WiZ G95 Globe E27 - € 22,99

     

    • Lampes à filament (lumière blanche chaude à froide)

    Transparent

    WiZ C35 Lampe Flamme E14 - € 13,99
    WiZ A60 Lampe E27 - € 14,99
    WiZ A60 Lampe E27 2-pack - € 25,99
    WiZ ST64 Edison E27 - € 16,99
    WiZ G95 Globe E27 - € 17,99
    WiZ G120 Globe E27 - € 19,99
    WiZ G200 Giant E27 - € 52,99

     

    Or

    WiZ C35 Lampe Flamme E14 - € 14,99
    WiZ A60 Lampe E27 - € 15,99
    WiZ ST64 Edison E27 - € 17,99
    WiZ ST64 Edison E27 2-pack -  29,99
    WiZ ST64 Edison E27 2-pack + Télécommande - € 39,99
    WiZ G95 Globe E27 - € 18,99
    WiZ G120 Globe E27 - € 20,99
    WiZ PS160 Giant E27 - € 49,99
    WiZ G200 Giant E27 - € 54,99

     

    • Lampes et Luminaires (toutes Couleur et Blanc réglables)

    Lichtstrip

    WiZ Lichtstrip Kit de démarrage 2 mètres - € 49,99
    WiZ Lichtstrip Extension 1 mètre - € 19,99

     

    Lampes à poser

    WiZ Lampe à poser Hero blanc - € 49,99
    WiZ Lampe à poser Quest noir - € 49,99

     

    • Accessoires

    WiZmote Télécommande - € 16,99
    WiZ Prise Intelligente - € 16,99
    WiZ Détecteur de mouvement - € 19,99

     

    Pour plus d'informations, de détails sur les produits et les spécifications, veuillez consulter le site https://www.wizconnected.com/

    À propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage professionnel et grand public et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, systèmes d'éclairage connecté Interact et services basés sur les données créent de la valeur et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2019, nous comptons environ 38.000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous exploitons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour rendre la vie plus agréable et le monde meilleur. Nous avons été désignés Leader Industriel par le Dow Jones Sustainability Index pour la troisième année consécutive. Les informations de Signify sont accessibles dans la Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relations Investisseurs.

    Meydan Bridge

    À propos de WiZ Connected

     

    Basée à Hong Kong, WiZ Connected Lighting Company Limited est une entreprise de solutions logicielles d'éclairage axée sur la fourniture de produits d'éclairage intelligents, faciles à utiliser et basés sur le WiFi. Propriété de Signify, le leader mondial de l'éclairage, WiZ fournit les marchés grand public et professionnels dans 55 pays. Grâce au programme de partenariat OEM WiZ Connected, plus de 60 fournisseurs d'éclairage WiZifient des centaines de luminaires. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et sur la façon dont ils révolutionnent l'industrie de l'éclairage, consultez le site https://wizconnected.com.

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024