Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify élargit son offre d'éclairage UV-C en réponse à la demande croissante de désinfection

    9 septembre 2020

     

    • Lancement de 12 familles de produits UV-C pour les marchés professionnels
    • Acquisition de la société GLA pour enrichir son catalogue de luminaires destinés à la désinfection par le haut de l'air ambiant
    • Une capacité de production de sources lumineuses UV-C multipliée par 8 cette année

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, augmente sa capacité de production d'éclairage UV-C et enrichit son offre de produits UV-C. L'entreprise met à profit plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage UV-C pour répondre au besoin mondial croissant de désinfection de l'air, des surfaces et des objets. 

    En augmentant sa capacité et en élargissant sa gamme de produits UV-C, Signify contribue à la sécurité des personnes dans un monde qui évolue vers une nouvelle normalité. L'éclairage UV-C de Signify a fait ses preuves et est reconnu comme un désinfectant efficace. Cette efficacité a été récemment validée par un test en laboratoire de l'université de Boston, qui a montré que les rayons UV-C de Signify inactivent en quelques secondes le virus responsable de la COVID-19. Ce point est crucial, car il intervient à un moment où les organisations cherchent à poursuivre leurs activités dans un environnement sûr.

    La nouvelle gamme de produits UV-C de Signify comprend des luminaires et des caissons pour de nombreuses applications professionnelles.

    Nous avons introduit 12 familles de luminaires UV-C spécialement conçus pour désinfecter l'air, les surfaces et les objets. Ces produits ciblent différents segments de clientèle, allant des bureaux aux écoles, des salles de sport aux magasins de détail, des entrepôts aux transports publics.”

     

    Harsh Chitale

    Responsable de Signify Digital Solutions

    Une partie de la gamme est constituée de luminaires UV-C parfaitement adaptés à la désinfection en profondeur des surfaces dans les bureaux, les écoles et les sanitaires. Ils sont équipés de capteurs et de commandes qui empêchent leur fonctionnement en présence de personnes ou d'animaux. Parmi les autres produits figurent des luminaires UV-C mobiles et autonomes qui peuvent être placés dans une chambre d'hôtel ou dans les transports publics, pour désinfecter des surfaces dans les bus et les trains par exemple.

     

    Pour la désinfection des objets, Signify lance une gamme de caissons de désinfection UV-C sûrs et rapides à utiliser. Ces appareils sont utilisés dans les bureaux et les bâtiments municipaux pour désinfecter en quelques secondes les badges des visiteurs, les téléphones, les sacs, les ordinateurs portables et les portefeuilles. Dans les magasins, ces caissons sont idéaux pour désinfecter les articles retournés, les lunettes ou les vêtements essayés en cabine.


    Les appareils UV-C peuvent également être utilisés dans des tunnels de désinfection des surfaces. En Amérique du Nord, un grand détaillant expérimente un tunnel UV-C pour désinfecter les chariots de supermarché. En Inde, un hôtel prévoit d'utiliser un tunnel UV-C Signify pour désinfecter les bagages lors du check-in des clients.

     

    Pour élargir son offre, Signify a récemment racheté les actifs de Germicidal Lamps & Applications (GLA), une petite entreprise néerlandaise qui possède une grande expertise dans les solutions de désinfection par UV-C. Cette opération concerne la gamme d'équipements GLA de désinfection par UV-C de l'air ambiant par le haut ainsi qu'une connaissance approfondie des applications. 

     

    "Les actifs et le savoir-faire de GLA nous aideront à accélérer notre feuille de route pour les systèmes de désinfection de l'air par UV-C. Nous prévoyons de rendre ces produits disponibles prochainement dans le monde entier", a déclaré Paul Peeters, responsable de Signify Digital Solutions pour l'Europe.

     

    Les luminaires de désinfection de l'air par le haut permettent une utilisation en présence de personnes dans la pièce. Le blindage et les dispositifs optiques dont ils sont équipés, ainsi que leur hauteur d’installation empêchent toute exposition à la source de lumière UV-C. L'air de la partie supérieure de la pièce est constamment désinfecté par l'irradiation UV-C, avec convection naturelle du flux d'air dans la pièce. Ces appareils sont donc parfaits pour les écoles, les bureaux, les salles de sport, les commerces et autres zones très fréquentées.

     

    Depuis plus de 35 ans, Signify est à la pointe de la technologie UV et a fait ses preuves en matière d'innovation dans le domaine de l'éclairage UV-C. L'éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques au produit, et fabriqué selon des processus industriels parfaitement maîtrisés.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

    Signify Benelux

    Roel Dekoninck (PR Manager)

    Tel: +32 477 25 23 56

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024