Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, élargit son catalogue Philips Hue avec deux luminaires extérieurs pour personnaliser davantage les jardins et les porches, un nouveau module mural qui rend intelligents les interrupteurs existants, et un interrupteur à gradation Philips Hue repensé. L'éclairage intelligent, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'a jamais été aussi facile à manier.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue chez Signify
Enchantez votre environnement extérieur avec une lumière colorée
Avec le nouveau projecteur Philips Hue Amarant, vous pouvez illuminer uniformément votre environnement extérieur avec la bonne lumière d'ambiance, hiver comme été. Choisissez votre couleur préférée dans l'appli Hue et créez des formes lumineuses uniques sur de grands objets tels que des murs, des clôtures et des haies. L'effet wallwash avec une lumière vive dans des millions de couleurs est intensifié par l'abat-jour en métal et améliore l'aspect et la sensation d'un mur vide dans le jardin ou sur le balcon. L’Amarant peut être monté au sol ou en hauteur sur une surface verticale pour éclairer parfaitement une zone plus large. L’Amarant fait partie de la gamme de luminaires LowVolt, facile à installer et pouvant être complétée par d'autres luminaires. De quoi personnaliser pleinement l'ambiance de votre espace extérieur.
Philips Hue Appear, l'applique murale d'extérieur très populaire, est désormais disponible en acier inoxydable brossé et s'installe facilement. L'applique murale en inox, qui offre un puissant effet de lumière flottante vers le haut et le bas, en blanc et dans des millions de couleurs, donne une touche luxueuse à l'espace extérieur. Pas besoin de se débattre avec des fils pour fixer Appear. L'applique se fixe facilement au mur à l'aide d'un connecteur à broches. Installez-vous confortablement et profitez-en.
Davantage de commandes et de commodité grâce aux nouveaux accessoires
Le nouveau Philips Hue wall switch module est le complément idéal à tout système Philips Hue. Le module est installé derrière vos interrupteurs d'éclairage existants - ils deviennent des interrupteurs intelligents et votre éclairage Philips Hue est à portée de main. Que ce soit via l'appli ou par commande vocale, plus besoin de quitter le canapé pour actionner l’interrupteur qu'un membre de la famille ou un invité a désactivé. De plus, grâce à l'appli Hue, vous pouvez choisir facilement des scènes d'éclairage et personnaliser le fonctionnement de l'interrupteur pour configurer l'ambiance selon vos goûts. Le Philips Hue wall switch module est alimenté par des piles d'une autonomie d'au moins cinq ans.
L'un des produits Philips Hue les plus populaires a également été perfectionné. Le nouveau modèle de Philips Hue dimmer switch offre une commande sans fil intuitive de l'éclairage Philips Hue sans passer par l'appli. En plus de l'allumage et de la gradation, le dimmer switch permet de configurer ses scènes lumineuses préférées ou d'obtenir l'éclairage le mieux adapté au moment de la journée. Vous le fixez là où vous voulez à l'aide du support mural ou sur une surface métallique, le réfrigérateur, un encadrement de porte ou simplement sur une table. Votre éclairage intelligent peut à tout moment être piloté par vous ou par vos invités.
Disponiblités & Prix recommandés
Signify Benelux
Roel Dekoninck, responsable des relations publiques
Tél : +32 477 25 23 56
E-mail : roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.