Suggestions

    Le rayonnement UV-C est efficace dans la lutte contre le SRAS-COV-2

    4 mars 2021

    Le laboratoire Innovative Bioanalysis confirme l'efficacité des solutions UV-C de Signify sur la désinfection de l'air et l’élimination des virus et bactéries

     

    • Les résultats des tests démontrent que les luminaires Upper-Air de désinfection de l’air par UV-C inactivent 99,99% du SARS-COV-2 en suspension dans l'air d'une pièce en seulement 10 minutes
    • Signify a récemment installé des luminaires Philips UV-C pour la décontamination de l'air dans des supermarchés, des clubs de football et d'autres clubs sportifs
    • Le rayonnement UV-C constitue une arme supplémentaire dans le combat contre les virus et les bactéries

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a travaillé aux côtés d’Innovative Bioanalysis, un laboratoire de référence de sécurité certifié CAP, CLIA, AABB à Costa Mesa (Californie) afin de tester et valider l’efficacité des luminaires Upper-Air de désinfection de l’air par UV-C sur l'inactivation du SRAS-CoV-2, virus qui cause le COVID-19.

     

    Les luminaires Upper-Air de désinfection par UV-C ont inactivé 99,99 % du CoV-2 du SRAS de l'air d'une pièce1 en 10 minutes. En 20 minutes, le virus était en dessous des niveaux détectables2.

     

    "En se basant sur le procédé qui consiste à exposer aux UV-C ces agents pathogènes pour les inactiver, on peut s'attendre à ce que l'éclairage de désinfection aux UV-C ait un impact similaire sur les différentes mutations génétiques du (SRAS-CoV2)", a déclaré Sam Kabbani, directeur scientifique du laboratoire Innovative Bioanalysis.

    Les résultats de ces essais illustrent l'efficacité de nos luminaires de désinfection de l'air par UV-C et du rôle important qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre le coronavirus et de futurs virus."

     

    Harsh Chitale
    Responsable de la division Digital Solutions chez Signify

    "Cela prouve que l'éclairage UV-C représente une véritable solution de prévention des risques pour les organisations et établissements qui cherchent à offrir à leurs clients et employés un environnement sain et exempt de virus".

     

    En 2020, Signify a élargi son offre d'équipements UV-C pour mieux contribuer à la lutte contre le coronavirus. L'entreprise a installé en hauteur des appliques murales Philips UV-C en différents endroits, notamment en Allemagne (chaîne de magasins EDEKA Clausen), en Slovaquie (chaîne DM) et au Royaume-Uni (Rugby Union Club Harlequins). Des plafonniers Philips UV-C ont été installés au PSV, club football de première division aux Pays-Bas.

     

    La hauteur à laquelle les luminaires sont installés, combinée à la conception des luminaires, permet au système de désinfecter l'air lorsqu'il circule dans un espace clos, même en présence de personnes. La ventilation mécanique et/ou la convection naturelle ramène l'air désinfecté dans la partie inférieure de l'espace. En outre, l'optique des luminaires est conçue pour empêcher l'exposition aux rayons UV-C   des personnes qui se trouvent dans la pièce.

     

    Depuis plus de 35 ans, Signify est à la pointe de la technologie UV, et a fait ses preuves en matière d'innovation et d'expertise d'application de l'éclairage UV-C. L'éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques au produit, et fabriqué selon des processus industriels bien contrôlés. L'éclairage UV-C doit toujours être utilisé conformément aux exigences et aux instructions de sécurité3.

    Pour plus d'informations sur les solutions d'éclairage UV-C de Signify, visitez notre site internet

    1 Les tests ont été réalisés avec appliques Philips à désinfection de l'air par UV-C pour pièces de grande hauteur

    Les dimensions globales de la chambre d'essai étaient d'environ 8'x8'x10', conformément aux normes de biosécurité de niveau 3.

    2 Résultats obtenus lors d'un test effectué par Innovative Bioanalysis, laboratoire de référence de sécurité certifié CAP, CLIA, AABB, dans une pièce avec une circulation d'air suffisante. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au rapport de test disponible ici.

    3 L'efficacité germicide des sources de lumière UV-C est proportionnelle au temps d'exposition du micro-organisme à la source de lumière UV-C et à l'intensité de la source de lumière UV-C. Par conséquent, un flux d'air suffisant dans la pièce (qui peut être obtenu par un flux d'air forcé ou par convection naturelle) est nécessaire pour un fonctionnement efficace des solutions des appliques de désinfection de l'air supérieur par UV-C de Signify.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

    • Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

      juillet 03, 2024

      Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

    • Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher

      juin 18, 2024

      Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher