Signify lance l'application Philips Hue 4.0 comme base du futur de l'éclairage intelligent
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, améliore encore l'expérience des millions d'utilisateurs de Philips Hue dans le monde en lançant la quatrième génération de l'appli Philips Hue. Entièrement repensée, la toute nouvelle appli Philips Hue a été conçue comme le socle de l'avenir de l'éclairage intelligent. Les nouvelles technologies améliorent les performances de cette appli, tant au niveau des fonctions générales que de la communication avec votre système d'éclairage intelligent, tout en offrant une expérience utilisateur intuitive et enrichie.
Un accès facile à la scène lumineuse parfaite grâce au nouvel écran d'accueil.
La métamorphose de l'appli est visible dès l'ouverture de l'écran d'accueil. L'utilisateur accède maintenant à toutes ses lampes et scènes en un coup d'œil grâce à la visualisation en mosaïque, un contrôle rapide de l'éclairage sans avoir à naviguer entre différents écrans. L'écran d'accueil de la nouvelle appli comprend également un accès avec prévisualisation à la collection de scènes Philips Hue, confectionnées par les experts en éclairage de la marque. Autre ajout à l'écran d'accueil : la possibilité, très demandée, de basculer rapidement entre plusieurs Bridges Hue. Les utilisateurs qui gèrent plusieurs habitations dans une même appli, ou des Bridges Hue distincts pour différentes pièces de la maison, pourront désormais contrôler leur éclairage intelligent plus rapidement que jamais.
Encore plus de possibilités d'automatisation
Dans la nouvelle appli, les utilisateurs ne configureront plus de routines, mais des automations. L'ancien onglet Routines est remplacé par un onglet Automations, qui offre des options de personnalisation plus avancées, permettant aux utilisateurs de personnaliser facilement leur éclairage intelligent.
L'une des mises à jour les plus demandées et les plus attendues est désormais disponible : le geofencing multi-utilisateurs. En cas d'activation de la fonctionnalité Coming home ou Leaving home, l'appli Hue vérifie si quelqu'un d'autre est présent dans la maison avant de lancer l'automation. Ainsi, lorsque l'utilisateur qui contrôle les automatismes quitte la maison, les autres membres du foyer qui utilisent également l'appli Hue et qui sont encore dans la maison ne seront pas laissés dans le noir.
Enfin, les automatismes basés sur le coucher et le lever du soleil ont été améliorés. Les utilisateurs peuvent désormais choisir le coucher ou le lever du soleil ou une heure spécifique pour lancer l'automatisation, ainsi que pour éteindre une fois l'automatisation terminée.
Davantage de convivialité et de personnalisation
Dans l'appli Hue de quatrième génération, plus d'une centaine d'améliorations, petites et grandes, ont été apportées, ce qui rend l'appli plus facile et plus utile au quotidien. Par exemple, les paramètres des luminaires, des pièces et des zones peuvent désormais être configurés dans chaque section de l'écran d'accueil. On peut désormais ajouter une nouvelle lampe Hue à une pièce à partir de l'onglet Pièce, ainsi que dans les Paramètres. En d'autres termes, les configurations les plus utilisées se trouvent à un endroit plus pratique.
L'organisation des zones de divertissement est également plus facile - et plus amusante - avec une nouvelle configuration en vue isométrique 2.5D pour déterminer l'emplacement et la hauteur exacts des lumières. Pour rendre les choses encore plus simples, les lumières de la configuration changent de couleur pour que les utilisateurs sachent exactement à quelles lumières ils se réfèrent.
George Yianni
Responsable de la technologie Philips Hue chez Signify
"Avec le lancement de la nouvelle appli Philips Hue, nous posons le premier jalon de l'avenir de l'éclairage intelligent. C'est la nouvelle expérience Philips Hue, et ce n'est que le début. Nous sommes impatients de partager d'autres innovations au cours du reste de l'année."
Des scènes dynamiques en guise de première mise à jour
Signify a déjà annoncé une mise à jour prochaine de la nouvelle appli Hue avec des scènes dynamiques qui seront lancées à l'été 2021. Grâce à cette fonctionnalité, chacune des lumières de la pièce ou de la zone passera lentement aux différentes couleurs de la scène dynamique. Plutôt que de laisser chaque lampe dans la même couleur, les scènes dynamiques introduisent un niveau supérieur d'effets lumineux uniques et créent une atmosphère sans pareille.
La nouvelle application Philips Hue pourra être téléchargée sur l'App Store et le Google Play Store à partir du 3 juin 2021. Par ailleurs, au cours de la semaine suivant la date de lancement, l'application sera automatiquement mise à jour pour les utilisateurs actuels de l'application Philips Hue sur l'App Store et le Google Play Store. Lorsqu'ils ouvriront la nouvelle application pour la première fois, les utilisateurs seront guidés dans la migration de leurs paramètres, scènes d'éclairage et routines actuels vers l'application. Au cours de ce processus fluide, ils découvriront les nouvelles fonctionnalités et les modifications de l'application.
Pour plus d'informations sur la nouvelle application Philips Hue, veuillez consulter le site www.philips-hue.com/HueApp.
Signify Benelux
Roel Dekoninck (PR Manager)
Tel: +32 477 252356
E-mail: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.